새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
Opcenter Execution Electronics (구 "Camstar Electronics Suite")는 전자 산업을 위한 완전한 디지털 제조 솔루션입니다. PCB, 기계 어셈블리 및 박스-빌드 생산을 다룹니다. 기계 및 생산 라인에 대한 직접적 연결에 기반한 이 솔루션에는 제조 실행, 품질 관리, 계획 및 일정 조정, 제조 인텔리전스가 포함됩니다.
Opcenter Execution Electronics는 Siemens Digital Industries Software 포트폴리오를 통합하고 설계부터 제조에 이르는 전체 흐름에 걸쳐 디지털 스레드를 확장합니다. 전자 제조사는 증가하는 고객 수요와 품질 요구사항을 충족할 수 있는 속도로 제조 및 품질 프로세스를 변경하고 재구성할 수 있습니다. 전자 제조사는 이를 통해 한층 빠른 NPI와 출시 시간을 실현하며, 동시에 빠르게 변화하는 소비자 중심 시장에서 경쟁할 수 있는 능력을 향상시킵니다.
Opcenter Execution Electronics (구 "Camstar Electronics Suite")는 전자 산업을 위한 완전한 디지털 제조 솔루션입니다. PCB, 기계 어셈블리 및 박스-빌드 생산을 다룹니다. 기계 및 생산 라인에 대한 직접적 연결에 기반한 이 솔루션에는 제조 실행, 품질 관리, 계획 및 일정 조정, 제조 인텔리전스가 포함됩니다.
Opcenter Execution Electronics는 Siemens Digital Industries Software 포트폴리오를 통합하고 설계부터 제조에 이르는 전체 흐름에 걸쳐 디지털 스레드를 확장합니다. 전자 제조사는 증가하는 고객 수요와 품질 요구사항을 충족할 수 있는 속도로 제조 및 품질 프로세스를 변경하고 재구성할 수 있습니다. 전자 제조사는 이를 통해 한층 빠른 NPI와 출시 시간을 실현하며, 동시에 빠르게 변화하는 소비자 중심 시장에서 경쟁할 수 있는 능력을 향상시킵니다.
Siemens 데이터 수집 및 획득 기능을 사용하면 생산 장비 및 프로세스와 관련된 작업 생산 데이터를 얻을 수 있습니다.
Well executed production plans result in shorter cycle times, on-time deliveries and less demand on limited resources. Proper sequencing of manufacturing operations and work-in-progress (WIP) driven by intuitive task management makes it easy for operators to perform the right job at the right time.
제작 문서에 대한 즉각적인 액세스 이 기록과 양식에는 작업 절차, 방법, 도면, 표준 운영 절차, 파트 프로그램, 배치 기록, 엔지니어링 변경 알림, 시프트-투-시프트 커뮤니케이션이 포함되며, "계획 공정 (as planned)" 과 "실적 공정 (as built)" 정보를 편집할 수 있는 기능이 제공됩니다.
Opcenter Execution Electronics IoT는 작업 현장에 있는 모든 기계 및 프로세스 데이터에 대한 액세스를 제공해 제조 인사이트를 생성합니다. 작업 현장에서 수집한 모든 데이터를 자동으로 중립화 해 데이터 흐름 효율성을 극대화합니다.
MES Labor Management provides the status of personnel and may include time and attendance reporting, certification tracking, as well as the ability to track production support functions performed by personnel. It automatically ensures that only qualified employees perform prescribed shop-floor and quality functions. Real-time verification fully supports regulatory and quality systems compliance. Operator Training and Certification enables you to establish manufacturing roles, define training requirements for various roles and process certification requirements, maintain training records and establish certification expirations.
Siemens PLM Software의 유지보수 관리 기능을 사용하면 경과 시간과 사용 시간, 생산 수량 기준 및 사전 설정한 한도 기준 리소스 사용량을 추적해 생산량이 유지보수 요건을 능가하지 않도록 합니다. 유지보수 관리 기능은 리소스 문제에 대한 가시성과 모든 활동에 대한 세부 내역을 제공합니다. 이러한 수준의 가시성은 진정한 장비 성능 가치를 파악하는데 도움이 됩니다.
Valor Material Management는 창고와 작업 현장 간 린 (Lean) 자재 흐름을 구현합니다. 높은 회전율을 위해 사용을 최적화하며, 작업 현장에서 초과된 재료를 제거해 공장에서 재고 및 낭비를 줄이는 데 도움이 됩니다.
Siemens PLM Software MES 솔루션은 자재와 프로세스 내 아이템, 완제품의 이동과 보관은 물론, 작업 센터 간 및 내부에서 이뤄지는 전송 단계를 관리하고 추적할 수 있는 기능을 제공합니다.
MES delivers operations and detailed scheduling capabilities that provide the sequence and the timing of operations based on priorities and production rules associated with specific production equipment and product characteristics.
실시간 공장 생산 용량을 반영하는 현실적인 작업 주문 스케줄링을 통해 제조 효율성을 크게 향상시킵니다.
Siemens PLM Software MES 솔루션은 기존 결과와 예상 결과를 비교한 자료와 더불어 실제 제조 작업에 대한 최신 보고 기능을 제공합니다. 성능 결과에는 리소스 활용도, 리소스 가용성, 제품 유닛 주기 시간, 일정 준수, 기준 대비 성능을 측정치가 포함됩니다. 성능 분석의 경우 SPC/SQC 분석이 포함될 수 있으며, 운영 매개변수를 측정하는 다양한 제어 기능으로 수집된 정보에서 추출될 수 있습니다.
Siemens Digital Industries Software MES solutions monitor production processes and provide decision support to operators for correcting and improving in-process functions. These functions may be intra-operational and focus specifically on machines or equipment being monitored and controlled within a single operation, as well as tracking a production process from one operation to the next.
Siemens MES production tracking capabilities provide the status of production and the disposition of work. Status information may include personnel assigned to the work; component materials used in production; current production conditions; and any alarms, rework, or other exceptions related to the product. The functionality includes the capability to record the production information allowing forward and backward traceability of components and their use within each end product.
제조 프로세스 전반에 걸쳐 엔드-투-엔드 품질 관리를 보장합니다. 규정 준수를 간소화하고 품질 비용을 절감해 예방에 주력합니다.
Siemens Digital Industries Software MES 솔루션으로 제조 운영과 관련된 모든 리소스를 관리할 수 있습니다. 이러한 리소스에는 기계, 도구, 노동력, 재료, 절차를 비롯해 운영 모델을 구성하는데 필요한 그 외 요소가 포함됩니다.
Opcenter Intelligence Electronics는 PCB 제조 및 조립을 위해 특별히 설계됐으며, PCB 제조 임원, 라인 관리자 및 제조 엔지니어에 양질의 제품을 적시에 제공하는 데 필요한 중요한 정보를 제공합니다.
Learn how the digital evolution is driving a digital manufacturing revolution
Using Opcenter Intra Plant Logistics to improve configuration efficiency for the MES
더는 어셈블리 프로세스나 장비 선택이 PCB 어셈블리의 경쟁우위가 되지 않습니다. 엄청난 양의 데이터를 실행 가능하고 의미 있는 인텔리전스로 즉시 변환할 수 있는 스마트 팩토리를 구축하는 것이 중요합니다. 수량의 문제가 아닙니다. 데이터가 더 많다고 해서 더 명확...
Providing best-in-class MES capabilities to PCB and box-build manufacturers in one solution