Simcenter System Simulation

Simcenter Amesim software

Simcenter Amesim 是一套系统仿真平台,可支持设计工程师对机电一体化系统的性能进行虚拟评估和优化。

联系我们,了解如何在购买此产品
更改国家/地区

Simcenter Amesim 系统仿真软件的视觉效果图。

为何选择 Simcenter Amesim?

Simcenter Amesim 是一款前沿集成式可扩展机电一体化系统仿真平台,可提高系统仿真效率。它支持设计工程师虚拟评估和优化系统的性能。

提高系统仿真效率
Simcenter Amesim 是一款前沿集成式、可扩展系统仿真平台,允许系统仿真工程师虚拟评估和优化机电一体化系统的性能。它将会提高从早期的开发阶段至最终的性能验证和控制校准为止的整体系统工程生产效率。

管理创新的复杂性,不以牺牲产品上市速度和质量为代价
Simcenter Amesim 结合了现成可用的多物理场库以及由强大的平台功能支持且面向应用程序和特定行业的解决方案,帮助您在创建模型时省时又省力。如此一来,您就能快速创建模型并准确执行分析。

保持集成
Simcenter Amesim 创建开放的应用环境,可集成到企业流程中。用户可以轻松地将该软件与主要的计算机辅助工程 (CAE)、计算机辅助设计 (CAD) 和控制软件包搭配使用,通过功能模型接口 (FMI) 实现与上述软件的互操作,并将其连接到其他 Simcenter 解决方案和 Teamcenter 软件。Simcenter Amesim 是 Siemens Digital Industries Software 推出的全面、集成式软件和服务产品组合 Siemens Xcelerator 的一部分。

通过系统仿真推动创新

Simcenter Amesim 帮助您在全产品生命周期内都能够创造效益。

Customers hands-on experience

What do our users think about Simcenter Amesim?

Simcenter Amesim customers explain how they virtually assess and optimize systems’ performance while solving some of the most difficult problems that industries have to offer.

Learn about Simcenter Amesim's strengths on G2.

Simcenter Amesim 功能

电气系统仿真

从概念设计到控制验证阶段,对电力和机电系统执行仿真和集成。Simcenter 系统适用于汽车、航空、工业机械、船舶和重型装备行业的电力设备,可优化机电一体化系统的动态性能、分析功耗,以及设计和验证控制规则。

阅读有关电气系统仿真的更多信息

流体系统仿真

优化液压和气压组件的动态特性,同时将物理原型开发限制到绝对必要的水平。凭借丰富的组件、特征及应用程序导向型工具选项,Simcenter 系统支持您针对一系列广泛应用(例如,移动式液压作动系统、动力总成系统或飞机燃料和环境控制系统)对流体系统进行建模。

Simcenter 提供全面的组件库,以便在临时用户与专家用户进行流体系统建模时,为其提供从功能到详细模型方面的支持。组件库之间的无缝集成,可支持任何流体系统设计,并在单一平台中实现与控制及其他相关系统的衔接。

阅读有关流体系统仿真的更多信息

机械系统仿真

管理集成式机械系统日益增加的工程复杂性。Simcenter 系统提供先进的建模技术,支持多维(一维、二维和三维)动态仿真。它赋能分析低频或高频现象,考量机械结构与电动或液压运动之间的耦合,有助于研究刚体或柔体以及复杂的非线性摩擦。

阅读有关机械系统仿真的更多信息

Simcenter 机械系统仿真原理图。

推进系统仿真

采用多物理场系统仿真方法,灵活应对各种架构和技术需求。例如,不论是汽车领域的动力系电气化、航空航天行业中可重复使用的运载系统,还是船舶行业对代用燃料液态天然气 (LNG) 的使用,Simcenter 的建模功能都能够为这些技术的实施提供支持。通过在单个平台上执行一次全面的跨系统影响分析,您将能够设计和评估推进系统对各种指标的影响,如机载发电或车辆污染物排放。

阅读有关推进系统仿真的更多信息

降阶模型创建

Simcentder 支持在直观界面中创建降阶模型 (ROM),提供机器学习、线性代数和统计学领域的理想简化技术。ROM 内存占用小,不依赖于工具,可实时操作,支持在产品生命周期全阶段用作数字孪生,从而促进决策优化,进一步完善优质运营。

阅读有关 ROM 构建器的更多信息

系统仿真模型管理

适用于 Git 的 Simcenter 系统仿真客户端选项有助于促进系统仿真社区的所有参与者协同工作,提供仿真资源的日常管理功能,包括分支、版本控制和基于角色的访问控制。适用于 Git 的客户端还支持您跟踪依赖项、相关内容和作为模型构成部分的全部其他数据,以精确表示系统仿真域。凭借优化的数据传输和搜索算法,结合高效且充分集成的用户体验,以卓有成效的方式部署协作式模型开发。

阅读有关 Git 客户端的更多信息

Amesim 模型的 Simcenter 仪表板

系统仿真平台

Simcenter 系统提供一个先进、开放、强大且用户友好的多物理场系统仿真平台,以建模、运行和分析复杂系统和组件。强大的功能、分析和优化工具嵌入先进且易用的环境中,实现高效的一维多物理场系统仿真和稳健设计。它可与许多一维和三维计算机辅助工程 (CAE) 软件解决方案有效交互,始终提供具备模型在环 (MiL)、软件在环 (SiL) 和硬件在环 (HiL) 功能的一致框架,帮助您为标准的实时目标快速派生和导出模型。

阅读有关系统仿真平台的更多信息

系统集成

Simcenter 系统集成全生命周期(从早期设计到运营阶段)内的各种仿真工具。这样即可支持您应对数字连续性挑战,提高工作流和多部门协作的效率。 Simcenter 系统支持与产品生命周期管理 (PLM) 系统和几何数据的连接、一维和三维 CAE 工具之间的协同仿真、设计空间探索、基于模型的控制开发以及通过功能模型接口 (FMI) 实现的多系统交互。

阅读有关系统集成的更多信息

电路图和该电路中特定结点的 Sinmcenter FLOEFD 热图。

热系统仿真

Simcenter 系统帮助您尽可能地提高暖通空调和座舱舒适度、车辆热管理、环境控制系统或其他热系统的热性能。高级后处理功能以图形方式可视化呈现系统中的能量流,卓有成效地优化能源效率,同时研究能量回收系统的集成及其对性能和能耗的影响。您可以运用该软件来呈现系统的实际运行环境,包括设计和验证温度控制策略时与周边环境进行的互动。

阅读有关热系统仿真的更多信息