什么是Common Licensing

Siemens PLM Software 开发个common licensing工具的目的是将这技术应用到不同的产品上。Siemens PLM Software 使用由Flexera Software提供的FLEXlm程序开发出common licensing工具,集合了先进的软件授权技术,提供给所有Siemens PLM Software产品使用。该网页会帮助你了解我们的软件授权计划及该计划如何影响你的软件安装。

工具的特点

Common licensing 工具最先在2007年发布,然后不断更新和改良去适合我们产品的要求和保持使用新版本的Flexera软件。以下是功能更新和软件能力的简介。

  • 新的"ugslmd"进程. 所有使用该工具的产品会共享同一个进程。这样可使Siemens PLM Software提供一个组合不同产品的单一许可证文件。
  • 使用 port 28000 作授权通讯。 Siemens PLM Software已注册和预留这个端口作为授权计划通讯端口。这可减少与其它使用FLEXlm软件的冲突情况。
  • 增强许可证文件。Siemens PLM Software会使用FLEXlm 的TRL(Tamper Resistant License) 能力。由于在featue行上使的用较长的签署,许可证文件会比原来的略大。
  • Composite HostIDs. 现时的license server hostID将会被composite hostID 取代。使用CID是为了增加对使用虚拟机作为许可证服务器的支持。获取composite hostID(CID)是需要在许可证服务器上执行Siemens PLM Software提供的工具。
  • NX Dongle 支持更改. 由于使用Composite HostID 并不支持hardware keys(例如 dongles),所以dongle不能再使用在许可证服务器上作为hostID。虽然如此,dongles仍然可支持单机的节点锁许可证文件(许可证文件内没有SERVER行及直接用在客户端的许可证)

好处

Siemens PLM Software common licensing是响应客户的要求,使用单一Siemens PLM Software许可证文件及更加统一的授权方法。Common licensing技术就是设计来符合这要求。直接的好处如下

  • 单一进程。 使用单一的Siemens PLM Software进程可简化Siemens PLM Software产品许可证的安装和操作方法。由于我们的产品都会使用common licensing工具,将来就会一致使用单一进程和许可证文件来安装。
  • 组合的许可证文件。 Siemens PLM Software 会将所有使用该工具的产品的许可证文件组合成一个单一许可证文件。
  • 将Hostname包括在许可证文件内。增强的Webkey系统将会允许您输入composite hostID和hostname。如果你有输入hostname,你得到的许可证文件可立即使用,无需修改。
  • 一致性。 许可证授权技术所增强的功能都会在全线使用该工具的产品上得到。当然部分程序仍可能需要额外的开发,但策略上是计划全线产品都会应用。
  • 跨产品的软件包。  当使用单一进程后,就有可能提供真正跨产品的软件包,这样Siemens PLM Software就可提供独特和高价值的产品包给我们的客户。
  • 虚拟机许可证文件的支持. 在信息科技部门上使用虚拟机(VM)已开始被注意及提供更大的使用弹性。使用composite hostID提供支持VM环境的机会。

Composite HostID

Composite HostID (CID) 取代旧的hostID。在FLEXlm内的lmhostid工具被 Siemens PLM Software的"ugs_composite.exe"工具所取代。该工具可在许可证服务器安装介质内找到或到GTAC网站下载。

该工具一定需要在许可证服务器上执行,如果是冗余许可证服务器就要在三台许可证服务器上执行。执行后的输出是12位16进制号码,这就是CID。CID会输入到你的客户记录里面,并在产生永久许可证文件的时候使用。你可通过Webkey提交CID或致电我们的customer account analyst (CAA)或您的客户经理协助提交。CID只需输入一次。第一次输入后这CID将会成为客户记录的一部份,并在将来产生许可证文件时使用。

使用冗余许可证服务器设置的需要提供每一个服务器的CID。

CID不可以用在节点锁定许可证文件上。节点锁定许可证可继续使用传统的hostID(例如 MAC address)或者dongle ID。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs