软件设计管理

通过综合的 ALM 和 PLM 解决方案来加快产品上市、降低成本并提高质量

今天,几乎每一个行业都在生产软件驱动型产品,使得应用程序生命周期管理 (ALM) 和产品生命周期管理 (PLM) 的集成成为了嵌入式和产品内软件开发过程的一个战略要素。

Teamcenter 通过将软件工程数据和流程与产品生命周期管理 (PLM) 集成来提供软件设计管理。 Teamcenter 利用多领域生命周期集成框架来实现应用程序生命周期管理 (ALM) 工具、数据和流程的无缝集成。 根据定义,嵌入式软件与电子硬件和机械零件之间有内在的相互依存关系。 使用 ALM-PLM 集成,您可以管理和跟踪软件需求及设计对象(功能、测试用例、模型等)并将其链接到各相关领域的数据。 您可以在产品生命周期的所有阶段更好地了解所有跨领域关系和依赖性。 从需求到交付和维护,您可以在整个产品环境中管理软件生命周期,以加快产品引进、降低成本和提高质量。

根据定义,嵌入式软件与电子硬件和机械零件之间有内在的相互依存关系。 使用 ALM-PLM 集成,您可以管理和跟踪软件需求及设计对象(功能、测试用例、模型等)并将其链接到各相关领域的数据。 您可以在产品生命周期的所有阶段更好地了解所有跨领域关系和依赖性。 从需求到交付和维护,您可以在整个产品环境中管理软件生命周期,以加快产品引进、降低成本和提高质量。

跨领域链接和跟踪需求

软件设计管理 – 跨领域链接需求

为了提供高质量的可测试系统,您的设计团队必须充分了解产品在机械、电子和软件等各个领域的需求和设计依赖性。 Teamcenter 与 ALM 集成可提供软件设计管理功能,帮助您通过将软件需求和对象与其他产品数据链接起来,来管理跨领域依赖性。 您可以通过在 Teamcenter 和 ALM 需求之间建立双向引用和访问关系,来确保软件需求满足产品诉求。 您可以跟踪整个产品生命周期中产品特征、功能和测试用例的需求。 这个级别的可跟踪性可提高您的产品质量和测试范围,同时消除特征蠕变和不必要的返工,避免工期延误和成本超支。

共享数据并获得远见卓识

贵公司的软件开发过程可以借助许多工具来履行各个职责,如需求管理、源代码管理、软件构建、建模、验证和二进制分布。 为了借助这些工具和流程共享数据并获得远见卓识,Teamcenter 软件设计管理解决方案支持通过一种开放的软件工具和过程整合方式来实现闭环验证和嵌入式系统验证。

在熟悉的用户环境中提高生产效率

软件设计管理 – 熟悉的用户环境

在 ALM 或 PLM 环境中使用这款集成的 ALM-PLM 解决方案时,软件开发人员不仅可以在熟悉的环境中工作,还可以通过安全访问标准确保系统数据安全。 使用 Teamcenter 解决方案进行软件设计管理,您可以:

  • 快速有效地搜索、查看和编辑数据或执行结构化工作流程和软件开发过程
  • 象管理其他多领域设计数据那样将发布的二进制代码作为“零件”进行管理,可以在可配置的产品系列中对二进制代码进行建模并与各种产品配置建立关联
  • 为嵌入式系统定义和管理与校准和配置相关的软件参数
  • 创建、查看、更新、删除在多个产品和版本中一起使用的参数数据或与组相关的参数定义
  • 更好地确定参数、算法和功能关系以及所需内存的类型和大小

评估和快速响应更改

当您将软件信息链接到其余产品并进行跟踪时,您还可以明智地评估更改影响。 Teamcenter 软件设计管理解决方案提供一整套更改信息,来反映更改中包含的所有方面和部分。 当更改无法避免时,Teamcenter 可帮助您精心安排一个完整的多领域更改管理过程。 您可以将完整且精确的软件更改信息委派给 ALM 环境中的相应组。 启动后,用户可以在任何 ALM 环境或 Teamcenter 中访问更改对象和任务。 在更改完成后,您的软件工程师可以签入其数据,从而可以对更改进行测试、批准、发布和交付。

通过多领域交付简化操作

软件设计管理 – 多领域交付

Teamcenter 可帮助软件开发人员自动化并改进软件交付过程。 所谓“持续交付”,即贵公司可以反复自动创建软件内部版本,运行正确的测试程序,跟踪测试中发现的缺陷,如果测试通过,将自动把软件部署到工厂或服务中心。 除了在软件领域实现持续交付以外,Teamcenter 还可帮助您对整个产品采用敏捷开发和交付方法。 通过管理所有其他设计领域的数据和流程,Teamcenter 能够实现多领域产品级别的持续交付。 利用这个闭环解决方案来管理一组相关软件和硬件组件之间的产品开发、更改和兼容性,您可以减少设计-交付周期并提供更高的首次交付质量。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs