Simcenter

Simcenter 3D software

通过提高仿真效率以解决复杂的工程难题。Simcenter 3D 是一种全面、完全集成式 CAE 解决方案。

联系我们,了解如何在购买此产品
更改国家/地区

使用 Simcenter 3D 软件创建的 3D 模型视觉效果图。

为何选择 Simcenter 3D?

Simcenter 3D 通过在仿真效率方面的革命性改进,帮助您对复杂的产品性能进行建模和评估。通过在单一仿真建模环境中集成多个物理域,您可以更快地深入了解产品的性能。

利用通用的工程桌面提高速度
Simcenter 3D 是一个集成环境,您可以在其中执行所有 CAE 预处理和后处理。出色的几何图形操作工具可帮助您直观地从任何来源去除特征和抽象计算机辅助设计 (CAD) 几何体。全面的网格划分和建模工具支持多种仿真应用,并为您提供将分析模型与设计数据相关联的独特功能。这可以帮助您加快枯燥的建模过程,并使分析模型与新近设计同步。

通过仿真多物理场现象对复杂性进行建模
Simcenter 3D 集成了行业标准的多学科仿真求解器,所有求解器均来自集中式工程环境。Simcenter 3D 仿真求解器适用于结构、声学、结构动力学、耐久性、运动、热学、电磁学等领域,可帮助您预测各种物理场的实际性能。这种解决方案的紧密集成简化了多物理场过程,否则这些过程将难以执行。

通过仿真自动化探索各种可能性
仿真的真正价值不仅在于减少所需进行的物理测试次数,还在于让您探索更多的设计选项。利用 Simcenter 3D,您能够自动修改几何体、仿真模型和求解参数,以便您可以使用集成的设计空间探索工具进行探索。您还可以将 Simcenter 3D 用作其他常用第三方求解器的预处理和后处理工具,如 ANSYS、Abaqus、MSC Nastran 和 LS-DYNA 等。这意味着您可以利用出色的 CAD 关联性、几何体编辑和全面的网格划分工具来探索您的所有仿真需求。

通过无缝数据管理进行集成
作为 Simcenter 仿真工具组合的一部分,Simcenter 3D 与涵盖 3D 仿真、1D 仿真和测试解决方案的数字主线集成。但是,仿真只是贯穿产品开发流程的更长数字主线中的一部分。Simcenter 3D 还通过与仿真数据管理相连接的无缝管理环境,将您的仿真流程与这条更长的主线联系在一起。这可以使您的仿真流程与 CAD、路线、产品诉求和制造流程等数字开发流程保持同步。

享受灵活的许可
为了使 Simcenter 3D 对仿真团队来说更加灵活,Simcenter 3D 提供了基于价值的令牌许可。您无需为每个附加模块购买单独的许可证,而是可以购买令牌包,让您和您的团队能够立即访问大多数 Simcenter 3D 模块。

了解最新版本中的新增功能

端到端电动 NVH 工作流程、更轻松的疲劳强度分析、声学粘热效应、更快的求解器等 - 了解 Simcenter 3D 中的内容。

案例分析

DENSO

了解 DENSO 公司如何使用 Simcenter 3D 和 NX 集成流程,通过自动化仿真流程来简化汽车设计和仿真工作流程,从而将部件仿真时间缩短 80%。

Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

公司:DENSO

行业:汽车及交通运输行业

位置:Kariya, Aichi, Japan

Siemens 软件:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter

Simcenter 3D 软件功能

集成的多学科预处理/后处理

Simcenter 3D 的核心是一个集中的工作环境,用于对结构、动力学、复合材料、耐久性、声学、热学、流动、运动、优化和电磁学方面的所有 Simcenter 3D 解决方案进行预处理/后处理。这一集成环境可帮助您加快 CAE 流程,简化多学科仿真,将任何 Simcenter 3D 解决方案集成在一起,如热机械、振动声学或其他更复杂的分析。Simcenter 3D 的预处理/后处理可帮助您:

  • 快速直观地编辑、去特征和抽象几何体
  • 使用全面的网格划分工具构建任何类型的网格
  • 高效创建和管理有限元 (FE) 组装件
  • 为多个常见的第三方 CAE 求解器器创建、运行和评估仿真模型
  • 高效远程启动和监控仿真

阅读更多关于 FE 预处理/后处理的信息

Woman in front of the computer using the Simcenter 3D Software.

结构分析

对结构进行仿真,了解它们在应力、变形等方面的性能。Simcenter 3D 中的结构分析解决方案由著名的 Simcenter Nastran 求解器提供支持,可以帮助您对以下类型的解决方案进行准确仿真:

  • 线性分析
  • 多步非线性分析

阅读更多关于结构分析的信息

A screenshot of Simcenter Nastran software, a premier finite element method (FEM) solver.

结构动力学

了解、分析和改进结构动力学响应。Simcenter 3D 结构动力学解决方案可帮助您有效了解并避免过度振动和应力。结构动力学解决方案的专用功能包括:

  • 结构动力学
  • 噪声、振动与声振粗糙度 (NVH)
  • 转子动力学
  • 响应动力学

阅读关于结构动力学仿真的信息

使用 Simcenter 3D 软件对机械设备进行的 CFD 仿真。

声学仿真

通过声学仿真降低噪音并优化声品质。Simcenter 3D 包括专用的声学建模功能、高效的求解器以及易于解读的可视化和听觉化工具,可让您快速深入了解非耦合声学、耦合振动声学和空气声学应用设计的声学性能。具体的声学功能包括:

  • 有限元建模 (FEM) 和边界单元 (BEM) 解决方案
  • 气动声学和空气振动声学
  • 声线法

阅读更多关于声学仿真的信息

电机 3D 模型,带有显示声音振动的热图。

耐久性和疲劳分析

通过综合工具套件进行深入的疲劳和寿命分析,为各个开发阶段的疲劳设计提供支持。这包括设计阶段易于使用的强度和疲劳测试向导;当前仿真部件的疲劳信息;复杂载荷情况的详细分析,包括焊接和连接;以及新材料和制造流程。具体的耐用性功能包括:

  • 疲劳强度分析
  • 焊接疲劳
  • 复合疲劳

阅读关于耐久性和疲劳分析的信息

带有用于应力测试热图图层的机器零件 3D 图像

运动仿真

仿真多体动力学,以设计移动机构的性能。Simcenter 3D 包含一套完整而强大的功能,可支持高级动态、静态和运动学仿真的各个方面。早期使用运动仿真是评估机构性能以提升设计置信度和降低风险的关键。具体功能包括:

  • 刚体和柔性体动力学
  • 控制系统集成
  • 传动系统、变速箱和齿轮
  • 干涉检查
  • 硬件在环 (HIL)
  • 时间波形复制
  • 车辆行驶动力学
  • 轮胎模型集成

阅读更多关于运动仿真的信息

电容器的 3D 模型

电磁学仿真

整合低频和高频电磁解决方案,实现出众性能。Simcenter 3D 包含一套全面的功能,可帮助用户深入了解各种设计挑战,例如机电组件的性能和能量转换、天线设计和选址(无论大小)、电磁兼容性 (EMC) 和电磁干扰 (EMI)。

Representation of electromagnetics simulation realized with Simcenter 3D software.

热分析

Simcenter 3D 是用于仿真非线性和瞬态传热现象的完整解决方案。专用的热建模功能可帮助您快速创建热连接,选择正确的物理模型并定义正确的载荷和边界条件。Simcenter 3D 热分析解决方案包括以下特定功能:

  • 传导传热
  • 对流传热
  • 辐射传热
  • 共轭传热
  • 空间系统热

阅读更多关于热仿真的信息

带有热图的机器零件 3D 模型

多物理场

整合领域解决方案,解决实际问题。Simcenter 3D 通过一个通用工程桌面简化了多物理场仿真,该桌面可用于多个学科的预处理和后处理。通过这一集成平台,您可以更轻松地执行多物理场仿真,例如热-流体、热-机械、流体-结构相互作用、振动-声学、航空-振动-声学、电磁-热和电磁-振动-声学。Simcenter 3D 还支持弱耦合和强耦合,具体取决于所涉及的物理场类型。Simcenter 3D 使用以下不同方法执行多物理场仿真:

  • 单向数据交换
  • 双向数据交换
  • 集成耦合解决方案

阅读更多关于多物理场仿真的信息

Simcenter 3D 简化多物理场仿真的视觉效果图。

增材制造构建仿真

第一次就正确打印零件。Simcenter 3D 增材制造功能可以帮助您在打印任何零件之前预测变形和缺陷情况,从而减少测试打印次数,并提高最终打印的质量。增材制造解决方案中的特定功能包括:

  • 仿真粉末床熔融构建过程
  • 根据结果进行几何补偿

阅读关于增材制造仿真的信息

一名女子正在计算机前创建 3D 构建仿真

设计空间探索和优化

改进和优化产品设计。Simcenter 3D 软件优化解决方案可以实现迭代过程的自动化,从而减轻改进产品设计的负担。这样,您就可以将设计的性能与规格进行比较。它还使您能够通过更经典的参数优化功能优化拓扑结构,并扩展到设计空间探索。具体的设计空间探索和优化功能包括:

  • 集成式设计空间探索
  • 拓扑优化
  • FE 参数优化

阅读更多关于设计空间探索的信息

Visual of Simcenter 3D software optimization solutions.

无缝数据管理

在产品开发环境中跟踪团队的所有仿真工作和数据。您可以在与 Teamcenter 软件集成的无缝管理环境中使用 Simcenter 3D。当 Simcenter 3D 与 Teamcenter 集成使用时,您可以在 Teamcenter 数据库中创建、存储和访问产品仿真数据。它结合了 Simcenter 3D 在多物理场建模方面的强大功能,以及 Teamcenter 在以受控方式存储和检索数据方面的强大功能。这些功能包括:

  • 与 Teamcenter 仿真集成
  • 基于规则的组装管理
A man at the desktop computer working on Simcenter 3D.

柔性管道、软管和线缆

了解柔性管道、软管和线缆在零件移动时的反应。Simcenter 3D 包括专用于帮助您仿真柔性管道、软管和线缆在移动组装件中移动和弯曲行为的应用程序。此应用程序可帮助您确定和仿真安装方案,并计算柔性管道的初始位置。支持的具体功能包括:

  • 橡胶软管
  • 电线和线束
  • 安装方案
  • 初始和操作职位
  • 力和力矩
  • 碰撞和干扰检查
  • 优化位置和方向
  • 线性和非线性动力学
3D Simulation of flexible pipes, hoses, and cables made with Simcenter 3D
更多资源

了解更多信息