非线性柔性体求解器

将多体运动方程与非线性柔体集成起来

LMS Virtual.Lab 非线性柔体解算器可以将多体模型的运动方程与非线性柔体分析集成在一起。 针对柔体采用基于模态缩减法的标准线性方法时,如果不能以要求的精确度大致评估系统的非线性行为,非线性柔体解算器可以发挥重要作用。 您可以轻松仿真典型的非线性现象,例如柔体之间的接触力和摩擦力,从而提供真实的可靠载荷,而且您也可以使用这些载荷进行耐久性分析。

利用突破性的联合仿真技术,您可以在迭代级别,在多体解算器和非线性 FEA 解算器之间建立更紧密的耦合,从而以比标准联合仿真方案更快的速度开展具备数值稳定性的仿真。

非线性柔体解算器的功能

非线性柔体解算器的功能

非线性柔体解算器可为您提供以下功能:

  • 通过 LMS Virtual.Lab 传统方法生成和/或导入非线性网格
  • 在 LMS Virtual.Lab 或 LMS Samcef Gateway 中定义非线性柔体工况
  • 支持从 Nastran®、Ansys®、Abaqus® 和 I-deas™ 中导入 FE 网格
  • 自动识别多体模型的输入/输出点
  • 在 LMS Virtual.Lab 环境中准备有限元模型

非线性柔体解算器的优点

非线性柔体解算器的优点

非线性柔体解算器可以帮助您:

  • 通过以下属性加深对载荷预测的了解:
    • 在多体仿真过程中考虑实际非线性变形
    • 执行机械系统详细建模时不受限制
    • 准确预测承载组件承受的载荷
    • 在各种载荷条件下对动态系统行为进行预测和安全性分析
  • 通过以下属性提高工作效率:
    • 无需创建离散柔体
    • 运行和分析设计表和模板图上的许多工况
Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs