Motion Composer

通过协助创建独立的垂直应用,提供简便的定制和流程集成功能

专门的应用(即垂直应用)代表了 CAE 流程领域的一个明显趋势,它们能够通过易于学习的直观界面满足日益严苛的工作效率要求,而这些界面通常按一些方法打造或由 IT 专家打造,而且针对更广泛的最终用户群体而设计。 LMS Virtual.Lab Composer 大大改进了此类垂直应用的创建流程,能为从初学者到专家等各类用户提供不同级别的复杂性。

通过提供专门的 Microsoft® Visual Basic®“运动控件”和所有必需的功能,LMS Virtual.Lab Composer – Authoring 使您能够轻松创建独立的应用。 随后,您需要将 LMS Virtual.Lab Composer – Run-Time 与基于 Composer 的应用搭配使用。 这些垂直应用可以从 LMS Virtual.Lab Motion 访问参数化模板多体模型和大量核心建模组件,因而能显著节省定制和流程集成工作所需的时间和成本。

目前提供两个 Visual Basic 编程级别:具备简单拖放功能的基础模式,面向经验不足的编程人员;以及具备更多定制功能的高级模式。

Motion Composer的功能

Motion Composer的功能

Motion Composer可为您提供以下功能:

  • 具备客户定制特性的专门应用
  • 与多个 LMS Virtual.Lab Motion 模板模型无缝关联
  • 可提高大型应用性能的高级编程模式
  • 自动创建具有功能区外观和风格的 GUI
  • 可创建、派生和管理车辆平台改型且无需复制数据的改型管理器
  • 可管理事件和车辆改型的所有组合的解决方案管理器
  • 在专门的子目录中自动存储仿真结果,包括用户定义的后处理数据

Motion Composer的优点

Motion Composer的优点

Motion Composer可以帮助您:

  • 确定快速的“假设”分析、实验设计方案和优化流程
  • 通过模型/事件矩阵视图全面控制仿真进度表
  • 通过访问任何 LMS Virtual.Lab Motion 参数模板模型,重复使用同类最佳的多体技术
  • 与第三方和客户的专有软件集成
  • 为专家和初学者选择不同级别的编程复杂性
Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs