航天器设计

预测并分析太空机械与机电系统的性能,确保在极其恶劣的条件下提供完整的功能

航天器设计要求客户满足严格的环境约束条件和苛刻的重量要求。 太空系统的有效载荷必须在能够承受发射前、发射中和飞行路径的载荷的同时,提供完整的功能,并避免其他重要组件的损坏。

LMS工程服务 推出了许多综合全面的技术解决方案,旨在开发独一无二的航天系统,能够在恶劣条件下履行完整的功能。 我们的技术专家将在开发项目的最初阶段指导客户预测并分析机械与机电系统的特性,如机架、太阳能电池板、可部署的附件和分离装置,以及系统级耦合组件之间的动力相互作用。

我们的专家能够协助客户对复杂的太空系统及其部件进行建模,例如:非线性机械装置的分析、热力耦合结构分析或涡轮泵的转子动力学分析。

随着对新材料和新系统的不断探索,各企业越来越需要开展更复杂的验证测试。 我们的技术团队能够现场协助客户实施世界一流的工程方法和技术,不断优化航天器的设计和鉴定流程。

航天器机械装置

LMS 工程服务可以协助企业准确预测航天器机械装置,这一点对于优化和验证宇航天器设计的性能至关重要。 这些仿真数据有助于研究航天器在太空的表现,同时最大程度地减少成本高昂的测试。 我们的专家在天线、太阳能电池板以及其他各种机械装置的实施方面拥有丰富的经验。

热机械结构分析

LMS 工程服务可为客户提供丰富的航天器设计经验和特定的专业技能,使企业能够设计和开发低温储罐并优化,从而最大程度地提高储罐的气体存储量。 我们的技术顾问将指导客户开发大量模型,从体积和设计形状角度定义并验证最精确的体系架构,帮助确保达到既定的使用寿命。

喷管仿真

LMS工程服务可协助客户开发和仿真复杂的运动链,并融合柔性体之间的运动副和接触条件(包括材料特性中的蠕变效应),以对喷管进行仿真。 我们的专家结合使用各种不同的建模方法,能够准确预测喷管结构性能,避免出现可能对预期性能造成负面影响的大变形。

涡轮泵和转子动力学

LMS工程服务能够帮助客户设计液体火箭发动机,深入了解各种复杂的物理综合现象,例如:发射期间的极端温度条件、点火期间的大幅振动和高频现象、涡轮泵中高速旋转的转子动力学。 我们的专家采用了先进的线性和非线性方法、二维多谐波对称模型和三维循环对称模型,综合考虑所有极端物理条件对结构进行仿真和分析。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs