针对新项目的创新及协作式同步项目管理
Siemens Xcelerator 通过嵌入式工具和数据库将整个 Siemens Digital Industries Software 产品组合融汇在一起,让当今和未来的信息技术、运营技术以及工程技术环境相互联通。
通过将之前的西门子数字化创新平台与 Insights Hub、西门子云端解决方案、Siemens EDA 和 Mendix 融合,Siemens Xcelerator 可供轻松构建、集成和扩展现有数据和网络系统。
我们丰富的产品应用程序已经帮助各行各业的企业通过产品和流程创新提升了业务水平。当今智能产品及其相关制造流程的复杂性向企业提出了全新的要求,这就要求企业必须深度理解这些多领域系统的交互。创建和共享各阶段产品流程的准确数字孪生,正是向数字化企业转型的牢固基石。我们的产品组合能够凭借在各个行业当中的杰出技术来满足各个领域的需求。
使您能够实现数字孪生价值的下一代设计、仿真和制造解决方案
Modern E/E systems are characterized by a huge growth in complexity. One of the biggest challenges is developing these complex, multi-domain systems in a coherent, integrated way, which is driving companies to evolve their E/E system development approaches to meet the market challenges of tomorrow.
Siemens delivers embedded software solutions that enable device manufacturers to quickly design and build high quality connected devices – including those with rich user interfaces, cloud-based remote management, or safety certification. Base technologies include Linux, the Nucleus real-time operating system, advanced multicore runtime, IoT enablement, Machine Learning enablement, and embedded software development tools.
Teamcenter 是一套能够冲破人员与流程之间屏障的现代化、自适应 PLM 系统,该产品有助于对高度成功产品的多领域开发与制造进行管理。
Creating an integrated, enterprise-wide PLM environment
融合出色的系统仿真、3D CAE 和测试解决方案,并能更好地掌握产品性能,从而以更大的信心更快地交付创新成果。
优化制造流程以改善资产利用率、交付时间、响应时间和上市时间。
Tecnomatix 数字化制造解决方案能够帮助您对制造以及将创新构思转化为革新性产品的流程进行数字化改造。
MindSphere 是行业领先的“工业物联网即服务”解决方案,使用先进分析工具和 AI 为物联网解决方案提供从边缘计算到云端的全方位支持。
3D 软件开发工具包,可以减少 3D 几何建模、绘制草图和装配、路径规划、碰撞检测、互操作性和可视化方面的时间、成本以及创新风险。
用于定义、构建、测试和管理复杂软件系统的一体化应用程序生命周期管理解决方案
Affordable, easy-to-use software tools that address all aspects of the product development process
FORAN 以完全集成的方式融合了造船业的方方面面,是同类软件中少数能够用于船舶设计和生产各个阶段的船舶设计软件。目前,40 个国家超过 150 个造船厂和设计室持有此软件许可证。
从数字规划到透明运营,您可以毫无限制地使用我们全方位的数字化自动化服务
构建并不断改进网络级创新移动和网络应用程序最快、最简易的平台。
Valor 软件解决方案通过实现从产品设计到工艺工程设计再到生产车间的全数字化流程,优化了印刷电路板 (PCB) 的制造。
我们对数字化创新产品组合的构建和开发,目的在于加速数字化企业在各个领域的创新,同时还要与企业的其他关键领域相互关联。 通过满足各领域的特定要求,我们能够提供兼具广度和深度的应用程序,用于加强每个领域内的核心流程。 将这些领域的应用程序与我们的共享服务基础框架相结合,就是我们提供的数字创新平台。 该平台在整个数字化过程中为加速产品和流程开发的创新提供了必要的环境。
用于在灵活高效的产品设计环境下开发 3D 数字化双胞胎的整套应用程序
船舶工程包括船只和船舶结构的设计和构造。它以完全集成的方式融合了设计的每个方面。它可用于从概念设计到生产、再到投入使用和优化服务生命周期管理的船舶设计和生产各个阶段。
面向电子系统和集成电路设计与开发的产品
用于管理整个软件开发周期的产品
通过使用一整套能够帮助您构建和维护用于预测性能和优化设计的数字双生解决方案,工程师将能以更大的信心更快地实现创新。
使用集成的制造流程规划软件实现零件制造和装配产品流程的数字化转型。
用于持续优化厂房运作、全面进行预防性维护和快速维修的解决方案
通过对制造流程提供全面可视化,实现制造运营的数字化,从而推动实际生产
Siemens delivers embedded software solutions that enable device manufacturers to quickly design and build high quality connected devices across a wide range of industries.
面向性能分析和大数据分析的解决方案,可提供切实可行的见解以优化产品生产的所有阶段
Low-code development is a visual approach to software development. It empowers developers with various backgrounds and experience levels to contribute to the creation of enterprise solutions. With our low-code platform, Mendix, you can abstract and automate every step of the application lifecycle to streamline delivery of a variety of solutions.
Siemens 数字创新平台的共享服务框架可为您所有的数字创新活动(从产品概念到生命周期结束)提供支持。 数字创新平台可无缝集成各应用领域,实现开放式的协同环境,从而做出妥善的决策。 用户可以通过我们的通用建模服务来拓展平台应用程序的功能,创建丰富的环境来实现产品的设计、可视化、仿真和构建。 此外,该框架还可实现无缝的信息流,从而利用生产数据推动自动化并优化资产。
通过产品生命周期管理的数字主线将功能孤岛之外的人员和流程连通起来,使每个人都能做出周全的产品决策。
Our shared IoT services are built on open standards and interfaces making it possible to obtain data from assets, devices and systems from a wide variety of manufacturers transforming IoT data to productive business results.
The industrial Internet of Things (IIoT) is the backbone of a digital enterprise, allowing a company’s assets – products, plants, systems, machines – to connect to a central location where you can collect, aggregate, store, and analyze data.