PDM / 产品数据管理

产品数据管理 (PDM) 用软件在一个单一的中央系统中管理产品数据与过程信息。这些信息包括计算机辅助设计(CAD)数据、模型、零件信息、制造指示、要求、注释及文档。理想的PDM可由组织中的多个应用软件及多个团队访问,支持业务特定需要。如果PDM软件选择得当,则会为任何行业的公司提供一个坚实基础,并且可以轻易把该基础扩展到整个产品生命周期管理(PLM)平台。

PDM系统的核心在于它为数据管理、过程使能以及配置管理提供了安全的解决方案。

安全的数据管理

PDM系统用于捕捉并管理产品信息,在整个产品生命周期中确保在正确的上下文中向用户提供信息。文件所有权、版本控制(检入与检出文件)、修改管理以及发布状态都由PDM系统管理。通过角色管理、项目安全以及相关访问特权,安全以及管理功能可以保护知识产权。

过程管理

通过工作流与过程功能,内部产品团队与外部合作伙伴能够参与产品生命周期。PDM系统可以帮助您建立、管理并执行自动化工作流驱动过程。这些过程能够反映公司特定的最佳变更计划实践(假设分析)、变更合并(执行)以及变更验证与传达。另外,PDM系统还可以支持其它既定过程,包括标准初级阶段的过程。

配置管理

PDM系统提供了管理并展示完整物料清单(BOM)所必需的可见性,促进了所有BOM数据以及所有生命周期阶段(包括实际设计、实际计划、实际建造以及实际维护状态)的调整与同步。同样重要的是,PDM系统还应提供变更管理功能,允许您看到变更前后的BOM。

通过生命周期可视化,可以共享并且在要求时展示产品及其装配与零件,无需CAD创建工具或特殊技术知识。数字样机功能可以减少对昂贵物理原型的需要。JT™ 数据格式是PLM可视化的公共三维语言,可以对多CAD装配进行可视化与分析。

PDM带来的收益

从PDM系统的知识管理及报告功能中受益的人员,包括项目经理、工程师、销售人员、采购人员及质保团队。通过PDM系统,公司能够:

  • 快速找到正确的数据
  • 提高生产力,减少周期时间
  • 减少开发错误与成本
  • 改进价值链协同
  • 满足业务与法规要求
  • 优化运作资源
  • 促进全球团队之间的协同
  • 提供更好的业务决策所需的可见性

PDM 软件

PDM应用软件举例:

Teamcenter把整个产品生命周期中的人员与产品与过程的单一知识源连接起来。通过Teamcenter提供的企业PDM解决方案完整组合,您能根据自己的业务需要灵活选择合适的解决方案组合。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs