半导体设备产品生命周期管理

用于半导体需求管理、IP重用及组合优化的解决方案,使研发生产力更高、制造成本更低且设计质量更好。

半导体器件制造商总是站在产品创新的最前沿,并使用最先进的技术,但他们也认识到:他们需要在产品开发生命周期管理的功能和过程方面投入更多,以获得更多的研发(R&D)投资收益。

为了制定出明智的决策,主要的半导体设计和制造企业,都已将产品生命周期管理(PLM) 融入统一的决策平台。从获取市场需求到设计变更及设计定案,Siemens PLM Software提供的成熟解决方案,确保全球分散的整个设备设计和制造价值链,获得一个权威的、全息的产品和过程信息源。

在行业中,那些早已采用了这套综合性半导体器件开发和管理解决方案的创新企业,已受益于其功能,包括:

  • 系统单晶片(SOC)和集成电路(IC)研发(R&D)组合优化
  • SOC和IC设计信息、计划及要求管理
  • 知识产权(IP)重用和法律保护
  • 过程管理
  • 可持续性和合规性设计
  • 灵活性和环境感知社会发展的创新应用

这些客户已获得了更高的研发(R&D)生产力,同时当他们在更为扩张的价值链上共享其知识产权时也可以高枕无忧,因为他们知道Siemens PLM Software的解决方案可以充分确保其知识产权的机密性和安全性。

有了PLM,您就可以通过以下功能,加快产品的上市速度,实现真正的业务价值:

  • 降低设计定案缺陷和掩模组成本
  • 改善整个设备计划中的IP和设计重用
  • 通过高效的人才和能力管理,提高生产力
  • 通过端对端的可追溯性和影响分析,提高设备质量
  • 在设备制造商、IP供应商以及铸造厂之间建立可靠的协同关系
Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs