产品生命周期管理成功案例

我们的软件系列能够帮助您延长产品生命周期,使您能够建立一个可用于创造、开发、制造和管理创新的综合性数字化环境。 选择下列其中一项Siemens PLM Software产品,即可阅读客户如何使用PLM实现创新的相关成功案例。

精选产品

CAM Express

CAM Express提供强大的NC编程功能,同时总体拥有成本低,并具有充分利用最新、最高效机床所需的高级功能。

 

Fibersim

Fibersim支持在对先进复合材料产品和零件进行工程设计时所需的复杂设计和制造方法。

 

JT Open

JT文件格式是一种开放技术,可用于PLM环境中的3D可视化、协同和数据共享。

 

NX

NX是一种集成化产品设计、工程和制造解决方案,可帮助企业更快、更高效地交付更出色的产品。

 

Rulestream

Rulestream采用涵盖销售、工程和制造的综合方法解决了按订单设计(ETO)制造商面临的独特挑战。

 

Solid Edge

Solid Edge是一款软件工具组合,能够轻松应对3D设计、仿真、制造、设计管理等产品开发流程的所有方面,这归功于不断发展的应用程序生态系统。 Solid Edge通过同步建模技术,将直接建模的快速和简易性与参数化设计的灵活性和可控性相结合。

 

Tecnomatix

Tecnomatix是全面的数字化制造解决方案产品线,可以将所有制造环节与产品工程联系在一起。

 

Femap

Femap是一款独立于CAD且基于Windows技术的高级工程有限元分析(FEA)前/后处理应用程序。

 

Geolus搜索

Geolus搜索是一款基于几何体的PLM系统搜索引擎,可让您根据给定示例的形状快速查找与之相似的零件。

 

LMS

LMS测试与仿真解决方案能够将基于模型的机电一体化仿真和先进的测试解决方案融入流程当中,从而帮助制造商有效管理产品开发的复杂性。

 

Parasolid

Parasolid 3D几何建模组件软件(又称“内核”)提供了用于复杂产品建模的核心功能。

 

Simcenter

借助Simcenter,您可以创建产品的数字孪生体:这是一种多保真度模型,它反映现实并在整个产品生命周期内不断进化,能够从概念构思直到实际使用准确仿真产品性能。

 

Teamcenter

Teamcenter利用能够按需完成工作的目标应用程序来简化PLM,有助于您向市场推出更加复杂的产品,同时最大限度地提高生产效率并简化全球运营。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs