成功案例

全球F-35飞机联合体构建独特的协同网络

Lockheed Martin Aeronautics(洛克希德·马丁航空公司)

世界上第一套真正国际化的集成数字化环境(IDE)支持联合攻击机F-35项目的设计、制造与维修服务
  • F-35型联合攻击机(JSF)飞行器由洛克希德·马丁领导的联合体建造,成员包括世界各地领先的军用制造商与供应商,它们必须如同一家集中式的企业那样开展工作。

前所未有的协同挑战

F-35 项目的设计是为了向美国空军、海军和海军陆战队,以及英国皇家海军与皇家空军提供二十一世纪使用的价格合理、行踪隐秘的战术飞机。洛克希德·马丁航空公司(洛克希德·马丁)赢得了制造F-35的合同,它正在开发满足不同项目要求的飞行器机群,这是航空与国防工业历史上最高水准的项目。洛克希德·马丁的战略是创建一套具有价格合理不同版本的通用设计方案,以便满足不同服务的个性要求。

洛克希德·马丁与美国及国际航空领袖联合开展此项目,包括Northrop Grumman 和BAE 系统公司。这三家主要的合作伙伴得到了多达1000家供应商的支持。参与F-35生产的单位地处三十多个国家,跨越17个时区。在使用不同开发环境的扩展型企业里协调他们各自的努力,并培育协作的工作模式,对洛克希德·马丁而言是一项至关重要的挑战。类似的,管理项目中多种多样的格式所有的设计数据也同样关键。预计该项目要生产多达5,000架飞机,其使用寿命高达30年。每一种飞机配置的所有设计与制造数据必须得到管理,而且在使用过程中支持飞机所需的数据也应得到管理。这意味着每一项设计变更需要在所有可能的配置上得到验证。这里还存在额外的挑战:关键的项目目标之一是要前所未有地缩短设计与制造周期时间。

二十一世纪的PLM解决方案用于二十一世纪的飞机

洛克希德·马丁领导的F-35 小组选择二十一世纪的产品生命周期管理(PLM)来满足交付下一代军用飞机的挑战。洛克希德·马丁采用了Teamcenter® 软件作为基础建立全球协同网络,以支持F-35项目。Teamcenter以军用及新兴工业标准为基础,通过提供可以证实的行业特定PLM功能,从而支持航空与国防企业的特殊要求。度身定制的行业解决方案是根据Teamcenter的开放式PLM基础构建的,它将人员与流程联系起来;创建、获取并共享产品知识以推动创新,从而提高生产力。为了联系数千个F-35项目用户,Teamcenter的可扩展性与可靠性特点非常重要。

F-35 协同网络的第一阶段部署将三家主要合作伙伴与荷兰Stork Fokker 拥有的设施中的5,000个用户关联到一起。这些用户利用适当的安全保护措施连接至系统,以保证符合美国国际武器贸易条例(ITAR)的要求。Teamcenter 的规则确保符合ITAR和产权控制程序。到目前为止,范围广泛的供应商网络中有超过1,500个用户已经实现在线,包括世界各地共130多个站点(跨越七个国家九个时区)。最重要的是,在五家主要合作伙伴与35家设计供应商中,在工程进展和已发布设计两个方面均实现了实时在线协同。洛克希德·马丁认为这标志着本项目取得了关键的成就。

全面跟踪每一个部件

为F-35 项目而实施的Teamcenter 拥有现在包含超过五兆兆位产品信息的存储区域网络(SAN),它支持涉及设计的所有用户,包括他们的工作流程和设计过程。F-35 的全球设计运营要求Teamcenter的数据复制能力非常可靠。项目参与人员在本地存储数据以改善响应时间,目前每天有70,000 条数据项目使用Teamcenter在15,000个位置进行复制。复制规模如此庞大,因此F-35 项目是世界上Teamcenter复制功能的最大用户。

洛克希德·马丁目前在Teamcenter 内管理“已设计”、“制造”或“已规划”以及“竣工”的材料单。

除了管理F-35 项目信息外,Teamcenter 还管理着许多与飞机开发相关的过程。例如,洛克希德·马丁利用Teamcenter的工作流程功能控制开发与发布过程。Teamcenter 还通过其强大的配置管理引擎管理着产品选项与变体使用Teamcenter的可视化功能,项目参与方可以在整个设计周期里查看数字化模型并执行干涉检查。

真实世界中的结果

有6,500 个Teamcenter 用户处于生产之中,洛克希德·马丁显著缩短了设计与制造周期时间。公司称在F-35设计周期中缩短了35%的周期时间,这代表着为该项目节省了上亿美元资金。

洛克希德·马丁预计,制造时间缩短的幅度将高达66%,在刀具设计方面节省的时间最为显著。预计所需的备件将会大大少于其他机群所需的备件。

由于在整体项目效率方面呈现了数量级的改进,因此F-35 项目不仅承诺要生产出二十一世纪战斗喷气式全新飞机机群,而且还要成为世界上最成功的PLM项目,实现跨越大洋、时区与公司,在超过三十年的期间里开发、建造并维护产品。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs