新闻发布

中国,北京, June 27, 2013

西门子发布最新Solid Edge软件以缩短优质产品上市时间

新增软件功能可加快特定任务速度,带来多达六倍的生产率提升

Siemens PLM Software今日宣布推出最新版本Solid Edge® 软件(Solid Edge ST6)。新版Solid Edge软件在原有版本的基础上集成了众多设计、仿真和协作领域的增强功能,可为特定任务带来高达六倍的效率提升。这些新功能还可帮助Solid Edge ST6的用户与其他Solid Edge用户之间实现学习、共享和协作。Solid Edge ST6的全新增强功能旨在帮助业务部门提升产品开发的整体效率。同时,Siemens PLM Software还宣布推出最新版本的Solid Edge™ SP设计管理解决方案(基于SharePoint的Solid Edge版本),进一步增强协作能力。Solid Edge Mobile Viewer的使用平台新增了Android平板电脑和iPad® mini。

在最近于美国辛辛那提举办的2013 Siemens PLM Software Solid Edge University大会上,Siemens PLM Software发布了这一系列Solid Edge新版本。

Krups咖啡机、特福TEFAL(T-FAL)厨房用具以及Wearever品牌厨具制造商赛博集团(Groupe SEB)参与了Solid Edge ST6早期试用版的测试,其IT技术创新经理Olivier Pellerin先生表示:“借助Solid Edge ST6增强的曲面建模功能,我们的建模速度比以往使用其他CAD系统时提高了40%。制造业追求速度,而建模质量在生产过程中也至关重要,Solid Edge ST6提供的全新检测工具帮助我们确保了曲面模型的内在质量。这些优势结合Solid Edge ST6的其他增强功能,能够帮助我们在更短的时间内将更优质的产品推向市场。”

内部测试结果表明,Solid Edge ST6全新的曲面建模功能可帮助用户以高达4倍的速度完成个性化设计,全新的钣金设计功能可帮助用户以高达5倍的速度生产出冲压零件。新版Solid Edge仿真工具通过自动优化设计实现高达6倍的提速,降低产品成本的同时也确保了产品质量。同步技术的改进使设计者导入和重用文件的速度提高了6倍,进而加强与合作伙伴间的协作。此外,新添加的技术支持也实现了SolidWorks®格式文件的便捷导入。

Siemens PLM Software, Mainstream Engineering Software高级副总裁兼总经理Karsten Newbury先生表示:“基于我们对客户需求的高度重视,Solid Edge ST6的新增功能旨在帮助客户以更快的速度将创新产品推向市场,帮助设计者用更少的时间创造出全新的现代化的设计,并保证始终如一的卓越产品质量。Solid Edge系统着眼于设计流程的所有方面——3D设计、仿真、制造、设计管理、协同——帮助企业做出更明智的产品决策,更高效地制造出更优质的产品。”

除了全新的设计和仿真功能,Solid Edge ST6的新增功能还可帮助其用户与其他Solid Edge用户之间实现学习、共享和协作。全新的Solid Edge YouTube浮动面板使用户能够在YouTube上直接记录、上传和共享建模过程,并通过YouTube搜索其他Solid Edge视频。用户还可以登录全新的Solid Edge在线技术社区(www.siemens.com/plm/community/solidedge),进行技术交流,获取产品教程及专家指导。 .

Solid Edge Mobile Viewer

Solid Edge ST6新增的学习和共享功能结合了Solid Edge Mobile Viewer,经过平台扩展的Solid Edge Mobile Viewer是一款面向便携数字设备的免费3D模型查看应用,早先已可在iPad上使用。此项结合拓宽了设计数据的访问途径,增强了企业间协作。

Solid Edge SP

最新版本的Solid Edge SP,即过去的Solid Edge Insight XT™,可在企业现有的IT基础架构中实现快速部署,并简化了对Solid Edge CAD文件及相关设计数据的管理,从而进一步增强协作性。在微软 SharePoint®软件的支持下,新版Solid Edge SP扩展了可视化功能,用户可通过Relation Browser来显示零件和组件的缩略图,以对设计数据进行管理。此外Solid Edge SP还支持用户通过预览卡直接查看修订内容及相关文档。

欲了解更多有关Solid Edge ST6,Solid Edge SP和Solid Edge Mobile Viewer的信息,敬请登录:http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/products/velocity/solidedge/st6/index.shtml

西门子工业自动化业务部旗下机构Siemens PLM Software是全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商,在全球拥有71,000个客户,近700万装机量,总部位于美国得克萨斯州普莱诺市。Siemens PLM Software以开放式的解决方案与企业协同工作,帮助他们将更多的创意转换为成功的产品。欲详细了解Siemens PLM Software的产品和服务,敬请访问:www.siemens.com.cn/plm

西门子工业自动化业务部(德国纽伦堡)支持行业客户的整个价值链 -- 从产品设计到生产、服务,将自动化技术、产业控制技术和工业软件无与伦比地结合在一起。该业务部运用先进的软件解决方案,能够帮助企业缩短50%以上的产品上市时间。工业自动化业务部由五个业务单位组成:工业自动化系统部,部件控制和系统工程部,传感器和通讯部,西门子产品生命周期管理软件部,以及水资源技术部。欲了解更多信息,敬请访问:http://www.automation.siemens.com/mcms/automation/zh/Pages/automation-technology.aspx

注:Siemens和Siemens标识是西门子股份公司(Siemens AG)的注册商标。Syncrofit, Teamcenter和NX是Siemens Product Lifecycle Management Software Inc及其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。本文中提到的所有其它商标、注册商标或服务标记均属于其各自的持有人。

Primary Contact

Andy Kwon
+86 21 2208-6688
kui.kwon@siemens.com

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs