1. Home

이전의 문서

많은 Siemens 제품에 대한 이전의 문서에 액세스할 수 있습니다.

Easy Plan

Easy Plan

Easy Plan 솔루션은 단일 환경에서 제품과 프로세스 지식을 관리할 수 있도록 지원합니다. 또한 디지털 방식으로 제조 계획을 수행하여 설계 결함으로 인한 생산 중단을 방지할 수 있는 몇 가지의 협업 및 해석 도구를 제공합니다.

Easy Plan 개요

이 개요에서는 각 Easy Plan 솔루션에 대한 간략한 설명을 제공합니다.

Easy Plan 배포

Easy Plan 그룹의 모든 작업 영역에 대한 설치 및 구성 정보가 단일 배포 자료에 포함되어 있습니다.

EWI(Electronic Work Instructions)

EWI(Electronic Work Instructions) 솔루션은 Teamcenter 기반의 웹 애플리케이션으로, 이를 통해 제조 현장 작업자들이 Teamcenter 데이터베이스에서 바로 3D 애니메이션 방식의 작업 지침에 액세스할 수 있습니다.

Work Instructions Authoring

Work Instructions Authoring을 사용하면 제조 현장에서 수행해야 하는 작업에 대한 자세한 지침을 텍스트 및 시각 자료로 작성할 수 있습니다.

NGP(Next Generation Planning)

Next Generation Planning은 다음과 같은 업계에 적합한 제조 계획 솔루션입니다.

Production Process Planning

Production Process Planning을 통해 기존 제품 설계 및 제조 데이터를 활용하는 플랜트별 상세 계획을 실행할 수 있습니다.

Teamcenter Manufacturing Access

Teamcenter Manufacturing Access는 Teamcenter를 기반으로 하는 생산을 위한 통합 솔루션을 제공합니다.

JT2GO

JT is the common language of PLM and is the world's most widely used 3D format. JT is the first ISO International Standard (IS 14306-1) for 3D visualization and collaboration. Compact and accurate, JT is used throughout the product development lifecycle in all major industries to communicate the critical design information typically locked up inside a CAD file. 

NX

NX 소프트웨어는 혁신적인 제품을 보다 빠르고 효율적으로 출시할 수 있게 도와주는 통합 제품 설계, 엔지니어링 및 제조 솔루션입니다.

NX 1926 시리즈

NX 1899 시리즈

NX 1872 시리즈

NX 1847 시리즈

NX 12

NX 11

Simcenter

Simcenter

Simcenter를 사용하면 현실을 반영하고 제품 라이프사이클 전반에 걸쳐 지속적으로 진화하는 다정밀도 모델인 제품의 디지털 트윈을 생성하여 개념부터 실제 사용까지 성능을 정확하게 시뮬레이션할 수 있습니다.

Simcenter는 예측하지 못한 트렌드를 파악할 수 있도록 시뮬레이션, 물리적 테스트 및 데이터 해석을 결합하여 단순한 검증 단계에서 벗어나 성능 예측을 지원합니다. Simcenter를 통해 확신을 갖고 의사 결정을 내리고 전보다 빨리 혁신 제품을 제공할 수 있는 방법을 자세히 알아보십시오.

Simcenter Amesim

Simcenter Amesim은 인텔리전트 시스템의 다분야적 성능을 정확하게 예측할 수 있는 통합 시뮬레이션 플랫폼을 제공합니다. Simcenter Amesim을 사용하면 다중 도메인 제어 시스템을 모델링, 시뮬레이션 및 분석할 수 있으며 제어 설계에 연결할 수 있는 플랜트 모델링 기능을 제공하여 제어 전략을 평가하고 검증하는 데 도움이 됩니다.

Simcenter Amesim은 시간과 비용을 절감할 수 있는 선행 시험을 지원합니다. 이 솔루션은 다양한 스마트 시스템 엔지니어링의 과제에 활용 가능합니다. 최고의 메카트로닉 시스템 시뮬레이션과 애플리케이션 전문 기술을 결합한 이 통합 시뮬레이션 플랫폼은 기업이 설계 프로세스의 초기에 올바른 선택을 할 수 있도록 지원하며 더 짧은 시간에 더 높은 품질의 결과를 제공합니다.

Simcenter Amesim 플랫폼은 다중 도메인 시스템 모델링 및 분석을 위한 개방적이고 강력하며 사용자 친화적인 플랫폼입니다. 이를 사용하면 초기 개발 단계를 시작할 때부터 인텔리전트 메카트로닉 시스템의 기능적 성능을 평가할 수 있습니다.

Simcenter System Architect

Simcenter System Architect는 시뮬레이션 설계자와 프로젝트 엔지니어에게 이기종 시스템 시뮬레이션 아키텍처를 신속하게 만들고 시스템 성능을 원활하게 평가할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.

인터페이스에 기반한 공통 모델링 언어를 사용하여 실제 플랜트 엔지니어와 제어 엔지니어가 더욱 효과적으로 협업할 수 있습니다. 이러한 방식으로 각 엔지니어가 복잡한 상호 시뮬레이션 모델을 신속하게 생성하고, 수치 오류를 방지하여 설계 주기를 가속화할 수 있습니다.

요구사항 분석 또는 what-if 분석과 같은 다양한 종류의 분석을 지원하는 시뮬레이션 모델을 추적하고 재사용할 수 있는 기능을 통해 모델링 작업을 크게 줄일 수 있습니다.

Simcenter Webapp Server

조직 전체에서 모든 유형의 사용자가 시스템 시뮬레이션에 액세스할 수 있도록 합니다. 시스템 시뮬레이션은 제품 설계에 필수적인 요소가 되었습니다. 시뮬레이션 전문가나 고급 사용자뿐만 아니라, Simcenter Amesim 데스크톱에 액세스할 수 없는 프로젝트 엔지니어와 기술 영업사원도 고객에게 예측 정보를 제공하기 위해 디지털 트윈을 필요로 합니다.

Simcenter Webapp Server는 사용하기 쉽고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이 서버-클라이언트, 웹 기반 애플리케이션은 사전 정의된 모델 매개변수화 덕분에 최종 사용자별 시뮬레이션 결과에 대한 액세스를 제공합니다. 인터넷 브라우저만 있으면 됩니다.

Simcenter Webapp Server는 IT 조직이 이를 보다 광범위한 사용자에게 보다 쉽게 배포하도록 지원하는 동시에 지식재산권이 회사의 구내에 유지되도록 합니다.

Simcenter Sysdm

Simcenter Sysdm은 Simcenter Amesim 및 기타 시스템 시뮬레이션 도구에서 생성된 시스템 데이터를 관리하여 모델 기반 시스템 엔지니어링 데이터의 협업 환경을 제공합니다.

Simcenter Sysdm은 시스템 시뮬레이션 데이터의 조직별 모델을 생성하고 관련 엔지니어링 체계에 따라 분류, 조회, 수집할 수 있는 리포지토리입니다.

버전 관리를 통해 제품 개발 주기 전반에 걸쳐 데이터의 라이프사이클을 관리할 수 있습니다.

파생 모델 관리를 통해 개발 단계 및 시뮬레이션 목표에 따른 시스템 모델 구체화에 대응하는 시스템 컴포넌트 및 서브시스템의 복수 구성을 관리할 수 있습니다.

역할 기반의 액세스 제어로 다양한 협업 워크플로우의 구현을 지원합니다.

전반적으로 Simcenter Sysdm은 개발 부서가 모델 기반의 시스템 엔지니어링을 적용하는 데 있어 지식 활용의 초석이 됩니다.

Simcenter 3D

Simcenter 3D

Simcenter software from Siemens PLM Software uniquely combines system simulation, 3D CAE and test to help you predict performance across all critical attributes earlier and throughout the entire product lifecycle.

By combining physics-based simulations with insights gained from data analytics, Simcenter helps you optimize design and deliver innovations faster and with greater confidence. 

Simcenter 3D documentation is included in the NX Help, accessible from the following links.

NOTE: This content is legacy material. Videos do not run because Adobe Flash has been discontinued. For the latest, fully functional documentation, please see Support Center at https://support.sw.siemens.com/en-US/.

Simcenter 3D 2020.1

Simcenter 3D 2019.2

Simcenter 3D 2019.1

Simcenter 3D 12

Simcenter 3D 11

Solid Edge

Solid Edge

Solid Edge is a portfolio of affordable, easy-to-use software tools that address all aspects of the product development process—3D design, simulation, manufacturing, design management and more—thanks to a growing ecosystem of apps. Solid Edge combines the speed and simplicity of direct modeling with the flexibility and control of parametric design, made possible with synchronous technology.

Teamcenter

Teamcenter

Teamcenter는 점점 복잡해지는 제품의 생산성을 극대화하고 글로벌 운영을 효율화하면서 시장에 출시할 수 있도록 도와줍니다. Teamcenter는 필요할 때 원하는 작업을 수행할 수 있는 표적 애플리케이션을 통해 비즈니스 목표를 보다 쉽게 달성할 수 있도록 함으로써 PLM(제품 라이프사이클 관리)를 간소화합니다.

Active Workspace

Active Workspace를 사용하여 엔터프라이즈의 PLM(제품 라이프사이클 관리) 시스템의 데이터를 보거나 생성할 수 있습니다.

Teamcenter Community

Teamcenter 커뮤니티 협업 기능은 Teamcenter를 사용하여 Microsoft SharePoint®에서 임시 협업 데이터와 기능을 통합하므로 PLM 데이터를 안전하게 공유할 수 있습니다. 이 PLM 기능을 사용하면 소규모 팀 내에서 비공식적으로 협업을 진행한 후 Teamcenter에 공식적인 협업 결과로 격상할 수 있습니다.

Deployment Center

Deployment Center는 Teamcenter 환경에 소프트웨어를 배포하고 단일 원격 위치에서 여러 Teamcenter 환경을 관리할 수 있는 중앙 집중식 웹 애플리케이션입니다.

Teamcenter Electronic Design Automation

Teamcenter EDA(Electronic Design Automation)는 설계자가 ECAD 데이터를 Teamcenter의 내부 및 외부로 이동할 수 있도록 ECAD(Electronic Computer Aided Design) 응용 프로그램을 Teamcenter와 통합합니다.

Industrial Machinery Catalyst

기계 제조업체가 까다로운 출시 시간 및 고객 요구사항을 충족하기 위해 고급 기계 설계 전략을 배포할 수 있는 엔지니어링 솔루션을 제공합니다. 여기에는 고객의 기대를 충족하거나 능가하는 설계를 제공하기 위한 모듈화 및 다중영역 기술이 포함되어 있습니다.

IMC 표준은 CAD 파일을 관리하지 않거나 Teamcenter 및 PLM을 처음 사용하는 고객에게 이러한 이점을 제공하기 위해 개발되었습니다.

Integration Framework

TcIF(Teamcenter Integration Framework)는 Teamcenter를 다른 시스템과 통합하여 시스템 경계를 초월하는 프로세스를 자동화할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 유지 관리의 복잡성을 줄이기 위해서 애플리케이션에서 통합을 분리하는 확장 가능한 고성능 프레임워크를 사용하여 기존 애플리케이션을 활용하고 새로운 애플리케이션을 Teamcenter와 통합할 수 있습니다.

통합 및 솔루션

Siemens PLM Software는 ERP(전사적 자원 관리), MES(제조 실행 시스템), CRM(고객 관계 관리), SCM(공급망 관리) 또는 소프트웨어(즉시 사용 가능한 연결 기술, 프로세스 템플릿 및 프로세스 모니터링 포함), 비즈니스 프로세스 컨설팅 및 PLM 통합 컨설팅을 포함하는 고유한 레거시 애플리케이션에 검증된 Teamcenter 애플리케이션 통합 솔루션을 제공합니다.

Teamcenter MBSE Integration Gateway

Mechatronics Engineering은 모든 동작 모델링 도구와 Teamcenter를 통합하는 데 유용한 프레임워크를 제공합니다. 이를 통해 모델 작성에 동작 모델링 도구를 사용하고 모델 관리에 Teamcenter를 사용할 수 있습니다.

Teamcenter Product Cost Management

Teamcenter 제품 비용 관리 솔루션은 의사 결정이 가장 중요한 시기인 제품 라이프사이클의 초기 단계에 사용할 수 있는 제품 비용 관리 기능으로 제품의 성공을 도와줍니다. 제품 원가를 시뮬레이션, 분석 및 최적화하여 적절한 시기에 올바른 결정을 내릴 수 있으며 제품 수익성을 보장할 수 있습니다.

Teamcenter 제품 마스터 관리

Product Master Management(이전에 Teamcenter BOM)는 파트 사용을 관리하는 비즈니스 시스템과 설계 데이터 간의 인터페이스를 제공합니다. 설계 데이터와 프로비저닝 BOM(Bill of Materials)을 연계하여 필요한 파트를 필요할 때 사용할 수 있도록 보장할 수 있습니다.

Teamcenter Rapid Start

Teamcenter Rapid Start는 세계적으로 가장 광범위하게 구현된 PDM(제품 데이터 관리) 솔루션인 Teamcenter를 제공합니다. Teamcenter는 Siemens PLM Software의 전문 지식과 업계에서 가장 일반적으로 받아들여지고 있는 모범 사례를 이용하도록 사전 구성되어 있습니다.

Teamcenter Rapid Start의 사전 구성 기능을 선택하면 컨설팅 및 설치 비용을 최소화하고 효율적인 비용으로 PDM을 신속하게 시작할 수 있습니다.

Teamcenter Retail Footwear and Apparel

의류, 신발 및 액세서리를 위한 Siemens PLM Software의 솔루션은 구매자, 설계자, 기술 설계자, 판매자 및 고위 관리자에게 새로운 경향을 포착하고, 공급망 전반에서 협업하고, 패션 제품 개발 프로세스를 효과적으로 관리할 수 있는 중앙 위치를 제공하므로 기업이 항상 새로운 스타일의 상품을 최적의 구성으로 갖추고 시장에 진출할 수 있습니다.

Teamcenter Substance Compliance

Teamcenter는 제품의 재료 모형에서 물질 수준까지 세분화하여 관리 및 추적하도록 지원하는 환경 규정 준수 및 제품 지속성 솔루션을 제공합니다. 제품 내 유해물질의 사용을 제한하고 규제 지령(REACH, RoHS, 분쟁 지역 광물질 등) 내에서 규정 위반 위험을 줄일 수 있습니다. 환경 규정 준수 및 지속성 목표를 지원하면서, 혁신적이고 친환경적인 제품을 개발하여 비즈니스를 성장시키고 고객 충성도를 구축할 수 있습니다.

Teamcenter Supplier Collaboration

Teamcenter Supplier Collaboration을 통해 실제 프로세스를 통합함으로써 Teamcenter를 사용하지 않는 공급업체까지 포괄하여 PLM(제품 라이프사이클 관리) 프로세스 및 데이터를 효율적으로 확장할 수 있습니다.

동일한 PLM 공급업체 협업 기반을 사용하여 설계 데이터 교환, 직접 재료 소싱, 공급업체 프로그램 관리 등의 상호 작용을 통해 공급업체와 협업합니다.

확장된 공급업체 팀들과의 협업은 요청을 받고 응답을 보낼 수 있는 직관적인 공급업체 포털과 구현하기 쉬운 클라우드 지원 프레임워크를 통해 간편하게 이루어집니다.

Teamcenter Systems Engineering

Teamcenter Systems Engineering(standalone)은 요구사항의 캡처와 도출에서 기능 정의 및 할당, 논리적 및 물리적 아키텍처 정의, 표준 문서 생성, 보고서 출력에 이르기까지 제품 개발을 위한 시스템 접근 방식을 지원하는 컴퓨터 지원 시스템 엔지니어링 환경을 제공합니다.

Teamcenter Visualization

Teamcenter PLM Visualization 기능은 제품 라이프사이클 내에서 모든 사람이 작업을 진행하는 데 필요한 다양한 설계 데이터에 액세스하고 협업할 수 있게 해줍니다.

PLM Visualization은 여러가지 기계 CAD(Computer-Aided Design) 형식으로부터 가상 프로토타입을 제작하여 엔지니어링 및 제조 프로세스를 간소화합니다.

비용이 많이 드는 물리적 프로토타입을 줄이고 인체 공학적 설계에서 가상 현실 설계 검토에 이르기까지 특화된 연구를 수행할 수 있습니다.

Teamcenter Connector for Mendix

Teamcenter Connector for Mendix를 사용하면 Mendix 개발자가 Teamcenter의 제품 데이터에 액세스하거나 Teamcenter에서 제품 데이터를 생성 및 수정할 수 있습니다.

Integration framework

The Teamcenter Integration Framework (TcIF) integrates Teamcenter with other systems to help automate processes that may cross system boundaries. It lets you leverage your existing applications and integrate new applications with Teamcenter using a high-performance and scalable framework that decouples the integrations from the applications to reduce maintenance complexity.

Integrations and solutions

Siemens PLM Software offers proven Teamcenter application integration solutions to enterprise resource planning (ERP), manufacturing execution system (MES), customer relationship management (CRM), supply chain management (SCM) or unique legacy applications that include software (including out-of-the-box connectivity technology, process templates and process monitoring), business process consulting, and PLM integration consulting.

Teamcenter MBSE integration gateway

Mechatronics Engineering provides a framework that helps integrate Teamcenter with any behavior modeling tool. This allows you to use the behavior modeling tool for model authoring and Teamcenter for model management.

Teamcenter product cost management

The Teamcenter product cost management solution helps your products succeed with product costing capabilities you can use when decisions matter most: in the early stages of the product lifecycle. Simulate, analyze and optimize your product costs to make the right decisions at the right time and ensure product profitability.

Teamcenter Product Master Management

Product Master Management (formerly Teamcenter BOM) provides an interface between your design data and the business systems where you manage part usage. Align your design data and the provisioning bill of materials (BOM) to ensure the necessary parts are available when needed.

Teamcenter Rapid Start

Teamcenter Rapid Start delivers the world's most widely implemented product data management (PDM) solution, Teamcenter, preconfigured to utilize the most common industry best practices and the expertise of Siemens PLM Software.

By choosing Teamcenter Rapid Start's preconfigured capabilities, you can minimize the costs of consulting and deployment and get started with PDM quickly and cost-effectively.

Teamcenter retail footwear and apparel

Siemens PLM Software's solutions for apparel, footwear and accessories provide buyers, designers, technical designers, merchandisers and senior management with a central location to capture new trends, collaborate across the supply chain, and effectively manage the fashion product development process, so your company always goes to market with the optimal assortment of new styles.

Teamcenter substance compliance

Teamcenter provides environmental compliance and product sustainability solutions to help you control and trace the material makeup of your products down to the substance level. You can limit the use of hazardous substances in your products and reduce the risk of non-compliance with regulatory directives (REACH, RoHS, Conflict Minerals, etc.). While supporting your environmental compliance and sustainability objectives, you can grow your business and build customer loyalty by developing innovative, earth-friendly products.

Teamcenter supplier collaboration

With Teamcenter supplier collaboration, you can extend your PLM processes and data to your non-Teamcenter suppliers efficiently through real process integration.

Collaborate with your suppliers through interactions, including design data exchange, direct materials sourcing and supplier program management, all using the same PLM supplier collaboration foundation.

Collaborating with your extended supplier teams is made easy with an intuitive supplier portal to receive requests and submit responses and a cloud-ready framework for ease of deployment.

Teamcenter Systems Engineering

Teamcenter Systems Engineering (standalone) provides a computer-aided systems engineering environment that supports a systems approach for product development from capturing and deriving requirements, defining and allocating functions, logical and physical architecture definition, standard document generation, and report output.

Teamcenter visualization

Teamcenter PLM visualization capabilities enable everyone in the product lifecycle to access and collaborate on rich design data that they need to do their work.

PLM visualization streamlines your engineering and manufacturing processes by creating virtual prototypes from multiple mechanical CAD formats.

Reduce costly physical prototypes and perform more specialized studies, from ergonomics to virtual-reality design reviews.

Teamcenter Connector for Mendix

Teamcenter Connector for Mendix enables Mendix developers to access product data from Teamcenter or create and modify product data in Teamcenter.

Tecnomatix

Tecnomatix

Tecnomatix는 제품 엔지니어링, 제조 엔지니어링 및 생산을 동기화하여 혁신하도록 도와주는 포괄적인 디지털 제조 솔루션 포트폴리오입니다.

Factory

Tecnomatix 공장 설계 및 최적화 솔루션은 3D 공장 환경에서 디지털 모델을 사용하여 공장 환경을 설계, 배치, 구성하고 공장 운영(처리량 및 물류)을 최적화하도록 지원합니다.

Intosite

Intosite는 제조 인력, 공장 및 산업 정보를 가상으로 통합하는 독보적인 환경을 제공하는 웹 애플리케이션입니다. Intosite는 스마트한 공장 정보 및 애플리케이션에 대한 링크가 포함된 풍부한 공장 시각화 기능을 모든 제조 담당자가 바로 사용할 수 있도록 제공합니다.

Intosite는 관련된 사람들이 특정 공장 위치의 맥락에서 함께 모일 수 있고, 제조 문제에 대해 효과적으로 논의하고 올바른 결정에 대한 후속 조치를 수행하는 데 필요한 모든 정보와 애플리케이션을 갖춘 가상의 접점을 제공합니다.

Tecnomatix

Tecnomatix는 제품 엔지니어링, 제조 엔지니어링 및 생산을 동기화하여 혁신하도록 도와주는 포괄적인 디지털 제조 솔루션 포트폴리오입니다.

Tecnomatix Plant Simulation

Tecnomatix Plant Simulation을 사용하여 물류 시스템 및 프로세스를 모델링, 시뮬레이션, 탐색, 최적화할 수 있습니다. 이 모델을 사용하면 생산 실행 시기보다 훨씬 먼저 글로벌 생산 시설에서 지역 플랜트 및 특정 라인에 이르는 모든 수준의 제조 계획과 관련하여 물류, 리소스 활용 및 로지스틱스를 분석할 수 있습니다.

Siemens Web Framework UI Pattern Library

Siemens Web Framework UI Pattern Library는 Siemens Web Framework를 기반으로 구축된 웹 애플리케이션 인터페이스를 개발하기 위한 참조입니다.

또한 라이브러리는 Active Workspace와 관련된 UX 참조 및 지침과 최신 UX 원칙 및 스타일에 부합하도록 보장되는 광범위한 UI 요소 모음을 제공합니다. 대화형 예제, 코드 조각, API 문서를 통해 UI 요소의 기능과 사용법을 설명합니다.

Access Siemens Support Center

We have all the support resources you need in one easy-to-use location: personalized content, an extensive knowledgebase, a powerful search and an intuitive navigation. In the Support Center, you can:

  • Find the latest available product downloads
  • Search knowledgebase articles
  • View current videos
  • Access on-demand training
  • Join a community of experts
  • Access our Account Center
  • Open new cases
  • View the status of support cases
A woman's hands use a laptop trackpad.