새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
연료 비용과 배출 가스 규제는 운송 비즈니스에게 중요한 고려 사항입니다. 연료 소비는 트럭 및 버스 제조사에게 중요한 차별화 요소입니다. 트럭은 무거운 짐을 운반하고 여러 환경 조건과 듀티 사이클에 따른 여러 도로 유형에서 작동할 수 있도록 설계됩니다. Siemens 솔루션은 통합 설계, 시뮬레이션 및 제조 환경을 제공해 엔지니어가 조기에 개발 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
유서 깊은 NASCAR 참가 이력을 자랑하는 Hendrick Motorsports는 Siemens 소프트웨어를 사용해 자체 팀이 매주 일요일 열리는 주간 디지털 레이스에서 우승하는 성과를 거뒀습니다. 드라이버 Jimmie Johnson과 크루 Chad Knaus는 디지털화를 활용해 레이스에서 실질적 성과를 이뤄낸 사례를 소개하며, 엔지니어 Tad Merriman과 Jim Wall은 그 이면의 기술적 측면과Siemens 소프트웨어를 활용해 레이스 우승으로 이어진 혁신을 이뤄낸 방법을 설명합니다.
자동차 제조업체는 세계화, 더욱 엄격한 지속 가능성, 규제 요구사항, 새롭고 혁신적인 설계 및 기능에 대해 갈수록 증가하는 소비자 요구를 포함하여 업계에 영향을 미치는 끊임없는 변화에 직면해 있으며, 이에 대한 압박이 커지고 있습니다. 이와 더불어, 생산 목표를 달성하고 수익성을 유지해야 한다는 지속적인 압박에 시달리고 있습니다. 전통적인 '제작, 테스트, 분해' 사고 방식과 제조에 대한 단절된 접근 방식을 취하고 있는 자동차 제조업체는 차세대 자동차를 유지하고 제공하기 위해 고군분투하고 있습니다. 실시간 제조 성능 및 오류 식별에 필수적인 인사이트가 없으면 결국 실패로 이어져 생산 속도가 느려지고 경쟁력을 위태롭게 할 수 있습니다. 제조업체는 오늘날 빠르게 변화하는 자동차 환경에서 경쟁하기 위해 스마트 제조 접근 방식을 채택하고 제조 조직의 단절된 지점 전체에 여러 솔루션을 구현해야 합니다.
자동차 및 운송 산업 솔루션 검색 및 살펴보기
미래형 자동차 및 운송 시스템을 제공하려면 시장과 고객 역학을 제대로 이해해야 합니다. 요구사항이 제품 개발 라이프사이클 외부에서 유지 관리되거나 문서와 스프레드시트를 통해 제공되는 경우 협업이 저해되고 제품 납품 효율성이 떨어질 수 있습니다. 요구사항에 대한 협업은 성공적인 제품 실현 및 혁신에 있어 중요한 요소입니다. Siemens 솔루션을 사용하면 요구사항을 포착하고 이에 맞춰가며 전사적으로 이를 전달할 수 있습니다.
더 복잡하고 정교한 미래 자동차 및 운송 시스템을 설계하고 시뮬레이션하려면 정교한 프로그램 관리 툴이 필요합니다. Siemens Digital Industries Software는 비용, 일정 및 기술 요구사항을 완전히 계획되고 리소스가 배정되며 예산 책정된 프로그램 관리 솔루션으로 통합하는 프로젝트 계획에 대한 시스템 방식을 제공해 차량 플랫폼을 설계하고 엔지니어링하며 시뮬레이션 및 최적화하기 위한 차량 제품 개발을 가속화합니다.
IP 관리를 위한 통합 솔루션으로 제품 출시 역량을 최적화하고 IP 포트폴리오를 완벽하게 활용하며 재사용을 극대화합니다. 이 검증된 솔루션을 사용해 사이클 타임을 단축하고 비용을 절감하며 규정 준수 및 소송 관련 위험 요소를 제거할 수 있습니다. 또한 사용하기 쉬운 검색 기능으로 분산된 설계 팀이 동급 최강의 IP에 안전하게 액세스하고 이를 재사용할 수 있습니다. Siemens 플랫폼은 가시성 및 데이터 공유를 향상시키고 액세스 제어 및 기록을 통해 사용자의 IP를 보호합니다.
OEM은 설계 책임을 파트너 및 더 낮은 계층의 공급업체에게 이전함에 따라 이러한 파트너가 생성하는 데이터를 위험성 및 유해성 분석을 위한 기초로 효과적으로 사용할 수 있어야 합니다. 이로써 차세대 운송 체계에 의해 사용되는 고도로 복잡한 가상-물리 시스템의 신뢰성을 보장합니다. Siemens의 솔루션은 통합된 “지원을 위한 설계”를 사용하여 시스템 신뢰성을 높이는 동시에 유지보수/물류 비용을 줄여 순익에 직접 기여합니다.
차량 검증 솔루션은 기업에 단일 통합 환경을 제공해 인증 절차를 가속화 할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 시뮬레이션 모델링 및 해석, 물리적 테스트 등 무엇이든 모든 제품 검증이 요구사항을 중심으로 이뤄지고 올바른 순서대로 계획 및 실행되도록 보장합니다. Siemens 솔루션은 개별 테스트와 해석을 필요한 리소스에 연결해 완벽한 추적성을 제공합니다.
더 엄격해진 연비 및 배출 가스 규제로 인해 자동차 제조사와 공급업체는 한층 효율적인 파워트레인 및 차량을 개발해야 합니다. 차량 팀은 차량 에너지 소비량을 줄이기 위해 파워트레인 엔지니어와 협업해야 합니다.
Siemens의 파워트레인 설계 솔루션은 파워트레인 팀이 차량 컴파트먼트, 서브시스템 및 구성 요소의 디지털 목업을 사용해 파워트레인을 평가하기 위한 설계 연구를 빠르게 생성하는 데 도움이 되는 최첨단 모델링 환경을 제공합니다.
차량용 임베디드 소프트웨어는 남다른 브랜드 경험을 구현하기 위한 차별화 요소로 메카니컬 엔지니어링을 대체해 나가고 있습니다. 자동차 OEM사는 모빌리티 경험을 차별화해야 하며, 그렇지 않으면 도태되고 마는 엄청난 압박에 직면해 있습니다. 차별화는 기존 차량 하드웨어가 아닌, 소프트웨어와 전자 장치를 기반으로 한 사용자 경험, 자율 주행 기능, 전기화, 안전 및 연결성 등에서 비롯됩니다. 차량 내 임베디드 소프트웨어는 남다른 브랜드 경험을 구현하기 위한 차별화 요소로 메카니컬 엔지니어링을 대체해 나가고 있습니다. 차량용 임베디드 소프트웨어는 미래 모빌리티 경험을 구현하는데 있어 핵심적 역할을 합니다.
적층 제조의 힘은 기존 제조 공정으로는 개발할 수 없었던 새로운 설계를 제작할 수 있는 능력입니다. 이 기능을 활용해 일반적으로 제조할 수 없는 유기적 형상을 만들 수 있습니다. 적층 제조를 통해 여러 설계 대안을 탐색해 최적의 설계를 신속하게 찾을 수 있습니다. Siemens의 적층 제조 솔루션을 사용하면 제품을 재구상하고 제조를 재조정하며 비즈니스 모델을 재고할 수 있습니다.
대부분의 자동차 OEM은 더 이상 자율 기업으로 단독 경쟁할 수 없습니다. 통합 공급망에 참여하는 일원으로서의 경쟁도 있기 때문입니다. 따라서 OEM과 공급업체 간 프로세스 동기화와 데이터 협업이 중요합니다. Siemens Digital Industries Software는 특히 PLM 환경 외부 공급업체와도 협업할 수 있는 사용하기 쉽고 안전한 플랫폼을 제공합니다. Siemens 솔루션은 설계 데이터 교환, 원자재 직접 조달 및 공급업체 프로그램 관리를 비롯한 다양한 케이스를 지원합니다.
자율 주행, 전기 및 하이브리드 차량을 제공하기 위한 확장을 꾀하는 자동차 제조사는 훨씬 더 복잡한 차량을 생산하면서 마진을 늘리고 제품을 더 빨리 출시할 수 있는 고도로 통합된 제조 프로세스를 필요로 합니다. Siemens 솔루션은 차량 설계의 모든 측면을 설계, 시뮬레이션 및 제조 애플리케이션을 사용해 엔드-투-엔드 디지털 스레드로 연결하는 자동차 차체 엔지니어링 및 제조에 대한 시스템 기반 방식을 제공합니다. 이를 통해 OEM 및 공급업체는 미래의 자동차 및 운송 시스템을 구축할 수 있습니다.
최근 제조사는 단일 어셈블리 라인에서 관련 트림 수준에 따라 다양한 자동차 모델을 제조합니다. 한층 복잡한 차량을 제조해야 하는 상황에서 이러한 복잡한 혼합 모델 생산 프로세스를 관리하는 것은 자동차 제조사에 상당한 난관입니다. Siemens의 디지털 제조 솔루션을 사용하면 조기에 사이클 타임을 평가하고 예산을 예측하며 어셈블리 비용을 분석할 수 있습니다. Siemens 솔루션은 라인 밸런싱, 엔터프라이즈 프로세스 계획, 처리량 분석 및 리소스 계획 등 다양한 기능을 제공합니다. 이러한 툴을 활용해 ECO (engineering change orders)를 줄이고 최종 어셈블리 생산성을 높일 수 있습니다.
자동차 도장 공장은 혹독한 생산 환경에서 최대 가용성, 에너지 효율, 하루 24시간 생산 체제 및 작업을 위한 최고 수준의 요구에 부응해야 합니다. Siemens Digital Industries Software 툴을 사용해 툴링 및 주변 장치를 비롯한 도장 프로세스의 로봇 작업을 개발하고 시뮬레이션할 수 있습니다. 제조 분야 간의 통신과 조율을 강화해 한층 현명한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
자동차 제조사는 파워트레인 생산을 위한 Siemens 솔루션을 사용해 전체 파워트레인 제조 작업을 쉽게 계획할 수 있습니다. 특정 작업 단계에 대한 CNC 공구 경로를 정의하고 가공 사이클 타임을 계산할 수 있습니다. 통합 G 코드 기반 기계 공구 시뮬레이션을 사용해 파트, 기계 또는 설비 간 잠재적인 충돌을 파악하고 방지할 수 있습니다. 뿐만 아니라 CNC 작업 패키지를 해당 기계에 직접 제공할 수 있습니다. 이러한 간소화된 프로세스망은 파워트레인 제조 설정 시간을 단축하고 제품 품질을 높이는 데 도움이 됩니다.
설계, 제조 및 현장 지원에서 생성된 정보의 디지털 스레드를 통해 사람, 시스템 그리고 기계를 연결함으로써 스마트 제조 시스템의 통합이 가능합니다. 따라서 기업들이 제품 설계 및 프로세스 계획 기능 전반에 걸쳐 즉각적이고 안전하게 협업할 수 있습니다. 계획을 생산 과정에 일관되고 정확하게 연결하여, 정확한 제조 데이터가 제조 현장에 제공되고 이를 현장에서 액세스할 수 있도록 보장합니다.
자동차 스탬핑 다이 및 프레스 라인은 비용이 많이 들고 리드 타임이 긴 투자입니다. 투자 수익 (ROI)을 극대화하려면 기존 라인을 새로운 설계에 유연하게 적용하면서 새로운 라인 개발과 커미셔닝을 간소화하는 것이 중요합니다. Siemens의 자동차 스탬핑 솔루션은 판금 부품 및 다이 설계, 계획 및 생산에서 운영 효율성을 최적화하고 시간과 비용, 오류를 줄이기 위해 유수 기업에서 사용됩니다. 시험 시간 70% 감소, 툴링 설계 비용 20% 감소, 스탬핑 다이 설계 오류 90% 감소, 스트로크 속도 10% 증가 등의 성능 향상이 이뤄졌습니다.
전체 파워트레인 제조 작업을 쉽게 계획해 파워트레인 제조 설정 시간을 줄이고 제품 품질을 높입니다.
더욱 경쟁력 있고 비용 효과적이며 효율적인 프로세스를 위해 디지털화 기술을 수용해 자동차 제조를 혁신합니다. Siemens 솔루션은 부품 설계, 공구 어셈블리 레이아웃, 상세 툴링 설계 및 검증 등 전체 공구 개발 프로세스를 간소화합니다. Siemens 솔루션의 고급 기능, 단계별 안내 및 연관성을 부품 설계에 활용하면 가장 까다로운 툴링 및 설비 설계도 처리할 수 있습니다.
공장은 미래형 스마트 팩토리를 조성하기 위해 디지털화된 프로세스를 통해 가상으로 설계 및 시뮬레이션되고 있습니다. 레이아웃 및 최적화 도구를 활용해 가상 공장을 3D로 만들면 공장 환경을 설계, 레이아웃, 구성하고 공장 작업을 최적화할 수 있습니다. 또한 시설 계획 및 라인 설계 팀이 가상 시설에서 계획 결과를 가상으로 확인할 수 있어 문제가 발견 시 발생하는 많은 비용 지출과 리소스 낭비를 방지할 수 있습니다.
시스템과 기계가 디지털 스레드를 통해 연결되면 작동을 쉽게 시뮬레이션하고 검증할 수 있습니다. PLC (programmable logic controller) 프로그램으로 제어되는 자동화 장비는 가상으로 테스트 해 능 요구사항을 충족할 수 있어 시스템 시작 시간이 단축됩니다. Siemens 솔루션을 사용하면 실제 시스템 및 기계에 통합하기 전에 가상 환경에서 PLC 코드를 디버깅 할 수 있습니다.
미래의 스마트 팩토리는 설계, 제조 및 현장 지원에 나온 디지털 스레드를 사용해 사람과 시스템, 기계를 연결합니다. 생산 계획 및 일정 조정 동기화는 기업 내에서 디지털 스레드를 유지하는 데 매우 중요합니다. Siemens Digital Industries Software Advanced Planning and Scheduling은 제약 기반 생산 계획 및 작업 현장 일정 조정을 위한 솔루션입니다.
오늘날의 경쟁 환경에서 비용과 일정에 맞춰 모든 기술 요구사항과 성능 요구사항을 충족하는 제품을 제공하는 것은 상당한 난제입니다. Siemens의 품질 관리 솔루션은 전체 제품 라이프사이클에서 품질을 개선하고 비용을 절감할 수 있는 기능을 제공합니다. 이 솔루션은 모든 관련 표준에 대한 정보를 고객에게 제공하고 이를 충족시켜 규제 준수, 품질 및 운영 효율성 면에서 업계 최고의 기업이 될 수 있도록 고객을 지원합니다.
자동차 산업은 복합 재료를 합리적 가격으로 양산에 사용해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 이 과제를 해결하려면 복합재 제품을 설계, 분석 및 제조하는 새로운 방식이 필요합니다. 고급 복합재 부품 개발용으로 검증된 솔루션인 Siemens 소프트웨어는 설계 관련 의사 결정이 비용과 일정에 미치는 영향에 대한 이해를 높이며, 사용자의 CAD 및 PLM 애플리케이션에 포함된 복합재 제품의 설계, 시뮬레이션, 테스트 및 검증을 지원합니다.
자동차 회사에서 글로벌 차량 프로그램을 위한 기술 문서를 개발하고 개정하는 작업이 점점 더 복잡해지고 있습니다. PLM 환경 내에서 유지 관리되는 기술적 퍼블리싱 솔루션을 사용하면 콘텐츠 작성자가 문서를 업데이트하는 데 필요한 시간과 노력을 크게 줄일 수 있습니다.
IoT 기반 차량을 활용하여 도로상의 스마트 시스템으로부터 정보를 수집합니다. Siemens Digital Industries Software는 자동차 회사가 자동차의 '디지털 트윈'인 디지털 혁신 솔루션에 포함된 엔지니어링 인사이트와 실제 자동차를 연결할 수 있도록 지원합니다. Siemens PLM Software는 OEM 및 공급업체에 제품 설계 및 제조 프로세스를 개선하는 데 필요한 제품 인사이트를 제공합니다.
선두 자동차 회사들은 환경 규정 준수, 지속성 및 친환경 운영 이니셔티브가 차량 설계, 제작 및 마케팅 방식의 핵심적인 부분임을 인식하고 있습니다. Siemens Digital Industries Software의 솔루션은 환경 규정 준수와 지속성 목표에 대한 지원을 통해 제품 라이프사이클의 모든 단계에서 환경 규정 준수 상태에 대한 가시성을 극대화하므로 더 혁신적이고 환경 친화적인 제품을 개발할 수 있습니다.
트럭 운송 산업의 주기적 수요와 높은 변동성으로 인해 트럭 OEM은 신제품을 개발하고 이를 비용 효율적으로 시장에 출시해야 합니다. 트럭 제조사는 PLM 플랫폼의 성능과 정교한 제품 비용 관리 툴을 통합한 통합 제품 비용 관리 솔루션을 활용해 목표 비용, 최적 비용 기반 구매 가격 및 수익성 있는 판매 가격을 한층 효율적으로 예측하고 분석할 수 있습니다.
연결성과 자율성 기능에 대한 소비자의 수요가 증가하면서 자동차 시스템에서 임베디드 소프트웨어와 전자장치 콘텐츠가 지속적으로 채택되어, 자동차 제조사는 보다 통합된 접근 방식을 적용하여 다분야 시스템 복잡성을 관리해야만 합니다. 자동차 제조사는 이제 기계, 전자, 소프트웨어 및 시뮬레이션 데이터를 단일 협업 환경으로 통합하는 요구사항 관리, 안전한 공급업체와의 협업 및 엔지니어링 관리 플랫폼을 활용하는 엔지니어링 라이프사이클 관리를 위한 통합 시스템을 사용하여 다분야 엔지니어링 팀을 관리할 수 있습니다.
시장은 자동차 제조사가 새로운 소재와 생산 방법을 채택해 강도와 내구성, NVH를 향상시킬 것을 요구합니다. 오늘날 섀시 설계에는 무게를 줄이는 새로운 방법을 계속 모색하면서 전자 제어가 강화된 시스템이 추가돼 있습니다. Siemens Digital Industries Software는 섀시 설계, 엔지니어링 시뮬레이션 및 차체 부품의 제조 검증을 위한 통합 플랫폼을 제공합니다. Siemens 솔루션은 섀시 시스템의 고성능 설계, 시뮬레이션, 문서화, 툴링 및 제조를 지원합니다.
뛰어난 피팅감, 마감 및 미적 특성을 가진 자동차 트림 컴포넌트는 설계 의도를 전달하고 브랜드를 각인시키는 데 있어 매우 중요합니다.인테리어 품질과 편의성은 소유자가 새로운 차량 선택하는 중요한 기준 중 하나입니다.이에 따라 인테리어는 이제 5년이 아닌 2년 주기로 재설계되고 있습니다. 이러한 출시 시간 압박은 OEM과 공급망으로 하여금 모든 사양을 제 시간에, 예산에 맞게 충족하는혁신적이며 매력적인 인테리어를 제공할 수 있는 최적의 솔루션을 찾아야 하는 필요성을 제기했습니다.Siemens는 경쟁에서 앞서 나가고 소비자가 구매할 시장에 매우 경쟁력있는 제품을 제공하는 데 필요한 포괄적 인테리어 트림 설계 툴 세트를 제공합니다.
자동차 스타일링을 성공적으로 하려면 창의성, 생산성 및 다양한 설계 컨셉트를 반복적으로 구현하는 기능이 매우 중요합니다. Siemens의 컨셉트 설계, 리버스 엔지니어링 및 고급 렌더링 툴은 사용자가 올인원 시스템에 창의성을 집약시킬 수 있는 역량과 자유를 제공합니다. 익스테리어 및 인테리어 클래스 A 곡면에 대해, Siemens는 곡면 품질에 대한 완전한 제어 및 실시간 분석을 제공하면서 극성 조작 및 표면 정렬 툴을 제공합니다.
변화하는 소비자의 선호도와 규제 압박으로 인해 차량 제조사는 자동차 성능과 설계를 향상시키기 위한 새로운 방법을 찾아야 하는 과제에 직면해 있습니다. 오늘날 자동차 제조사는 차체 시스템 혁신을 실현하기 위해 자동차 차체 엔지니어링 및 제조를 위한 시스템 기반 방식을 사용합니다. 관리 환경에서 통합 자동차 차체 시스템 설계, 시뮬레이션 및 제조 솔루션을 활용해 변화하는 시장 요구에 신속히 대응할 수 있습니다.
차량 인테리어에 대한 사용자 경험은 오늘날 고객이 구매 시 고려하는 가장 중요한 조건 중 하나이며, 이로 인해 계기판과 HVAC 시스템 설계 시 혁신, 품질 및 향상된 기능 콘텐츠의 중요성이 커지고 있습니다. Siemens Digital Industries Software는 인테리어 및 HVAC 시스템을 위한 포괄적 설계 솔루션을 제공합니다. 컨셉트 설계부터 설계 완성, 제조에 이르는 과정에서 차량의 상황을 고려해 작업을 진행하고 전기 및 기계적 라우팅을 수행하며, ECAD 솔루션과의 원활한 협업을 통해 전자 시스템을 통합하고 지속적으로 고객 요구사항과 규제 요구사항을 검증할 수 있습니다.
우리가 사는 물리적 세계는 실제 제품을 만들기 전에 디지털화된 프로세스를 통해 디지털 트윈의 형태로 가상으로 설계되고 시뮬레이션됩니다. 이 작업은 3D 시각화 및 디지털 목업 기능을 사용하여 이루어집니다. 가상 현실(VR)은 실제 환경을 컴퓨터로 생성한 시뮬레이션이며, 사용자가 시뮬레이션된 현실을 직접 체험할 수 있도록 몰입시킵니다. 증강 현실(AR)은 컴퓨터로 생성한 그래픽을 현실 위에 병합하여 우리에게 보이는 것을 디지털로 증강시킵니다.
자동차 제조업체는 세계화, 더욱 엄격한 지속 가능성, 규제 요구사항, 새롭고 혁신적인 설계 및 기능에 대해 갈수록 증가하는 소비자 요구를 포함하여 업계에 영향을 미치는 끊임없는 변화에 직면해 있으며, 이에 대한 압박이 커지고 있습니다.
차세대 차량 개발은 통합 설계 세트와 검증 툴을 사용해 혁신을 방해하는 문제를 제거하는 차세대 설계 솔루션을 필요로 합니다. Siemens 솔루션은 차세대 차량을 제조하는 데 필요한 모든 툴을 제공합니다.
차량 전동화는 자동차 산업의 지속적인 발전을 주도하는 힘입니다. 전기 자동차를 신속하고 수익성 높은 방식으로 생산하는 동시에, 소비자가 원하는 수준으로 제조하는 것은 매우 어려운 과제입니다. Siemens는 전기 자동차를 위한 정밀하고 통합된 디지털 트윈을 제공하여 모든 자동차 분야의 난제를 해결합니다. Siemens의 동급 최고 솔루션은 자동차 제조사와 차량 전동화 공급망이 개발 시간을 단축하고 프로세스의 모든 단계에서 변경 사항에 쉽게 적응할 수 있는 고품질 솔루션을 제공할 수 있도록 지원합니다.
차량 전기화는 자동차 산업에 단기적 변화를 가져올 수 있는 상당한 잠재력을 갖고 있습니다. 그러나 전기차 제조는 자동차 제조사에 고유한 문제를 제시합니다. 제조사는 제품과 생산 모두의 포괄적 디지털 트윈을 활용해 가상으로 어셈블리 프로세스와 전체 시설을 설계하고 검증할 수 있으며, 이를 통해 품질을 향상시키고 양산에 박차를 가할 수 있습니다.
와이어 하네스 제조사는 증가하는 전기 컨텐츠와 복잡성, 새로운 프로세스 요구사항, 끊임없이 증가하는 엔지니어링 변경사항의 영향을 많이 받으므로 Tier-1 하네스 공급업체는 기존의 비즈니스 방식을 조정해야 합니다. 제품 및 제조 프로세스의 디지털 트윈 컨셉트는 기업이 한층 성공할 수 있도록 지원합니다. Siemens Digitial Industries Software 솔루션은 기업이 진정한 디지털 엔터프라이즈로 거듭날 수 있도록 지원합니다.
Siemens 솔루션은 E/E 시스템 개발을 위한 포괄적 디지털 트윈을 제공하고 전기 시스템을 위한 업계 최고의 제너러티브 설계를 비롯한 여러 개발 방식을 지원합니다.
통합된 다중 규모 배터리 모델링 및 시뮬레이션 접근 방식을 배포하여 셀 전기 화학에서 배터리 시스템 통합 및 성능 검증에 이르기까지 혁신을 주도하고 설계를 개선할 수 있습니다.
자동차 시장은 변화하고 있습니다. 소비자는 연결성이 더 높은 차량을 요구하고 있습니다. 정부는 더 친환경적인 교통 수단을 요구합니다. 또한 새로운 경쟁업체들은 이러한 요구사항을 충족하고 그 이상을 제공하고 있습니다. 이는 보다 복잡한 차량 개발 프로세스로 이어집니다. 이러한 문제를 해결하는 유일한 방법은 MBSE(모델 기반 시스템 엔지니어링)의 통합적 접근 방식입니다. 소프트웨어 및 시스템 엔지니어링을 통해 팀은 이러한 복잡성을 관리하여 항상 적시에 적절한 차량을 제공할 수 있습니다.
자동차 공급업체 산업은 그 어느 때보다 가파른 혁신 속도를 경험하고 있습니다. 공급업체는 고객과 전체 환경의 요구가 급격한 변화를 겪으면서 기술적인 문제뿐만 아니라 경제적인 문제에도 직면해 있습니다. 전기화, 연결성, 자율 주행 및 경량 구조로 인해 차량 및 소비자의 차량 사용 경험이 완전히 바뀌고 있습니다. 공급업체는 비용을 낮추고 불확실한 시장 환경에 대응하는 동시에 새로운 기술을 주도해야 합니다.
자율주행차와 기능은 안전하고, 보안이 유지되고, 인증된 경우에만 성공적으로 배포할 수 있습니다. 그러나 컴퓨터가 인간만큼 또는 인간보다 더 안전하게 운전하도록 구현하기가 예상보다 더 복잡한 것으로 나타났습니다. ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 및 AV(자율주행차) 영역에 대한 관심이 더욱 고조됨에 따라 Siemens는 설계를 혁신, 최적화 및 검증하는 데 도움이 되는 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. Siemens의 강력한 도구를 사용하면 기능적 디지털 트윈, 시뮬레이션, 실제 기록 및 특허받은 중요 시나리오 방법론을 활용하여 안전하고 보안이 유지되며 고성능의 규정을 준수하는 자율주행의 구현을 가속할 수 있습니다.
Displaying of solutions.
오늘날의 자동차 및 운송 산업은 그 어느 때보다 가격 경쟁이 치열하며, 차량이 점점 복잡해지면서 최대한의 효율성을 곳곳에 확보해야 합니다. 프로세스 및 데이터 관리에 대한 라이프사이클 방식은 이러한 과제를 충족시키는 데 매우 중요합니다. Siemens 솔루션은 변경을 관리하고 작업 프로세스를 실행하며 품질을 향상시키고 외부 공급업체와 고객을 연결하는 방식과 관련된 문제를 해결합니다. 기술 정보를 중앙으로 모으고 이 정보에 대한 액세스를 최신 상태로 유지하는 Siemens의 라이프사이클 관리 방식은 지식 노동자가 한층 효율적으로 근무하고 더 높은 수준의 성과를 달성할 수 있도록 지원합니다.
미래형 자동차 및 운송 시스템을 제공하려면 시장과 고객 역학을 제대로 이해해야 합니다. 요구사항이 제품 개발 라이프사이클 외부에서 유지 관리되거나 문서와 스프레드시트를 통해 제공되는 경우 협업이 저해되고 제품 납품 효율성이 떨어질 수 있습니다. 요구사항에 대한 협업은 성공적인 제품 실현 및 혁신에 있어 중요한 요소입니다. Siemens 솔루션을 사용하면 요구사항을 포착하고 이에 맞춰가며 전사적으로 이를 전달할 수 있습니다.
더 복잡하고 정교한 미래의 자동차 및 운송 시스템을 설계하고 시뮬레이션하기 위해서는 정교한 프로그램 관리 툴이 필요합니다. Siemens Digital Industries Software는 차량 제품 개발을 가속화하기 위해 예산 범위 내에서 완전히 계획되고 리소스가 확보된 프로그램 관리 솔루션과 비용, 일정 및 기술적 요구사항을 통합하는 시스템 방식을 프로젝트 계획에 제공해 차량 플랫폼을 설계, 엔지니어링, 시뮬레이션 및 최적화합니다.
더 복잡하고 정교한 미래 자동차 및 운송 시스템을 설계하고 시뮬레이션하려면 정교한 프로그램 관리 툴이 필요합니다. Siemens Digital Industries Software는 비용, 일정 및 기술 요구사항을 완전히 계획되고 리소스가 배정되며 예산 책정된 프로그램 관리 솔루션으로 통합하는 프로젝트 계획에 대한 시스템 방식을 제공해 차량 플랫폼을 설계하고 엔지니어링하며 시뮬레이션 및 최적화하기 위한 차량 제품 개발을 가속화합니다.
더 복잡하고 정교한 미래의 자동차 및 운송 시스템을 설계하고 시뮬레이션하기 위해서는 정교한 프로그램 관리 툴이 필요합니다. Siemens 솔루션은 프로젝트 계획에 대한 시스템 방식을 제공해 자동차 제품 개발을 가속화합니다.
IP 관리를 위한 통합 솔루션으로 제품 출시 역량을 최적화하고 IP 포트폴리오를 완벽하게 활용하며 재사용을 극대화합니다. 이 검증된 솔루션을 사용해 사이클 타임을 단축하고 비용을 절감하며 규정 준수 및 소송 관련 위험 요소를 제거할 수 있습니다. 또한 사용하기 쉬운 검색 기능으로 분산된 설계 팀이 동급 최강의 IP에 안전하게 액세스하고 이를 재사용할 수 있습니다. Siemens 플랫폼은 가시성 및 데이터 공유를 향상시키고 액세스 제어 및 기록을 통해 사용자의 IP를 보호합니다.
OEM은 설계 책임을 파트너 및 더 낮은 계층의 공급업체에게 이전함에 따라 이러한 파트너가 생성하는 데이터를 위험성 및 유해성 분석을 위한 기초로 효과적으로 사용할 수 있어야 합니다. 이로써 차세대 운송 체계에 의해 사용되는 고도로 복잡한 가상-물리 시스템의 신뢰성을 보장합니다. Siemens의 솔루션은 통합된 “지원을 위한 설계”를 사용하여 시스템 신뢰성을 높이는 동시에 유지보수/물류 비용을 줄여 순익에 직접 기여합니다.
차량 검증 솔루션은 기업에 단일 통합 환경을 제공해 인증 절차를 가속화 할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 시뮬레이션 모델링 및 해석, 물리적 테스트 등 무엇이든 모든 제품 검증이 요구사항을 중심으로 이뤄지고 올바른 순서대로 계획 및 실행되도록 보장합니다. Siemens 솔루션은 개별 테스트와 해석을 필요한 리소스와 연결해 완벽한 추적성을 제공합니다.
차량 검증 솔루션은 기업에 단일 통합 환경을 제공해 인증 절차를 가속화 할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 시뮬레이션 모델링 및 해석, 물리적 테스트 등 무엇이든 모든 제품 검증이 요구사항을 중심으로 이뤄지고 올바른 순서대로 계획 및 실행되도록 보장합니다. Siemens 솔루션은 개별 테스트와 해석을 필요한 리소스에 연결해 완벽한 추적성을 제공합니다.
더 엄격해진 연비 및 배출 가스 규제로 인해 자동차 제조사와 공급업체는 한층 효율적인 파워트레인 및 차량을 개발해야 합니다. 차량 팀은 차량 에너지 소비량을 줄이기 위해 파워트레인 엔지니어와 협업해야 합니다.
Siemens의 파워트레인 설계 솔루션은 파워트레인 팀이 차량 컴파트먼트, 서브시스템 및 구성 요소의 디지털 목업을 사용해 파워트레인을 평가하기 위한 설계 연구를 빠르게 생성하는 데 도움이 되는 최첨단 모델링 환경을 제공합니다.
차량용 임베디드 소프트웨어는 남다른 브랜드 경험을 구현하기 위한 차별화 요소로 메카니컬 엔지니어링을 대체해 나가고 있습니다. 자동차 OEM사는 모빌리티 경험을 차별화해야 하며, 그렇지 않으면 도태되고 마는 엄청난 압박에 직면해 있습니다. 차별화는 기존 차량 하드웨어가 아닌, 소프트웨어와 전자 장치를 기반으로 한 사용자 경험, 자율 주행 기능, 전기화, 안전 및 연결성 등에서 비롯됩니다. 차량 내 임베디드 소프트웨어는 남다른 브랜드 경험을 구현하기 위한 차별화 요소로 메카니컬 엔지니어링을 대체해 나가고 있습니다. 차량용 임베디드 소프트웨어는 미래 모빌리티 경험을 구현하는데 있어 핵심적 역할을 합니다.
개발 과정에 걸쳐 차량의 다중 속성 성능 엔지니어링 및 메카트로닉 시스템 혁신을 프런트로딩 할 수 있는 Siemens 시뮬레이션 및 테스트 솔루션에 대해 알아보십시오.
Simcenter 시뮬레이션 및 테스트 솔루션을 사용해 파워트레인 연비, 주행 가능성, 에너지 관리, NVH 및 음향 간 균형을 이루는 방법에 대해 알아보십시오.
적층 제조의 힘은 기존 제조 공정으로는 개발할 수 없었던 새로운 설계를 제작할 수 있는 능력입니다. 이 기능을 활용해 일반적으로 제조할 수 없는 유기적 형상을 만들 수 있습니다. 적층 제조를 통해 여러 설계 대안을 탐색해 최적의 설계를 신속하게 찾을 수 있습니다. Siemens의 적층 제조 솔루션을 사용하면 제품을 재구상하고 제조를 재조정하며 비즈니스 모델을 재고할 수 있습니다.
대부분의 자동차 OEM은 더 이상 자율 기업으로 단독 경쟁할 수 없습니다. 통합 공급망에 참여하는 일원으로서의 경쟁도 있기 때문입니다. 따라서 OEM과 공급업체 간 프로세스 동기화와 데이터 협업이 중요합니다. Siemens Digital Industries Software는 특히 PLM 환경 외부 공급업체와도 협업할 수 있는 사용하기 쉽고 안전한 플랫폼을 제공합니다. Siemens 솔루션은 설계 데이터 교환, 원자재 직접 조달 및 공급업체 프로그램 관리를 비롯한 다양한 케이스를 지원합니다.
자율 주행, 전기 및 하이브리드 차량을 제공하기 위한 확장을 꾀하는 자동차 제조사는 훨씬 더 복잡한 차량을 생산하면서 마진을 늘리고 제품을 더 빨리 출시할 수 있는 고도로 통합된 제조 프로세스를 필요로 합니다. Siemens 솔루션은 차량 설계의 모든 측면을 설계, 시뮬레이션 및 제조 애플리케이션을 사용해 엔드-투-엔드 디지털 스레드로 연결하는 자동차 차체 엔지니어링 및 제조에 대한 시스템 기반 방식을 제공합니다. 이를 통해 OEM 및 공급업체는 미래의 자동차 및 운송 시스템을 구축할 수 있습니다.
최근 제조사는 단일 어셈블리 라인에서 관련 트림 수준에 따라 다양한 자동차 모델을 제조합니다. 한층 복잡한 차량을 제조해야 하는 상황에서 이러한 복잡한 혼합 모델 생산 프로세스를 관리하는 것은 자동차 제조사에 상당한 난관입니다. Siemens의 디지털 제조 솔루션을 사용하면 조기에 사이클 타임을 평가하고 예산을 예측하며 어셈블리 비용을 분석할 수 있습니다. Siemens 솔루션은 라인 밸런싱, 엔터프라이즈 프로세스 계획, 처리량 분석 및 리소스 계획 등 다양한 기능을 제공합니다. 이러한 툴을 활용해 ECO (engineering change orders)를 줄이고 최종 어셈블리 생산성을 높일 수 있습니다.
자동차 도장 공장은 혹독한 생산 환경에서 최대 가용성, 에너지 효율, 하루 24시간 생산 체제 및 작업을 위한 최고 수준의 요구에 부응해야 합니다. Siemens Digital Industries Software 툴을 사용해 툴링 및 주변 장치를 비롯한 도장 프로세스의 로봇 작업을 개발하고 시뮬레이션할 수 있습니다. 제조 분야 간의 통신과 조율을 강화해 한층 현명한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
자동차 제조사는 파워트레인 생산을 위한 Siemens 솔루션을 사용해 전체 파워트레인 제조 작업을 쉽게 계획할 수 있습니다. 특정 작업 단계에 대한 CNC 공구 경로를 정의하고 가공 사이클 타임을 계산할 수 있습니다. 통합 G 코드 기반 기계 공구 시뮬레이션을 사용해 파트, 기계 또는 설비 간 잠재적인 충돌을 파악하고 방지할 수 있습니다. 뿐만 아니라 CNC 작업 패키지를 해당 기계에 직접 제공할 수 있습니다. 이러한 간소화된 프로세스망은 파워트레인 제조 설정 시간을 단축하고 제품 품질을 높이는 데 도움이 됩니다.
공급업체는 OEM 업체와의 협업을 개선해 자동차 부품 제조 수익성을 극대화해야 합니다. Siemens의 디지털 제조 솔루션은 제조 계획 협업을 개선하고 제안된 제조 프로세스를 정의 및 최적화하며, 고성능 툴링을 설계 및 제조하고 생산 및 작업 현장 시스템과의 효과적인 커뮤니케이션을 지원하며 품질을 모니터링 및 제어해 차량용 부품 공급업체가 비즈니스 성과를 극대화 할 수 있도록 지원합니다.
설계, 제조 및 현장 지원에서 생성된 정보의 디지털 스레드를 통해 사람, 시스템 그리고 기계를 연결함으로써 스마트 제조 시스템의 통합이 가능합니다. 따라서 기업들이 제품 설계 및 프로세스 계획 기능 전반에 걸쳐 즉각적이고 안전하게 협업할 수 있습니다. 계획을 생산 과정에 일관되고 정확하게 연결하여, 정확한 제조 데이터가 제조 현장에 제공되고 이를 현장에서 액세스할 수 있도록 보장합니다.
Siemens의 디지털 제조 솔루션은 제조 계획 협업을 개선하고 제안된 제조 프로세스를 정의 및 최적화하며, 고성능 툴링을 설계 및 제조하고 생산 및 작업 현장 시스템과의 효과적인 커뮤니케이션을 지원하며 품질을 모니터링 및 제어해 비즈니스 성과를 극대화할 수 있도록 지원합니다. 이 모든 시스템과 프로세스를 디지털 스레드에서 연결하면 가상으로 제품을 설계하고 엔지니어링하고 시뮬레이션하여 효율성이 대폭 향상됩니다.
자동차 스탬핑 다이 및 프레스 라인은 비용이 많이 들고 리드 타임이 긴 투자입니다. 투자 수익 (ROI)을 극대화하려면 기존 라인을 새로운 설계에 유연하게 적용하면서 새로운 라인 개발과 커미셔닝을 간소화하는 것이 중요합니다. Siemens의 자동차 스탬핑 솔루션은 판금 부품 및 다이 설계, 계획 및 생산에서 운영 효율성을 최적화하고 시간과 비용, 오류를 줄이기 위해 유수 기업에서 사용됩니다. 시험 시간 70% 감소, 툴링 설계 비용 20% 감소, 스탬핑 다이 설계 오류 90% 감소, 스트로크 속도 10% 증가 등의 성능 향상이 이뤄졌습니다.
전체 파워트레인 제조 작업을 쉽게 계획해 파워트레인 제조 설정 시간을 줄이고 제품 품질을 높입니다.
더욱 경쟁력 있고 비용 효과적이며 효율적인 프로세스를 위해 디지털화 기술을 수용해 자동차 제조를 혁신합니다. Siemens 솔루션은 부품 설계, 공구 어셈블리 레이아웃, 상세 툴링 설계 및 검증 등 전체 공구 개발 프로세스를 간소화합니다. Siemens 솔루션의 고급 기능, 단계별 안내 및 연관성을 부품 설계에 활용하면 가장 까다로운 툴링 및 설비 설계도 처리할 수 있습니다.
자동차 및 운송 시스템에 들어가는 정교한 전자 장치, 센서 및 사물 인터넷 (IoT) 장치 수가 기하급수적으로 늘어나고 있습니다. 전자 제품 제조사는 디지털화 기술을 사용해 한층 정교하고 안정적인 전자 제품을 대규모로 제공합니다. Siemens 솔루션은 이러한 새로운 수준의 혁신과 효율성을 달성하기 위해 전자 제조사가 전자 시스템 설계 및 제조에 사용하는 디지털화 기술 제품군을 제공합니다.
공장은 미래형 스마트 팩토리를 조성하기 위해 디지털화된 프로세스를 통해 가상으로 설계 및 시뮬레이션되고 있습니다. 레이아웃 및 최적화 도구를 활용해 가상 공장을 3D로 만들면 공장 환경을 설계, 레이아웃, 구성하고 공장 작업을 최적화할 수 있습니다. 또한 시설 계획 및 라인 설계 팀이 가상 시설에서 계획 결과를 가상으로 확인할 수 있어 문제가 발견 시 발생하는 많은 비용 지출과 리소스 낭비를 방지할 수 있습니다.
시스템과 기계가 디지털 스레드를 통해 연결되면 작동을 쉽게 시뮬레이션하고 검증할 수 있습니다. PLC (programmable logic controller) 프로그램으로 제어되는 자동화 장비는 가상으로 테스트 해 능 요구사항을 충족할 수 있어 시스템 시작 시간이 단축됩니다. Siemens 솔루션을 사용하면 실제 시스템 및 기계에 통합하기 전에 가상 환경에서 PLC 코드를 디버깅 할 수 있습니다.
미래의 스마트 팩토리는 설계, 제조 및 현장 지원에 나온 디지털 스레드를 사용해 사람과 시스템, 기계를 연결합니다. 생산 계획 및 일정 조정 동기화는 기업 내에서 디지털 스레드를 유지하는 데 매우 중요합니다. Siemens Digital Industries Software Advanced Planning and Scheduling은 제약 기반 생산 계획 및 작업 현장 일정 조정을 위한 솔루션입니다.
오늘날의 경쟁 환경에서 비용과 일정에 맞춰 모든 기술 요구사항과 성능 요구사항을 충족하는 제품을 제공하는 것은 상당한 난제입니다. Siemens의 품질 관리 솔루션은 전체 제품 라이프사이클에서 품질을 개선하고 비용을 절감할 수 있는 기능을 제공합니다. 이 솔루션은 모든 관련 표준에 대한 정보를 고객에게 제공하고 이를 충족시켜 규제 준수, 품질 및 운영 효율성 면에서 업계 최고의 기업이 될 수 있도록 고객을 지원합니다.
시장은 자동차 제조사가 새로운 소재와 생산 방법을 채택해 강도와 내구성, NVH를 향상시킬 것을 요구합니다. 오늘날 섀시 설계에는 무게를 줄이는 새로운 방법을 계속 모색하면서 전자 제어가 강화된 시스템이 추가돼 있습니다. Siemens Digital Industries Software는 섀시 설계, 엔지니어링 시뮬레이션 및 차체 부품의 제조 검증을 위한 통합 플랫폼을 제공합니다. Siemens 솔루션은 섀시 시스템의 고성능 설계, 시뮬레이션, 문서화, 툴링 및 제조를 지원합니다.
뛰어난 피팅감, 마감 및 미적 특성을 가진 자동차 트림 컴포넌트는 설계 의도를 전달하고 브랜드를 각인시키는 데 있어 매우 중요합니다.인테리어 품질과 편의성은 소유자가 새로운 차량 선택하는 중요한 기준 중 하나입니다.이에 따라 인테리어는 이제 5년이 아닌 2년 주기로 재설계되고 있습니다. 이러한 출시 시간 압박은 OEM과 공급망으로 하여금 모든 사양을 제 시간에, 예산에 맞게 충족하는혁신적이며 매력적인 인테리어를 제공할 수 있는 최적의 솔루션을 찾아야 하는 필요성을 제기했습니다.Siemens는 경쟁에서 앞서 나가고 소비자가 구매할 시장에 매우 경쟁력있는 제품을 제공하는 데 필요한 포괄적 인테리어 트림 설계 툴 세트를 제공합니다.
자동차 스타일링을 성공적으로 하려면 창의성, 생산성 및 다양한 설계 컨셉트를 반복적으로 구현하는 기능이 매우 중요합니다. Siemens의 컨셉트 설계, 리버스 엔지니어링 및 고급 렌더링 툴은 사용자가 올인원 시스템에 창의성을 집약시킬 수 있는 역량과 자유를 제공합니다. 익스테리어 및 인테리어 클래스 A 곡면에 대해, Siemens는 곡면 품질에 대한 완전한 제어 및 실시간 분석을 제공하면서 극성 조작 및 표면 정렬 툴을 제공합니다.
변화하는 소비자의 선호도와 규제 압박으로 인해 차량 제조사는 자동차 성능과 설계를 향상시키기 위한 새로운 방법을 찾아야 하는 과제에 직면해 있습니다. 오늘날 자동차 제조사는 차체 시스템 혁신을 실현하기 위해 자동차 차체 엔지니어링 및 제조를 위한 시스템 기반 방식을 사용합니다. 관리 환경에서 통합 자동차 차체 시스템 설계, 시뮬레이션 및 제조 솔루션을 활용해 변화하는 시장 요구에 신속히 대응할 수 있습니다.
차량 인테리어에 대한 사용자 경험은 오늘날 고객이 구매 시 고려하는 가장 중요한 조건 중 하나이며, 이로 인해 계기판과 HVAC 시스템 설계 시 혁신, 품질 및 향상된 기능 콘텐츠의 중요성이 커지고 있습니다. Siemens Digital Industries Software는 인테리어 및 HVAC 시스템을 위한 포괄적 설계 솔루션을 제공합니다. 컨셉트 설계부터 설계 완성, 제조에 이르는 과정에서 차량의 상황을 고려해 작업을 진행하고 전기 및 기계적 라우팅을 수행하며, ECAD 솔루션과의 원활한 협업을 통해 전자 시스템을 통합하고 지속적으로 고객 요구사항과 규제 요구사항을 검증할 수 있습니다.
차량이 원하는 주행 특성을 정확히 갖출 수 있도록 Simcenter 툴과 서비스를 사용해 차량, 섀시 또는 서스펜션의 주행 동역학 성능을 처리합니다.
능동 및 수동 안전 시스템 통합 시 결과적으로 발생하는 거동을 검증해 ADAS에 연결된 안전과 성능을 최적화하는 Siemens 시뮬레이션 및 테스트 솔루션에 대해 알아보십시오.
3D CFD 시뮬레이션을 사용해 차량 효율성, 쾌적성 및 안전성을 향상시키고 핸들링을 개선하며 소음을 줄일 수 있도록 공기 흐름 및 공기 역학에 대한 더 나은 인사이트를 확보합니다.
물 및 오염물질과 차량의 상호 작용을 분석하고 열악한 조건에서의 차량 동작을 예측해 운전자의 안전과 차량의 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
주행 가능성, 열 쾌적성 및 성능을 개선하면서 혁신적이고 친환경적인 개념의 전체 에너지 관리를 최적화합니다.
메카트로닉 시스템을 성공적으로 개발하고 기계, 전자 및 소프트웨어를 하나의 통합 시스템으로 동시에 최적화합니다.
조용한 하이브리드 또는 전기 파워트레인이 제공하는 향상된 승차감으로 최적의 주행 감각을 경험하십시오. Simcenter 툴 및 서비스를 사용해 파워트레인 또는 차량의 NVH 및 음향 거동을 최적화합니다.
설계 사이클 초기에 엔진 및 파워트레인 시스템 성능을 심층적으로 파악해 연비, 배출 가스 및 주행 가능성 요구사항을 충족할 수 있습니다.
우리가 사는 물리적 세계는 실제 제품을 만들기 전에 디지털화된 프로세스를 통해 디지털 트윈의 형태로 가상으로 설계되고 시뮬레이션됩니다. 이 작업은 3D 시각화 및 디지털 목업 기능을 사용해 이뤄집니다. 가상 현실(VR)은 실제 환경을 컴퓨터로 생성한 시뮬레이션이며, 사용자가 시뮬레이션된 현실을 직접 체험할 수 있도록 몰입시킵니다. 증강 현실(AR)은 컴퓨터로 생성한 그래픽을 현실 위에 병합해 우리에게 보이는 것을 디지털로 증강시킵니다.
우리가 사는 물리적 세계는 실제 제품을 만들기 전에 디지털화된 프로세스를 통해 디지털 트윈의 형태로 가상으로 설계되고 시뮬레이션됩니다. 이 작업은 3D 시각화 및 디지털 목업 기능을 사용하여 이루어집니다. 가상 현실(VR)은 실제 환경을 컴퓨터로 생성한 시뮬레이션이며, 사용자가 시뮬레이션된 현실을 직접 체험할 수 있도록 몰입시킵니다. 증강 현실(AR)은 컴퓨터로 생성한 그래픽을 현실 위에 병합하여 우리에게 보이는 것을 디지털로 증강시킵니다.
자동차 성능 엔지니어링을 위한 강도 및 내구성 솔루션.
자동차 제조업체는 세계화, 더욱 엄격한 지속 가능성, 규제 요구사항, 새롭고 혁신적인 설계 및 기능에 대해 갈수록 증가하는 소비자 요구를 포함하여 업계에 영향을 미치는 끊임없는 변화에 직면해 있으며, 이에 대한 압박이 커지고 있습니다.
차세대 차량 개발은 통합 설계 세트와 검증 툴을 사용해 혁신을 방해하는 문제를 제거하는 차세대 설계 솔루션을 필요로 합니다. Siemens 솔루션은 차세대 차량을 제조하는 데 필요한 모든 툴을 제공합니다.
ADAS와 자율주행 시스템의 효율적인 설계 탐색, 검증 및 확인을 차량 수준에서 구현합니다.
친환경 제조 방법은 파워트레인의 NVH 및 음향 성능에 영향을 미칩니다. Simcenter는 파워트레인 NVH 문제를 진단하고 분석하며 해결하는 데 도움이 됩니다.
주행 거리, 주행 가능성 및 성능 기대 수준을 충족시키는 데 중요한 xEV 구성 요소와 서브시스템 뿐만 아니라 통합 중 이들의 성능도 가상으로 탐색하고 물리적으로 검증합니다.
차량 전동화는 자동차 산업의 지속적인 발전을 주도하는 힘입니다. 전기 자동차를 신속하고 수익성 높은 방식으로 생산하는 동시에, 소비자가 원하는 수준으로 제조하는 것은 매우 어려운 과제입니다. Siemens는 전기 자동차를 위한 정밀하고 통합된 디지털 트윈을 제공하여 모든 자동차 분야의 난제를 해결합니다. Siemens의 동급 최고 솔루션은 자동차 제조사와 차량 전동화 공급망이 개발 시간을 단축하고 프로세스의 모든 단계에서 변경 사항에 쉽게 적응할 수 있는 고품질 솔루션을 제공할 수 있도록 지원합니다.
차량 전기화는 자동차 산업에 단기적 변화를 가져올 수 있는 상당한 잠재력을 갖고 있습니다. 그러나 전기차 제조는 자동차 제조사에 고유한 문제를 제시합니다. 제조사는 제품과 생산 모두의 포괄적 디지털 트윈을 활용해 가상으로 어셈블리 프로세스와 전체 시설을 설계하고 검증할 수 있으며, 이를 통해 품질을 향상시키고 양산에 박차를 가할 수 있습니다.
와이어 하네스 제조사는 증가하는 전기 컨텐츠와 복잡성, 새로운 프로세스 요구사항, 끊임없이 증가하는 엔지니어링 변경사항의 영향을 많이 받으므로 Tier-1 하네스 공급업체는 기존의 비즈니스 방식을 조정해야 합니다. 제품 및 제조 프로세스의 디지털 트윈 컨셉트는 기업이 한층 성공할 수 있도록 지원합니다. Siemens Digitial Industries Software 솔루션은 기업이 진정한 디지털 엔터프라이즈로 거듭날 수 있도록 지원합니다.
Siemens 솔루션은 E/E 시스템 개발을 위한 포괄적 디지털 트윈을 제공하고 전기 시스템을 위한 업계 최고의 제너러티브 설계를 비롯한 여러 개발 방식을 지원합니다.
설계 변형을 가상으로 탐색하고 다중 레벨 성능을 평가하여 전기 모터의 설계 및 엔지니어링을 가속합니다.
통합된 다중 규모 배터리 모델링 및 시뮬레이션 접근 방식을 배포하여 셀 전기 화학에서 배터리 시스템 통합 및 성능 검증에 이르기까지 혁신을 주도하고 설계를 개선할 수 있습니다.
파워 사이클링, 구조 기능 및 교정 방법을 사용하여 전력 전자 장치와 전력 모듈의 거동을 이해하여 글로벌 안정성을 높이고 비용을 절감합니다.
자동차 시장은 변화하고 있습니다. 소비자는 연결성이 더 높은 차량을 요구하고 있습니다. 정부는 더 친환경적인 교통 수단을 요구합니다. 또한 새로운 경쟁업체들은 이러한 요구사항을 충족하고 그 이상을 제공하고 있습니다. 이는 보다 복잡한 차량 개발 프로세스로 이어집니다. 이러한 문제를 해결하는 유일한 방법은 MBSE(모델 기반 시스템 엔지니어링)의 통합적 접근 방식입니다. 소프트웨어 및 시스템 엔지니어링을 통해 팀은 이러한 복잡성을 관리하여 항상 적시에 적절한 차량을 제공할 수 있습니다.
자동차 공급업체 산업은 그 어느 때보다 가파른 혁신 속도를 경험하고 있습니다. 공급업체는 고객과 전체 환경의 요구가 급격한 변화를 겪으면서 기술적인 문제뿐만 아니라 경제적인 문제에도 직면해 있습니다. 전기화, 연결성, 자율 주행 및 경량 구조로 인해 차량 및 소비자의 차량 사용 경험이 완전히 바뀌고 있습니다. 공급업체는 비용을 낮추고 불확실한 시장 환경에 대응하는 동시에 새로운 기술을 주도해야 합니다.
자율주행차와 기능은 안전하고, 보안이 유지되고, 인증된 경우에만 성공적으로 배포할 수 있습니다. 그러나 컴퓨터가 인간만큼 또는 인간보다 더 안전하게 운전하도록 구현하기가 예상보다 더 복잡한 것으로 나타났습니다. ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 및 AV(자율주행차) 영역에 대한 관심이 더욱 고조됨에 따라 Siemens는 설계를 혁신, 최적화 및 검증하는 데 도움이 되는 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. Siemens의 강력한 도구를 사용하면 기능적 디지털 트윈, 시뮬레이션, 실제 기록 및 특허받은 중요 시나리오 방법론을 활용하여 안전하고 보안이 유지되며 고성능의 규정을 준수하는 자율주행의 구현을 가속할 수 있습니다.
차세대 차량에는 통합 개발 세트와 검증 도구를 사용해 혁신의 걸림돌을 제거하는 차세대 제품 개발 솔루션이 필요합니다. 세계적인 제품을 더 빨리 개발하는 데 필요한 것은 제품 개발 가속화를 위한 Siemens 솔루션입니다.
통합 제조는 혁신적인 솔루션으로, 신생 기업, OEM 및 공급업체에 제품 개발과 병행하여 어셈블리 프로세스를 계획, 최적화, 자동화 및 검증할 수 있는 유연성을 제공합니다.
로보틱스 시뮬레이션 및 가상 커미셔닝 솔루션을 통해 자동차 OEM은 공장 생산 라인을 물리적으로 설치하기 전에 가상으로 설계, 엔지니어링 및 최적화할 수 있습니다.
디지털 트랜스포메이션은 스마트 및 통합 제조 품질 솔루션을 통합하여 조직 내에서 일반적으로 단절된 품질 프로세스를 연결합니다.
MES(제조 실행 시스템)는 ERP(전사적 자원 관리), PLM(제품 라이프사이클 관리), QMS(품질 관리 시스템) 및 공장 자동화를 근본적으로 연결함으로써 공장 운영을 제어하여 원하는 품질로 적시에 적절한 제품을 제공합니다.
제조 디지털화를 통해 얻은 인사이트는 값비싼 오류를 방지하고, 시간이 많이 드는 재작업을 없애고, 출시 시점과 전체 제품 라이프사이클에 걸쳐 최초 품질 파트를 생산합니다.
Siemens Digital Industries Software 스마트 제조 솔루션을 통해 자동차 제조업체 및 공급업체는 기존 자본, 프로세스, 리소스를 현대화하여 현재 생산 기능에 유연성, 표준화 및 사이버 보안을 추가할 수 있습니다.
Siemens Digital Industries Software 스마트 제조 솔루션을 활용하면 엣지 기반 자동화, IIoT(산업 사물인터넷), 폐루프 제조를 사용하여 생산 및 품질 문제를 자동으로 실시간으로 해결하여 비용을 줄이고 처리량을 극대화하고 처음에서 끝까지 가치의 흐름을 시각화할 수 있습니다.
Displaying of solutions.
The value of product validation
The Automotive market is changing faster than ever. This leads to a more complex vehicle development process. The only way to address these issues ...
미래의 전기 파워트레인을 위한 첨단 배터리 시스템 설계
전기차의 전기 모터 NVH 성능 향상
연료 비용과 배출 가스 규제는 운송 비즈니스에게 중요한 고려 사항이며, 이에 따라 연료 소비는 트럭 및 버스 제조사에게 중요한 차별화 요소가 됩니다. 트럭은 무거운 짐을 운반하고 여러 환경 조건과 듀티 사이클에 따른 여러 도로 유형에서 작동할 수 있도록 설계됩니다.
주행 동역학 및 내구성은 소비자가 인식하는 제품 품질과 직접적으로 연관된 매우 중요한 속성입니다. 차량 내부 편의성은 중요한 차별화 요소입니다. 트럭 운전자는 전체 근무 시간을 차량 내부에서 보내므로, 공간 편의성이 갖춰져야 합니다. 최적화된 HVAC 시스템을 제공하고 차량 내부가 노면에서 전해지는 진동 및 대형 디젤 엔진의 소음으로부터 잘 차단되도록 해야 합니다.
통합 설계, 시뮬레이션 및 제조 환경을 제공하는 Siemens 솔루션은 여러 분야에 걸쳐 요구사항, 설계 및 검증 간 폐루프 뷰를 제공해 엔지니어가 개발 프로세스 초기에 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
Siemens 솔루션을 사용하면 주행 동역학, NVH (소음, 진동, 불쾌감), 내구성, 음향, 연료 소비 및 에너지 관리 등의 중요한 기능적 성능 특성을 적절히 조화시킬 수 있습니다. Siemens 설계, 시뮬레이션, 테스트 및 디지털 제조 툴을 사용하면 실제 프로토타입 테스트 결과에 대해 효율적인 모델 검증을 할 수 있어 제조 가능성을 검증하면서 최종 설계를 개선해 완전한 신뢰성을 제공할 수 있습니다.