고객 성공사례

대용량 재료 취급 시스템 설계에 사용된 Solid Edge 기능

Hecht Technologie

독일 Hecht Technologie, 소프트웨어 기능의 지속적인 개선이 제공하는 이점 활용

재료 별로 고유한 솔루션 필요

1978년 건조 대용량 고체 취급에 대한 혁신적인 아이디어에서 착안하여 Günther Hecht가 설립한 회사인 Hecht Technologie GmbH는 이 분야의 글로벌 시장에서 턴키 플랜트 개발 및 설치에 특화된 회사입니다. 80명 이상의 직원과 외부 생산 공급업체는 Hecht의 노하우를 고품질 솔루션으로 탄생시킵니다.

건조 대용량 고체의 취급은 재료마다 달라지는 문제를 해결하기 위한 솔루션 모색이 관건입니다. 재료는 의약, 식품 또는 영양제, 화학물질 또는 무기물이 될 수 있으며, 이 모든 재료의 유동성, 구조 및 중량은 서로 다릅니다. 여러 미미한 조건 역시 각각의 역할을 합니다. 이러한 재료를 배출, 채우기, 이송, 측정 및 샘플링 하는 동안 직원, 제품 및 환경을 보호해야 합니다.

일반적으로 프로젝트 관리자는 제안된 솔루션을 개발합니다. 기존 시스템이 제안 도면에 배치되며 비용이 예측됩니다. 상세 작업은 주문과 함께 시작됩니다. 전체 플랜트의 구성 요소는 여러 레벨로 구성될 수도 있으며, 각각 테스트를 거친 후 대상 조건에 맞게 적용되고 맞춤화되며 마지막 나사 하나까지 상세하게 설계됩니다.

“우리는 프로젝트 관리자와 함께 어셈블리, 전원 연결 및 압축 공기와 오퍼레이터 안전, 제품 보호 및 폭발 예방 관련 질문까지 상세하게 검토했습니다.”라고 Hecht Technologie 설계 부서의 Florian Sondermeier는 설명합니다.

Solid Edge를 사용한 3D로의 업그레이드

Hecht Technologie는 1988년부터 모든 제품 관리 및 설계 작업에 제품 라이프사이클 관리(PLM) 전문 회사인 지멘스 PLM 소프트웨어의 Solid Edge® software 를 사용해 왔습니다. Solid Edge는 2D 및 3D 설계를 지원하여 기존 2D 컴퓨터 이용 설계(CAD) 시스템을 대체했습니다.

“Solid Edge의 단순함과 직관적인 사용자 인터페이스, 세심하게 계획된 2D 기능 및 기존 CAD 시스템과의 인터페이스는 매우 매력적이었습니다. 이러한 특징을 통해 모든 도면을 새 시스템에 완벽하게 전송할 수 있었습니다.”라고 Hecht Technologie의 CIO인 Christof Stock은 설명합니다.

Sondermeier는 2000년부터 Hecht Technologie에서 Solid Edge 초기 버전으로 설계 작업을 했습니다. “다른 시스템을 사용할 때에는 정말 엄청나게 일해야 했습니다. Solid Edge를 사용하자 동일한 작업을 단 몇 단계 만에 끝낼 수 있었습니다.”라고 회상했습니다. “저는 매우 간단하고 빠르게 이러한 작업을 할 수 있는 Solid Edge에 매우 놀랐습니다.”

현재 이 회사는 14개의 Solid Edge 워크스테이션 라이선스를 보유하고 있습니다. 이 중 10개는 플로팅 라이선스로 영업, 프로젝트 관리, 마케팅 및 어셈블리 등의 업무에 관련된 직원이 사용할 수 있습니다. 결국 Solid Edge는 회사 네트워크의 모든 워크스테이션에서 사용될 것입니다.

양방향 지능형 인터페이스

Hecht Technologie는 회사에 보유한 제품 데이터 관리(PDM) 시스템(일명 Speedy)을 사용하여 전사적 자원 관리(ERP) 시스템(일명 ams.erp)과 Solid Edge 간의 차이를 메꿨습니다. Speedy는 Solid Edge의 사용자 가이드에 통합되었습니다. 이제 버튼을 누르면 사용자는 부품 목록 정보를 전송하고, 모듈을 업데이트하고, 작업 완료된 생산 문서를 PDF 및 DWG 파일 형식으로 FTP 서버에 저장할 수 있으며 협력업체는 이 문서를 서버에서 조회할 수 있습니다.

추가 기능은 설계자에게 모듈 분류, 모듈에 내용이 연결된 이미지 데이터베이스와 전체 플랜트의 자동 분류 등 전체 시스템 개요를 보여줍니다. 변경이 발생할 경우 전체 구조가 ’invalid’로 설정됩니다. 서비스는 자동으로 모든 문서를 업데이트합니다. “이러한 개발 중 상당 부분은 Solid Edge의 개방성과 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스(API)를 통한 정보 액세스 기능을 통해 가능했습니다.”라고 Stock은 말합니다.

Solid Edge의 모듈식 특성 덕분에 설계자는 매우 편리하게 작업할 수 있습니다. 예를 들어, 구입한 부품을 가격 그룹 별로 색상이 코딩된 해당 폴더에 저장할 수 있습니다. 나사는 추후 구체적인 특성이 지정될 변수로 사용할 수 있습니다.

모든 Solid Edge 기능의 광범위한 사용

일부 연결 시스템과 하중 기어를 제외한 모든 설계 구성 요소는 회사가 생산하는 새로운 시스템 각각에 대해 수정되어야 합니다. “한편으로 우리는 고객이 시스템에 넣을 수 있는 한 많은 프로세스를 넣을 수 있기를 원합니다.”라고 Sondermeier가 말했습니다. “반면에 각각의 대용량 고체는 서로 다르게 동작합니다.”

그 결과 믿을 수 없을 만큼 광범위한 설계 작업이 초래되었으며 Solid Edge의 각 기능을 사용하게 되었습니다. “Solid Edge는 엔드리스 나사의 자유 곡면은 물론, 판금 펴기, 파이프 연결 및 케이블 연결에 필요한 서로 다른 요구 사항을 모두 해결할 수 있습니다.”라고 Sondermeier는 설명합니다. “Solid Edge는 플랜트 건설에 이상적인 제품입니다.”

동기식 기술을 사용하는 Solid Edge는 고객 데이터 가져오기에 사용되며 이렇게 하여 타사 데이터를 바로 가져와서 손쉽게 재사용할 수 있습니다. 대규모 모듈의 간소화를 위한 여러 기능을 통해 작업이 더욱 손쉬워집니다. “Solid Edge를 사용하면 적정 시간 내에 매우 큰 어셈블리도 처리할 수 있습니다.”라고 Sondermeier는 말합니다.

Solid Edge의 새로운 프레임 설계 기능은 호스 정의 등 다목적으로 사용됩니다. “마스터 곡선이 정의되면 이 곡선이 부품 목록에 있는 호스로 개발됩니다.”라고 Sondermeier는 설명합니다. 판금에서의 윤곽선 그리기에 사용되는 Solid Edge의 새로운 기능은 3가지 대형 원추 모양 개발에 즉시 사용되었습니다. “비드가 서로 다름에도 불구하고 재료의 길이가 완벽하게 계산되었습니다.”라고 덧붙였습니다. “피니셔는 만족스러웠습니다.” 설계자는 Solid Edge의 새로운 ’Steering Wheel‘ 기능이 사용자 인터페이스가 진일보할 기회가 될 것이라고 믿습니다. “기능이 점점 많아짐에도 불구하고 각 기능의 용도가 매우 분명합니다. 따라서 오류가 발생할 가능성이 낮고 잘못 클릭할 일도 적습니다.”라고 덧붙였습니다.

눈을 위한 최고의 솔루션

Solid Edge로 생성한 매력적인 렌더링은 Hecht Technologie의 새로운 대형 고체 클리닝 시스템인 ProClean®의 새 브로슈어에 사용되었습니다. “이 그림은 우리 에이전시에게는 좀 비쌀 수도 있습니다.”라고 Hecht의 관리자인 Matthias Hänsel이 말합니다. 그는 Solid Edge의 ERA(Explode, Render, Animate) 기능을 사용하여 스스로 렌더링을 생성했습니다. ERA를 사용하여 보기를 간소화하고 표면을 정의하며 강조 및 음영을 설정할 수 있었습니다.

Solid Edge 애니메이션은 영업용 프레젠테이션을 위해 만들어지기도 합니다. “준비에 좀 더 많은 노력을 쏟으면 상담에 들어가는 시간을 줄일 수도 있습니다.”라고 Hänsel는 말합니다. 고객 승인을 위한 도면은 어두운 플랜트에 밝은 색상을 넣은 PDF 파일로 출력됩니다. “이렇게 하면 비즈니스 의사 결정자가 복잡한 플랜트를 더욱 쉽게 이해할 수 있습니다.”라고 Sondermeier는 설명합니다.

Hecht Technologie가 Solid Edge를 도입한 후 많은 CAD 시스템이 시장에서 사라졌습니다. Hecht는 Solid Edge가 기존 데이터 플랫폼에서 지속적으로 업그레이드되고 있음에 큰 가치를 부여합니다. “Solid Edge는 지난 16년 간 우리 회사와 함께 성장해 왔습니다. 우리에게는 이러한 지속성이 우리 도면과 3D 모델과의 일관되고 명백한 호환성을 의미합니다.”라고 Hecht는 설명합니다.

이 회사는 의도적으로 최신 버전을 사용합니다. “각각의 새 버전이 출시될 때마다, 10 ~ 12가지의 중요한 혁신이 담겨 있습니다. 성능 및 전반적인 취급이 개선되며 특히 파일 열기, 업데이트 및 저장 시간이 대폭 감소됩니다.”라고 Sondermeier는 말합니다. “우리는 Solid Edge 최신 버전과 함께 성공으로 나아갈 수 있습니다. 이미 첫 주에 개선을 통해 혜택을 얻은바 있습니다.”라고 Stock이 덧붙였습니다.

지멘스 PLM 소프트웨어 파트너인 Solid System Team역시 Hecht Technologie의 Solid Edge 사용에 크게 기여합니다. 전문가는 전문적인 프레젠테이션을 제공하며 이에 대한 교육 세션이 이어집니다. “우리의 교육 세션은 우리가 직면한 문제에 집중되어 있습니다.”라고 Stock은 말합니다. “강사는 우리의 질문에 대한 상세 내용부터 바로 시작합니다.” Solid System Team의 핫라인은 적절한 솔루션을 신속하게 결정하는 것으로 좋은 평가를 받습니다. “STEP 파일 가져오기 중 실수를 할 경우, 컴퓨터에서 6시간을 보낸 후 처음부터 다시 시작할 수 있습니다.”라고 Sondermeier는 말합니다. “잘 교육받은 직원이 단시간 내에 지원을 제공할 수 있을 때 정말 재미있습니다.”

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs