고객 성공사례

독창성과 생산성을 강화해 주는 기회의 문

Ballan

Solid Edge와 Teamcenter는 반복 작업을 자동으로 처리하므로 설계자들은 혁신에 집중 가능

최고의 차고문

1970년 설립 이래로 매장용 롤링 셔터를 제조하고 있는 Ballan SpA(Ballan)는 1978년에 최초의 금속 틸팅 차고문을 생산한 후 1980년에는 전면 목재 틸팅 차고문, 1990년도가 끝나는 시점에 섹셔널 도어를 선보였습니다. 현재 Ballan은 이탈리아 최고의 차고문 생산업체입니다. 이 회사의 시장 점유율이 업계 최고일 뿐 아니라 혁신, 스타일, 품질 및 안전성에 있어서도 업계 최고를 자랑합니다. 예를 들어, Ballan은 고급 판금 프로파일링 기계를 초기에 도입했으며, 항공우주 산업의 기술을 적용한 경화 접합부 냉간 용접을 도입한 최초의 기업이기도 합니다.

Ballan의 틸팅 및 섹셔널 차고문은 50가지 이상의 모델로 출시되며, 각기 다양한 소재, 마감, 색상으로 되어 있고 작동 모드로는 수동, 모터 지원, 모터 구동의 세 가지가 있습니다. Ballan의 총괄 매니저이자 이 회사의 이사회 구성원인 에밀리오 발란(Emilio Ballan)은 “저희 핵심 제품은 틸팅 및 섹셔널 차고문이며, 매년 약 30,000개 도어가 생산되고 있습니다. 저희 회사는 업계 최초로 ISO 9001 인증을 획득했으며 2004년에는 CE 마크를 부착했습니다."라고 말합니다. (CE 마크는 제품이 해당 유럽 연합 지침을 준수함을 나타냅니다.)

Ballan의 설계 혁신 덕분에 매년 여러 특허 응용이 나오고 있습니다. 가장 중요한 혁신으로는 틸팅 도어용 자동 시스템과 유럽에서 출시한 New Age 섹셔널 도어 컨셉이 있습니다. 발란 총괄 매니저는 “Ballan 제품은 오늘날에도 흔히 제품 소유자들이 품고 있는 아이디어에서 탄생합니다. 초기 아이디어에서 시작하여 컨셉이 R&D(연구개발)로 진행된 후 프로토타입 개발에 이르고 나면, 승인 후 산업화 단계로 접어들게 됩니다. 이 프로세스 중에 시장 상황을 모니터링하면서 신제품 디자인이 고객 취향과 요구에 잘 부합되는지를 알려줄 수 있는 전문가들과 상담합니다. 이 전문가사람들은 또한 저희에게 시장 트렌드에 대해 알려주고, 저희는 이 정보를 활용하여 설계를 수정하면서 새 크기와 다양한 마감을 반영합니다.”라고 설명합니다.

혁신을 툴과 프로세스로 확대

Ballan의 주요 부가 가치는 고객 사양에 맞춘 도어 생산입니다. 도어 자체의 복잡성이 늘어나고 파생 제품이 증가하는 가운데 결국 2D 도면 설계를 기반으로 한 설계 프로세스로는 더 이상 충분하지 않다는 사실이 분명해졌습니다.

Ballan의 R&D 부서의 최고 엔지니어인 이바노 토니아토(Ivano Toniato)는 “경영진에게 솔직히 말하자면 설계 컨셉, 특히 복잡한 판금 디테일을 명확하게 확인하기 위해서는 3D 모델링 소프트웨어를 필수적으로 사용해야 합니다. 도어 어셈블리 중에 2D 도면의 부정확성으로 인해 실수가 발생하곤 합니다. 이러한 오류는 회사 판금 부품의 복잡성이 증가함에 따라 부품이 굽힘, 구멍, 접합부로 가득 차기 때문에 증가합니다.”라고 말합니다.

Ballan의 경영진은 이바노 토니아토 최고 엔지니어의 평가에 동의했고 이내 선정 과정을 시작하여 적합한 3D (CAD) 소프트웨어를 찾았습니다. 이 회사의 선택은 분명했습니다. Siemens PLM Software의 Solid Edge® 소프트웨어였습니다.

이바노 토니아토 최고 엔지니어는 “저희는 주로 두 가지 이유로 Solid Edge를 선택했습니다.”라고 설명합니다. “첫 번째는 프레스 브레이크와 동일한 방법을 사용하기 때문에 판금 모듈이 정말 놀라웠습니다. 다른 소프트웨어 패키지는 솔리드 모델에서 작업한 후 비웠고, 그런 과정에서 판금 플레이트가 완전히 무시됩니다. Solid Edge의 두 번째 장점은 사용 용이성입니다. 매우 사용자 친화적이어서 학습 단계와 매일 사용하기에 편리합니다. 또한, 긴 교육 기간이 필요하지 않고, 사용자가 바로 만족하게 됩니다.”라고 설명합니다.

첫 Solid Edge 시트를 구매한 이후로 Ballan은 라이선스를 더 많이 적극적으로 추가하면서 누리고 있는 장점을 감안할 때 회사의 Solid Edge 선택이 정확했음을 확신하게 되었습니다. 그는 이어 “Solid Edge를 사용하여 초안 작성, 치수, 기타 반복 절차와 오류가 발생하기 쉬운 절차를 건너뛰고 소프트웨어에서 바로 시작할 수 있어 설계자들은 기술 혁신에 전념할 수 있습니다. Solid Edge를 통해 저희 설계자들은 CAD 프로그램 작동 방법을 고민할 시간에 설계 작업에 주력할 수 있습니다."라고 덧붙여 설명합니다.

단 한번의 클릭으로 판금 펼치기

수년 간 종이 문서를 하도급업체에 제공하고 나서야 3D로 전환하는 거대한 발걸음을 내디뎠습니다. 이바노 토니아토 최고 엔지니어는 “레이저 절단기의 핵심 요소는 DXF 형식이고, Solid Edge는 펼쳐진 판금을 이 형식으로 생성합니다. 과거에는 펼치지 않은 판금 다이어그램을 직접 그려야 했기 때문에 Solid Edge를 사용하면 훨씬 더 간단해집니다. Solid Edge는 자동 펼치기 기능을 지원합니다. 또한, 3D 모델에 적용된 모든 변경은 펼치지 않은 판금 부품에 즉시 자동으로 전파되고 이때 오류가 발생하지 않습니다. 3D 시각화부터 실제 평면 판금에 이르기까지 단 한번의 클릭으로 가능합니다."라고 설명합니다.

Ballan은 Solid Edge 구현을 Siemens PLM Software의 Teamcenter®소프트웨어로 보완했습니다. Teamcenter 소프트웨어는 신속한 배포와 빠른 ROI를 확보할 수 있도록 사전 구성됩니다. 그는 이어 “ISO 인증을 받으려면 모든 제품 관련 문서를 정확하게 관리해야 하고, PDM 소프트웨어가 이 경우에 가장 적합한 솔루션입니다. 특히, 조직에서 계속해서 인력을 확장해 나갈 때 더욱 그러합니다. Ballan에서는 한 프로젝트를 여러 직원이 처리합니다. 그 결과 체계적인 관리 시스템이 없으면 일관성이 없거나 정보가 누락되거나 불필요한 파일이 생성될 수도 있습니다. 기술 부서를 점차 확장해 나가면서 Solid Edge 라이선스 증가와 동시에 Teamcenter 도입이 시급하게 되었습니다."라고 덧붙여 설명합니다.

Ballan 엔지니어들은 Teamcenter의 잠재력을 깨달았으며 이제 Teamcenter를 최대한 활용할 수 있게 되었습니다. 이바노 토니아토 최고 엔지니어는 "PDM은 각 모델의 전체 기록과 함께 무수한 파생 제품을 관리하는 데 있어 필수적입니다. Siemens PLM Software 파트너 CCSTeam에 저희 요구사항을 설명하자 Teamcenter를 추천해 주었습니다. 이 솔루션은 업그레이드, 연속성 및 지원 측면에서 Siemens와 같은 최고 기업의 보증이 모두 적용됩니다."라고 말합니다.

CCSTeam은 Solid Edge 구현 시작부터 계속해서 Ballan을 지원하고 있습니다. 발란 총괄 매니저는 “저희는 요구사항 확인과 소프트에어 구현 모두에서 CCSTeam와의 관계에 대단히 만족하고 있습니다. 항상 최고의 지원을 받고 있습니다. CCSTeam 엔지니어들은 매우 효율적이고 회사가 체계적으로 구성되어 언제든지 모든 유형의 요청과 문제를 처리할 만반의 준비가 되어 있습니다. 저희 요청이 기록되고 처리된다는 사실도 이미 알고 있습니다. 예를 들어, 신제품 릴리스 중 하나에서 저희가 분명히 요청하지 않은 기능을 발견한 적이 있습니다.”라고 설명합니다.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs