Produzione di automobili

Integrated Manufacturing

Soluzione integrata per la produzione di automobili

La nostra soluzione è studiata per supportare tutti gli aspetti della produzione di automobili, inclusi gruppo propulsore, scocca nuda e operazione di assemblaggio finale.

Gestire programmi auto globali e fare previsioni della disponibilità del prodotto

Per lanciare con successo una nuova auto, i costruttori devono riuscire raggiungere i loro obiettivi di qualità in prima battuta, evitando problemi imprevisti durante la produzione. Pertanto, è necessario eseguire una verifica digitale del prodotto e dei processi di produzione per essere certi che i livelli previsti siano sostenibili e conformi a tutti i requisiti dimensionali e di qualità.

Inoltre, i costruttori devono potersi adeguare rapidamente ai picchi e ciò comporta l'esigenza di rilevare e risolvere il più presto possibile eventuali problemi di integrazione tra i diversi sistemi di produzione. Occorre anche verificare che la propria filiera sia allineata adeguatamente con il programma di lancio e gli eventuali incrementi di produzione. Si possono accusare notevoli costi extra, se la pianificazione del lavoro, l'utilizzo delle macchine e i processi di assemblaggio devono essere modificati all'ultimo momento. Dunque, è necessario tenere sotto stretto controllo le situazioni che possono generare costi extra per evitare ripercussioni sugli obiettivi di redditività stabiliti.

Ottenere previsione della disponibilità del prodotto significa migliorare la collaborazione nello sviluppo dei sistemi di produzione. Siemens offre una soluzione completa per la produzione integrata che permette di gestire gruppi propulsori, scocca nuda e operazione di assemblaggio finale su scala globale, garantendo la massima produttività.

Produzione dei gruppi propulsori

La nostra soluzione di produzione integrata supporta le lavorazioni sofisticate tipiche di blocchi motore, trasmissioni e componenti di azionamento. In questa fase, il rispetto dei requisiti di qualità e dei valori di tolleranza è fondamentale. La nostra soluzione offre una lavorazione guidata da PMI (Product Manufacturing Information) con riconoscimento basato su feature per garantire che vengano scelti i giusti utensili e processi di lavorazione. Un set integrato di postprocessori e un feedback a ciclo chiuso tra officina e programmatori NC permettono un'esecuzione assolutamente precisa dei programmi NC.

Assemblaggio finale

Un'esigenza basilare nelle operazioni di assemblaggio finale di auto è costituita dalla capacità di supportare processi di produzione in grado di gestire il crescente numero di varianti del prodotto. Una catena di montaggio efficiente in grado di gestire diversi modelli di auto con relative varianti senza particolari sconvolgimenti può significativamente influenzare la redditività. Inoltre, la concezione ormai globalizzata dei programmi di lancio impone che anche gli stabilimenti geograficamente distribuiti adottino tutti, nei limiti del possibile, le stesse "best practice". La nostra soluzione di produzione integrata consente il riutilizzo delle "best pratice" e garantisce l'uniformità dei processi tra i vari stabilimenti. Le funzionalità di bilanciamento delle linee garantisce che i macchinari dello stabilimento siano utilizzati in modo efficiente per supportare la produzione multi-prodotto e multi-variante. Inoltre, si possono utilizzare gli strumenti di simulazione umana e analisi ergonomica per verificare che i processi di assemblaggio siano sicuri ed efficienti.

Assemblaggio scocca nuda

L'assemblaggio della scocca nuda richiede processi di produzione flessibili. Analizzando e verificando digitalmente le operazioni robotizzate, è possibile ridurre significativamente i tempi di attrezzaggio. Integrando programmazione e simulazione robotica nel processo di pianificazione della progettazione e produzione, è possibile rilevare in anticipo ed efficacemente eventuali problemi di assemblaggio della scocca nuda.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs