揭秘 Solid Edge PDM

在线研讨会回放

学习如何管理 Solid Edge 设计和其他产品数据,通过功能齐全的 PDM 帮助您揭开简化产品开发的神秘面纱,从而将工程效率提高 25%。

藏有 Solid Edge PDM 秘密的数字锁图像

探索以下可简化产品开发的 Solid Edge PDM 功能:

  • 善用数据控制和访问权限,保护知识产权
  • 高效搜索,推动重用
  • 可简化产品开发和提升工程效率的工作流。
  • 能够共享数据并在整个企业范围内开展协作,支持多 CAD 设计,改善质量和工具,减少错误并加快上市时间。

引见我们的 PDM 工具专家:

库尔特·彭宁顿 (Kurt Pennington) - 西门子技术专家,专注于 Teamcenter。库尔特已在西门子工作了 13 年多。他在设计和制造领域拥有超过 35 年的丰富经验,曾在 General Dynamics C4 参与超导超级对撞机项目,还曾受雇于电信公司 Andrew Corporation。此外,库尔特还拥有丰富的 Solid Edge 和各种 CAD 系统的实践经验,对工程师日常处理的 PDM 工具、流程和工作流也有涉猎。

Solid Edge PDM 提高工程效率和生产力的成功案例

Powerex 公司的 12 名设计工程师小团队将 Solid Edge 用于“按订单配置”和“按订单设计”产品,总计完成数万个跨行业设计。他们部署了 Siemens PDM 工具 - Teamcenter Rapid Start,用于快速控制设计以及所有问题的修订控制。Powerex 公司大幅提升了生产力:总体生产力和工程效率的提升预计达到工程部门劳动力的 20%。

User event | Registration now open!

Realize LIVE: Join the transformation

Realize LIVE 2022 – Registration Now Open!

Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.

Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.