点播式网络研讨会

解决工程难题

分享

解决工程难题

仿真驱动型设计已经帮助全世界数以千计的工程师应对真正的工程难题。但是计算流体力学 (CFD) 作为仿真学科,是较难掌握的学科之一。至少目前如此。释放 CAD 内的 CFD 功能。CAD 嵌入式 CFD 软件内置专家经验和智能自动化功能,在新建设计概念之后就能立即执行流体流动和热传导分析。更重要的是,其运行平台可由您选择,可以是 Siemens NX、Creo、CATIA V5 或 Solid Edge。

打造性能更优秀的产品,改进设计流程效率,最高可以将生产效率提升 40 倍。参加本次为时较短的研讨会,了解如何借助 CAD 嵌入式 CFD 利用仿真驱动型设计的功能。

此 CAD 嵌入式 CFD 网络研讨会讲解的内容:

  • 什么是 CFD?
  • 为何使用 CAD 嵌入式 CFD?
  • CFD 对产品开发流程有哪些帮助?
  • 如何使用 CFD 作为竞争优势?

参加对象:

  • 工程经理
  • 设计工程师
  • 中型企业和工程公司老板

使用 Simcenter FLOEFD 的成功案例:真正解决工程问题的途径

精工爱普生公司,这一世界上最大的电脑打印机以及信息和图像处理相关设备制造商之一,引入 Simcenter FLOEFD 来助力设计师们分析其设计并提高工作效率。Simcenter FLOEFD 得以帮助团队化解在设计投影仪内的半导体时遇到的诸多挑战。半导体在使用自然风冷时会达到很高的温度,而且其设计的达成度通常低于行业标准的 60%。设计人员的知识和经验无法轻松达到这一实现水平,而 Simcenter FLOEFD 经验证是解决这一挑战的关键所在。尽管有些复杂零件仍然需要专家分析知识,但其他零件,例如封闭空气冷却,可以跳过测试,因为用户对于结果的准确度已经极度自信。