跳至内容

使用 MBD 框架解决电池管理系统开发难题

在线研讨会回放 | 50 分钟

简化 BMS 控制算法的开发以实现里程、电池寿命和安全性能最大化。

电池管理系统控制验证

电池管理系统 (BMS) 控制软件的工程设计过程是一项复杂的任务,必须达到电池电源即刻性能和长期安全操作之间的平衡。需要强大的算法才能准确确定电池状态以确保可用电源、功率等级和电池寿命的信息可靠。在电池硬件原型上直接开发底层算法格外耗时、容易出错且易于引入安全失误点。基于模型的设计 (MBD) 框架为不同开发阶段和工作条件下重用测试场景提供了一种机制,能够确保电池的安全操作。

本次网络研讨会将讲解如何设置 MBD 框架以便在虚拟电池组上开发和测试 BMS 算法。主要内容包括高级最佳控制方法如何提高电池性能、工程师们如何在不同开发阶段使用不同测试环境(例如模型在环、软件在环和硬件在环)来重用虚拟电池组以及如何在不同开发阶段重用测试场景。

学习内容:

  • 电池管理控制系统中关于里程焦虑、安全性和最佳车辆性能的重要子系统
  • 如何使用虚拟电池模型分析控制系统行为并以可重复的方式快速测试其性能,包括热量管理策略
  • 影响电池组寿命的主要因素,以及 BMS 如何帮助监控和延长电池组寿命


演讲人: 

Ammon Wright

全球业务开发经理 - MBSE 控制, Siemens Digital Industries Software