点播式网络研讨会

通过 ISO 26262 合规性提高汽车功能安全

分享

通过 ISO 26262 合规性提高汽车功能安全

为了打造全新的出行体验,到 2030 年,软件将占整车内容的 30%(麦肯锡报告)。但是,迅速增长的复杂性正在影响汽车功能安全,正如汽车召回事件数量不断增加一样。因此,至关重要的是,用于开发汽车嵌入式软件的工具支持 ISO 26262,通过统一方法高效编排并减少总体合规性工作来提高汽车功能安全。

本次网络研讨会将介绍:

  • 使用 ALM 编排所有软件工程需求
  • 具体 ALM 功能:协同性、可追踪性、互操作性、合规性、集成式生态系统中的重用
  • 适用于安全概念管理的 ISO 26262 合规模板