针对新项目的创新及协作式同步项目管理
在数字时代,面对更短的测试周期、冲突的性能需求、不断增加的产品复杂性和缩减的成本,测试、验证和优化实际设计仍然至关重要。
利用 Simcenter 测试解决方案可增强测试流程、提高生产效率,并加快产品创新。我们的解决方案集成了多物理数据采集硬件与整套采集、分析和建模软件,可满足广泛的测试需求。
Simcenter 测试解决方案可提供关键见解,用于进行智能产品创新,提高测试速度和效率,保持高品质,增强团队协作和工程灵活性,通过仿真实现闭环管理,并且最终降低拥有成本。
在数字时代,面对更短的测试周期、冲突的性能需求、不断增加的产品复杂性和缩减的成本,测试、验证和优化实际设计仍然至关重要。
利用 Simcenter 测试解决方案可增强测试流程、提高生产效率,并加快产品创新。我们的解决方案集成了多物理数据采集硬件与整套采集、分析和建模软件,可满足广泛的测试需求。
Simcenter 测试解决方案可提供关键见解,用于进行智能产品创新,提高测试速度和效率,保持高品质,增强团队协作和工程灵活性,通过仿真实现闭环管理,并且最终降低拥有成本。
Automotive development teams need to know how the different noise and vibration sources from their vehicles will contribute to the overall NVH performance. They also deal with increased engineering complexity across many vehicle variants while being under time and budget restrictions. How can they predict NVH performance without any prototype available?
我们的声学测试解决方案广泛覆盖行业应用和工程任务,而且满足更新的国际标准,因而能够满足您的项目需求。仰赖内嵌于我们直观解决方案中的专业知识,利用极富吸引力的声学特色设计创新产品。
测试部门产生的数据是庞大的。转换、以可视化形式呈现以及分析测试数据结果都是非常耗时的任务,常常要求具备特定的应用程序知识。Simcenter Testlab 应用程序是简化数据采集、分析和报告的理想工具。
Testing autonomous vehicles and cooperative systems, including networked interactions with other road users, road side equipment and online service providers.
依靠我们的端到端耐久性测试解决方案来简化您的整个测试流程。Simcenter 的独特之处在于它将坚固耐用且可靠的数据采集硬件与综合全面的处理和分析软件功能融为一体。我们的解决方案涵盖了一个典型测试活动的每个步骤,从通道设置和测量到验证、整合、分析以及报告,皆包含在内。
选择一个综合全面的动态环境测试解决方案,其范围应涵盖从常规振动鉴定工具到高效、高速的多通道闭环振动器控制系统,并且应当具有并行数据采集功能和强大的分析功能。
通过从针对您的多物理场测试需求来供应端到端解决方案(从传感器和激励器到综合全面的数据采集、分析和报告解决方案)的合作伙伴那里选购硬件,简化您的购买、测试和维护流程。
在制造过程中执行稳定可靠的产线终端测试。我们的工业质量测试系统全面结合了必备的传感器、精确的声音和振动信号记录硬件、智能信号分析和灵活的测试台控制软件,可以精确执行通过或失败检查,并提供可证明零件符合规格或机器安全运行的正式证明。
A sound understanding of the advanced materials used in innovative products is essential for fast and responsive product development. Our materials testing solutions accurately characterize the mechanical and acoustic properties of new and innovative materials and components, which in turn feeds simulation models, allows to compare between different materials, or helps to improve existing products.
通过采集和分析速度、扭矩和控制策略对声品质、(扭转)振动和能源效率的影响,优化旋转机械的性能。在实验室和现场,我们的多学科测试系统可以节省时间、提高数据的可靠性,并尽可能地增加见解。
From market input to design, production, quality assurance, and finally your customers assembly floors and the shop shelves. In our ISO 17025 accredited and independent test center we offer a wide range of (Automotive) safety components and systems tests: from helmets to complete restraint systems. Next to development testing we offer the final and independent verification of your product’s compliance against worldwide standards.
在对小型结构进行力锤法试验,使用数以百计的测量通道运行大规模的活动,或者用实验数据验证 3D 有限元模型时,可从前沿的工程专业知识传统中获益并尽可能地提高测试效率。
Understand how a component or product assembly reacts under load with digital image correlation (DIC) technology. Measure full-field 3D displacement, strain and acceleration everywhere at once, under any load, with only a pair of cameras for faster and more responsive development cycles.
The family of thermal characterization hardware solutions provide component and systems suppliers with the ability to accurately and efficiently test, measure and thermally characterize semiconductor integrated circuit packages, single and arrayed LEDs, stacked and multi-die packages, power electronics modules, thermal interface material (TIM) properties, and complete electronic systems.
Leverage 30 years of experience in developing, engineering, testing and validating various passive and active safety systems
Siemens Digital Industries Software technology plays a key role in helping Fiat optimize NVH performance; company solves noise problems in days instead of weeks
See all Success StoriesYou’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.
Find a list of on-demand webinars hand-picked for testing engineering and according to the field or the industry of interest
Realize LIVE Americas returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.