在 Simcenter 测试中心进行风洞测试的汽车。

Simcenter

气动声学风洞测试

提高空气动力学风洞噪声测试效率。

优化测试并获得更多洞察

在汽车行业,车辆风洞试验是一种高效的解决方案,能够在开发早期阶段应用充分的 CFD 和 3D 声振仿真之后测量并优化风噪。但是,随着电气化趋势的不断发展,对风洞的需求量也越来越大。由于内燃机无法再掩饰风噪,优化风噪成为首当其冲的重要目标。车辆风洞测试的相关成本非常高昂,所以试验设施必须改进流程,才能应对需求与成本之间的矛盾。由于这一原因,必须在每次测试过程中捕获尽可能多的信息。因此,基本的测试系统开始向更先进的高通道数系统转变。

工程师面临的挑战是充分利用测试活动,并且需要了解哪些方法和技术组合适合这项工作。通过将所有不同技术组合成一个集成式平台,可以获得改进车辆气动声学性能的新见解。我们的解决方案提供先进的技术、可观的工作效率和可靠性,是能够满足当前和未来需求的安全选择。

气动声学风洞测试的要点

在本次点播式在线研讨会中,您将深入了解如何优化风洞测试。哪些方法和技术是正确的组合,如何将所有不同的技术组合到一个集成解决方案中?

Case Study

Honda HALO

Honda integrates Simcenter solutions to maximize the efficiency of its cutting-edge wind tunnel

Case Study

Using innovative aeroacoustics testing tools to reduce the time it takes to pinpoint noise sources by 94 percent

公司:Honda

行业:汽车及交通运输行业

位置:East Liberty, Ohio, United States

Siemens 软件:Simcenter Testing Solutions