针对新项目的创新及协作式同步项目管理
如今的高级 E/E 系统开发解决方案需要提供受管理的供应商数据交换、数据再利用和流程控制等优势。这些功能以及用户、库和发布管理等其他功能是 Capital 的固有功能。
如今的高级 E/E 系统开发解决方案需要提供受管理的供应商数据交换、数据再利用和流程控制等优势。这些功能以及用户、库和发布管理等其他功能是 Capital 的固有功能。
E/E 系统开发需要与其他相关领域紧密联系在一起。Capital 可与领先的 MCAD 系统(而不仅仅是简单的文件交换流程)深度集成。当数据在系统之间流动时,设计师可利用它精确控制数据的每个属性。企业可以指定数据各个方面的所有权,例如,线缆长度由 MCAD 定义、线缆颜色由线束设计师定义,而且一旦指定,电气/机械接口将控制所有数据流。这种方式有助于工程师同步开展工作,不存在因为意外修改一个或另一个系统中的数据而引发错误的风险。Capital 可通过安装即用的工具或 Web 服务定制与 PLM 系统集成。这些功能可以用于控制来自 PLM 系统的发布和设计管理流程,并建立需求链接,从而提供可追溯性。
Capital 支持通过规则和自动化捕获 IP,能够确保始终如一地遵循和应用设计流程。此外,Capital 还能通过 API 实现完全定制化,灵活控制用户界面设计、自定义操作配置、自定义设计规则检查、自定义报告以及许多其他流程环节。SOA Web 服务技术可以在许多关键网关向 Capital 电气设计工具提供接口,以便 Capital 以主要或从属形式与 PLM、组件库、采购和成本核算系统等其他系统进行互操作。
工程设计是企业内的一项团队活动,其发生在整个供应链中,因此协同至关重要。为支持工程设计,解决方案需要具备在工具内实现协同并安全交换数据的能力。利用 Capital,工程师可以安全地与供应商共享数据。为促进情境相关的信息共享,可以向设计添加注释,向现成的图纸内添加说明。除了关键的协同功能外,插件也有助于实现其他企业协同。Capital 可以向订阅设计注释反馈的团队成员提供主动式注释更新通知。这也有助于开发团队创建、监控和跟踪检查清单,方便他们随时了解完成、审核或发布设计时所要完成的工作。
放眼全球,不断增长的网络犯罪、网络间谍活动和网络恐怖主义令各公司企业苦不堪言。除了公司声誉严重受损外,安全系统被破坏还给客户的隐私、安全和生活带来了巨大威胁。企业不得不采取更完善的措施来保护整个供应链中的信息。
工程团队需要高效的电气系统设计与开发工具,才能实现准确的数据配置和更改控制。Capital 可以让团队在设计和抽象流程间保持数据一致性。用户可以在应用更改之前确定其影响,使用分析功能快速了解更改所涉及的相关设计元素。跟踪所有更改,并根据需要执行设计比较,确保开发始终跟上进度。
Prepare to make the most of your investment
一些跨行业趋势正在对多个行业的传统方法构成严峻的挑战。电气化正在迅速普及;通过结合精密的电子设备和嵌入式软件,所有行业的产品都在变得更加智能化和互联化。应对未来市场挑战的唯一出路就是推进自身电气和电子系统的开发方法。 Siemens Capital E/E 系统开发产品组合作为一种全面的电气和...
Learn how A&D platform change can be a program differentiator
Rapid growth in E/E systems complexity is driving automotive manufacturers to rethink how they develop new vehicles. The sheer number of E/E and so...