20 May 2010

Siemens PLM Software发布一款专用叶盘和叶轮NC编程应用程序

作为Siemens PLM Software为NX CAM软件新推出的产品,NX Turbomachinery Milling(NX叶轮铣削)提供了针对5轴式叶盘和叶轮加工应用程序的更快速编程能力。这款软件包括了用于5轴式叶片和轮毂粗加工和精加工的专用加工中心(NC)编程指令,节省了NC编程员为编制无碰撞/过切干涉的刀具路径所投入的时间和精力(可比一般CAM编程快多达90%)。

新功能包括了剩余材料铣削功能,用于自动去除上次作业所剩余的材料,并优化刀具对工件的进刀方式。人们无需在编程前对质量不佳的CAD数据进行修补或重新建模。本软件可以克服细小表面、重叠和其他一些表面缺陷,直接形成流畅的5轴刀具路径。本系统利用了NX CAM的支持能力优势,包括G代码驱动机床仿真和模型变更时的自动刀具路径更新功能。

更多信息,敬请查询:http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/products/nx/nx7/CAM/turbo_mill.shtml.

主要联系方式

Kevin Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com