中国,北京, 10 July 2017

西门子 STAR-CCM+软件新增全面集成的设计探索和优化功能

  • 全新的Design Manager将设计探索集成至多物理场CFD仿真中
  • 全新的STAR-Innovate充分利用HEEDS成熟的设计优化技术

西门子最新发布的多物理场计算流体力学(CFD)仿真与分析软件STAR-CCM+® 西门子最新发布的多物理场计算流体力学(CFD)仿真与分析软件STAR-CCM+® 无缝集成了两项新增功能,助力用户实现自动化产品设计探索和优化。STAR-CCM+ 12.04版引入Design Manager和STAR-Innovate™软件。Design Manager可以帮助用户轻松探索其CFD仿真中的多个设计选项,而STAR-Innovate™软件则提供与HEEDS™软件一样的成熟的设计优化技术;该技术是西门子2016年收购CD-adapco的成果之一。STAR-CCM+由Siemens PLM Software研发,是其强大的仿真和测试解决方案套件Simcenter™的一部分。

Siemens PLM Software产品管理高级副总裁Jean-Claude Ercolanelli表示:“我坚信单一工况的工程仿真即将成为过去式,如果客户知道如何使用STAR-CCM+,那他们一定也会使用Design Manager。也就是说,所有安装了STAR-CCM+ 12.04的工程师现在都能轻松展开设计探索研究,以更快的速度找到更好的设计方案。”

针对当下极具挑战性的工程问题,企业寻求的是创新解决方案,从而在市场竞争中脱颖而出。通过仿真驱动创新正在引领这一潮流。Design Manager让用户能够直接在STAR-CCM+中直接建模并自动测试不同的设计方案,包括流程管理和性能评估。它充分利用STAR-CCM+的一体化平台、自动网格、流水线式工作流程以及高精度的物理模型等特点来克服仿真的复杂性,而这些复杂性正是传统意义上阻碍用户使用CFD仿真的因素。Design Manager嵌入到STAR-CCM+ 12.04的每个分析中,通过评估几何体和操作条件等参数的变化,实现设计探索的自动化。

利用新增的STAR-Innovate这一插件,用户可以更进一步进行单目标和多目标的优化分析,利用HEEDS中成熟的设计优化技术来对设计空间进行智能探索。同时,STAR-Innovate还提供随机性分析能力,帮助工程师确定其仿真预测对输入参数微调的敏感性,如关键尺寸上的制造公差,或边界条件的波动等。

Ercolanelli补充说:“STAR-CCM+是唯一能够让工程师基于诸如HEEDS等工业级的优化工具的支持,无缝进行设计空间探索研究的多物理场CFD软件,这样一来,工程师就可以减少用于进行模型设置和仿真监控的时间,从而把更多的时间用于设计评估上,以确定如何进一步优化设计。STAR-CCM+改变了游戏规则。”

西门子数字化工厂集团旗下机构Siemens PLM Software是全球领先的软件解决方案提供商,致力于推动行业实现数字化转型,为制造企业创造实现创新的新机遇。公司总部位于美国德克萨斯州普莱诺市,全球客户数量达140,000家。Siemens PLM Software与企业客户充分合作,改变概念实现方式、产品生产方式、以及产品和资产在运营中的使用及理解方式。欲详细了解Siemens PLM Software的产品和服务,敬请访问: www.siemens.com/plm.

敬请关注西门子中国官方微博http://weibo.com/siemens 和西门子媒体微信公众账号“西闻联播”(微信号xiwenlianbo)。

欲了解有关STAR-CCM+的更多信息, 敬请访问https://mdx.plm.automation.siemens.com/star-ccm-plus

Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 165 years. The company is active in more than 200 countries, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the world’s largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. The company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2016, which ended on September 30, 2016, Siemens generated revenue of €79.6 billion and net income of €5.6 billion. At the end of September 2016, the company had around 351,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com.

Note: Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. STAR-CCM+ is a trademark or registered trademark of Computational Dynamics Limited.

主要联系方式


+86-10-8520 3952
li.xi@siemens.com