跳至内容

Indianapolis, Indiana, 08 May 2017

Siemens PLM Software发布Solid Edge ST10,提供增强的设计、仿真和协同功能

  • 以全新的Convergent Modeling(收敛建模)技术来解决设计挑战,包括拓扑优化和逆向工程 
  • 强大、易用的流体流动和热传递仿真与分析 
  • 为3D打印设计完美零件,直接关联增材制造服务 
  • 与Teamcenter集成以支持分类和离线 
  • 全新的Solid Edge门户增强了云协同

西门子近日发布Solid Edge® 软件(Solid Edge ST10),以全新的设计技术、增强的流体和热传递分析以及云协同工具,全面提升产品开发的每个阶段。改进后的发布工具能够创建交互式技术文件,并且能够在云中共享设计。有了Solid Edge ST10,用户能更轻松地优化增材制造,并从增材制造服务提供商那里获得报价、材料选择和交货计划等信息。ST10将新集成的拓扑优化技术与西门子独有的Convergent Modeling™技术结合起来,使设计人员能够大幅提高产品设计效率,显著增强处理导入几何体的能力。

Kimball International的研发工程经理Ricardo Espinosa表示:“我们用小平面格式为灯、垫子等部件导入了很多三维模型。Solid Edge ST10中全新的Convergent Modeling技术将使我们能够更快,更灵活地使用这些数据。”

Solid Edge ST10超越传统CAD的功能,能够提供一个完整的工具组合来改进产品开发和设计。新的拓扑优化技术通过自动化生成设计的一个子集,能够快速优化单个零件设计的强度和重量比。而针对由小平面、平面和实体组成的几何体(比如通过导入第三方CAD文件或者拓扑优化创建的模型),Convergent Modeling 技术能大幅提升处理的能力。由于其具备全集成流体分析等一系列全新的仿真功能,而不需要在不同应用之间进行数据传输,Solid Edge使设计人员能够直接进行准确、快速的流体和热传递分析工作。

增强的集成计算机辅助制造(CAM)功能,不仅能够高效完成CNC机床编程,还能定义复杂的钣金部件,对其制造进行优化。全新的增材制造工具使用户能够采用3D打印自主打印零件,也可以利用增材制造服务网络,优化材料选择和交货。

此外,Solid Edge ST10还提供了更加丰富的发布功能,能够快速创建详细的设计图。发布交互式数字文件有助于各方正确沟通关于产品的制造流程和维护程序,这些文件与原设计信息相关联,在设计变更时保证快速更新。由于增强了嵌入式Solid Edge数据管理功能并且改进了与Teamcenter®软件之间的集成,ST10提供了可扩展的产品数据管理功能,可以帮助各种规模的公司向数字化企业转变。通过嵌入式Teamcenter集成功能,Solid Edge现在还具备零部件分类和离线工作功能。

Solid Edge门户将提供一个与其它用户、供应商和客户协同的云解决方案,简化产品开发周期中的沟通过程。通过该门户提供的全新协同工作方法,用户可以在云文件夹中上传和管理文件,并且通过多平台浏览器查看Solid Edge以及很多其它主流的CAD应用。

Siemens PLM Software高级副总裁兼总经理John Miller表示:“数字化提升了市场公平,为中小型企业颠覆行业提供了无限机会。Solid Edge ST10提供了下一代产品开发工具组合,帮助我们的制造业客户在数字经济中实现全面协同。”

Solid Edge ST10 计划在2017年夏天上市。若要了解更多信息,请登录下列网站: www.siemens.com/plm/st10.

主要联系方式


+86-10-8520 3952
li.xi@siemens.com