中国,北京, 16 May 2016

西门子全新应用程序帮助消费者将创意草图转变为设计,售价低于6美元

  • Catchbook是软件巨头西门子发布的首款消费级应用程序 
  • 帮助使用者快速将草图/描图转换为精确的二维绘图 
  • 界面直观,人人皆宜

近日,西门子发布了功能强大的Catchbook™软件,一款针对平板电脑和智能手机的绘图和描图应用程序,可将手绘图转化为精确的二维设计。全新的App提供简单直观的用户界面,可在支持触摸和手写笔的 Android™、iOS和Windows ®操作系统设备中运行。在日常生活中许多奇思妙想甚至家装设计都来自于随手拈来的便签纸草绘,Catchbook便旨在成为数字化的“便签纸草绘”工具。Catchbook可用于简化草图创意,其软件操作如同运用铅笔和纸张那样简单,但却高度智能化,足以创建各种用于规划和建造的,精确而成比例的图纸。更令人赞叹的是,这些绘图只须简单的推、拉操作即可进行编辑,这赋予了Catchbook比任何纸张都更加强大的功能。Catchbook由Siemens PLM Software基于业界领先的草绘技术开发完成。即日起,用户可下载Catchbook免费试用版,或以5.99美元购买全功能完整版。

Catchbook为需要精确、高效绘图的人士带来了便捷。该应用程序既可供个人使用,也可用于多人沟通交流合作。它还可以用于构思草图、裁剪图表,和教授孩子几何的工具,或设计家具和家庭装修。

Siemens PLM Software全球总裁兼首席执行官Chuck Grindstaff表示:“Catchbook旨在提供简单而强大的功能。它的使用过程直观、自然,我们员工的孩子就用Catchbook做画,其中一些刚刚6岁,他们尤其喜欢描图。我还曾把Catchbook分享给一些朋友,他们也表示使用非常简单,我觉得我们已经实现目标。这款软件易于操作,人人都能轻松使用。”

用户可使用Catchbook进行自由绘图,或在现有图像或照片上添加和删减细节。用户基本无须激活菜单或命令,相反,一切都可通过手指或手写笔实现直接交互。虽然市面上有很多视觉美化的应用程序,但Catchbook是唯一一款可将手绘图转化为由数学曲线进行精确制图的软件。Catchbook将手绘图与计算机辅助设计(CAD)完美结合,可帮助用户以精确的CAD兼容方式表现创意。

无论是家庭用户还是专业工程师,Catchbook都可以帮助用户进行精确、高效的创意描绘。无论是自己动手的消费者还是抱负远大的设计师,无论是否拥有任何CAD知识或经验,Catchbook都可以帮助用户将草图转化为精确的二维图。同时,专业设计工程师也可借助Catchbook迅速捕捉创意并更加轻松地与非CAD用户合作,这极其有助于将创意和初始设计阶段相融合,进而缩短设计周期。Catchbook的设计灵感源自西门子制造业客户的需求,他们需要一种能在创意捕捉和设计之间搭建桥梁的工具,随后它迅速演化为一种任何人均可使用的强大工具。

除了直观的用户界面,Catchbook采用了一些在全球领先的CAD软件中采用的复杂技术。西门子的D-Cubed™软件即是“幕后英雄”之一。作为二维几何约束求解工具,D-Cubed™ software能捕捉并保持几何图形之间的关系,这使用户能够交互操作Catchbook进行绘图。这些绘图可通过社交媒体或电子邮件直接分享,也可以图形方式导出。用户还可用草图的形式直接将绘图导入到几乎任何一款图形设计或商业CAD系统中,包括西门子的 NX™ 软件 和 Solid Edge® 软件”。

欲了解更多有关Catchbook的详情,敬请访问 www.catchbook.com.

西门子数字化工厂集团旗下机构Siemens PLM Software是全球领先的产品生命周期管理(PLM)和生产运营管理(MOM)软件、系统与服务提供商,拥有超过1,500万套已发售软件,全球客户数量达140,000多家。公司总部位于美国德克萨斯州普莱诺市。Siemens PLM Software与企业客户充分合作,为其提供领先的行业软件解决方案,帮助其通过革命性创新获得可持续性竞争优势。欲详细了解Siemens PLM Software的产品和服务,敬请访问:www.siemens.com.cn/plm.

西门子股份公司是全球领先的技术企业,创立于1847年,业务遍及全球200多个国家,专注于电气化、自动化和数字化领域。作为世界最大的高效能源和资源节约型技术供应商之一,西门子在海上风机建设、燃气轮机和蒸汽轮机发电、输电解决方案、基础设施解决方案、工业自动化、驱动和软件解决方案,以及医疗成像设备和实验室诊断等领域占据领先地位。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,在业界独树一帜。2015财年(2014年10月1日至2015年9月30日),西门子在中国的总营收达到69.4亿欧元,拥有约32000名员工。西门子已经发展成为中国社会和经济不可分割的一部分,并竭诚与中国携手合作,共同致力于实现可持续发展。 www.siemens.com.

Note: Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. Catchbook, D-Cubed, NX and Solid Edge are trademarks or registered trademarks of Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. or its subsidiaries in the United States and in other countries. Android is a trademark of Google Inc. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation. All other trademarks, registered trademarks or service marks belong to their respective holders.

主要联系方式


+86-10-8520 3952
li.xi@siemens.com