跳至内容

中国,北京, 16 October 2013

西门子NX 9助力各行业提升高达五倍的产品开发效率

新功能增强了NX在自由形状设计、PLM集成以及产品开发决策领域的领导地位

西门子今日发布最新版NX™软件(NX 9),集成了全新功能和突破性技术,全面提升各行业产品开发的灵活性,并可提升多达5倍的生产效率。二维同步技术等新增工具极大地改进了2D数据编辑工作。第四代设计技术(4GD)的引入将提高大型装配的设计效率。而NX Realize Shape™创意塑型更为客户提供了一个先进的新型自由形状设计工具集,实现无与伦比的产品开发集成。此外,NX 9还通过西门子 Active Workspace环境实现更紧密的PLM集成,同时也为整个集成CAD/CAM/CAE解决方案增加了多个增强功能。NX 9的增强功能致力于解决汽车、航空航天、造船、消费品、机械制造等各行业的常见问题,从而为企业创造更多的价值。

PLM Software产品工程软件高级副总裁Jim Rusk先生表示:“对于我们公司、客户乃至整个产品开发领域而言,NX 9都具有重大意义。该版本集成了诸如二维同步技术ST2D、4GD 及NX Realize Shape创意塑型等众多创新功能,为客户提供前所未有的设计灵活性,同时大幅提升产品开发效率。此外,凭借屡获成功的Active Workspace解决方案,我们还为客户提供全息的用户体验,帮助他们实现更明智的决策,更出色的产品。”

虽然3D建模是全球首选的产品设计方法,但几乎每个行业仍会在产品开发的某些环节用到2D图稿和2D产品数据(各式各样的数位格式)。但由于数据结构的不兼容和CAD技术的不统一,处理这些2D文档通常都极为冗长耗时。二维同步技术实现了直接向2D数据中添加信息而无需转档,从而使用户能够以直观的方式编辑多CAD的2D文档,且速度提高了五倍,这对于汽车、航空航天、机械制造等涉及大量传统2D产品数据的行业而言尤为重要。

行业领先的PLM 研究和咨询公司Lifecycle Insights 的首席分析师Chad Jackson 先生表示:“西门子的二维同步技术作为下一代2D工具,能够消除绘图过程中的诸多不足。该技术能够‘理解’2D图纸中固有的几何关系,并在变更时采用用户控制的假设,以做出智能修改。此外,它是在局部而非整体范围内应用这些假设,因而能确保快速达到效果。”

NX 9中新增的NX Realize Shape创意塑型为生产造型高度程式化或曲面非常复杂的产品提供了一个独特的自由形状设计环境,这是目前业内唯一能够无缝集成最先进、易用且灵活的自由造型设计工具的解决方案,并配备先进的CAD/CAM/CAE软件包。该功能使产品线丰富的消费品公司、航空航天、医疗和船舶企业都不必在自由形状设计和工程开发的过程中采用不同的工具,避免多个无谓的步骤,从而缩短产品开发时间。 NX 9中新增的数百项增强功能涉及CAD、CAM 及 CAE的各个方面。而全新的设计和数据管理方法4GD提供了多种高效的协同和情景设计方法,其引入加快了开发包含数百万零部件的巨大型复杂产品的速度。此外,NX 9还嵌入了西门子Teamcenter® 软件的创新界面Active Workspace 2.0,使用户能从多个外部数据源中快速找到所需信息,包括零件、任务、工作流、要求以及规范。

全新的NX CAE工具改善了航空发动机的热仿真能力,将复杂边界条件的设置时间降低了75%。而新的NX CAE并行热求解器拥有更优秀的大模型处理性能,能够更快提供结果。作为一个可提升计算性能、精度、可靠性及可扩展性的高级FEA求解器,NX Nastran®软件的增强功能可将噪音,震动与声振粗糙度(NVH)仿真时间缩短一半。

NX为制造业提供的创新功能提高了对CAM和CMM编程速度和灵活性的控制。对于模具加工行业,全新的切削区域管理功能提供图形化用户互动,提高了编程效率,对于某些复杂零件,其速度加快了高达40%,并可对加工策略实行精密控制。新增的多零件编程功能允许程序员将加工次序重复用于同一设置程序中的类似零件。如果一个设置程序中共有6个相同的零件,那么其编程速度就可以提高4倍。新版MRL Connect for NX直接将NX CAM与Teamcenter中的制造资源库(MRL)相连接,方便程序员访问一个共享的标准工具、夹具及模板库。CMM Inspection Programming测量编程功能也已延伸至实体以外,可支持钣金部件,为航空航天和国防、高科技和电子设备以及汽车工业的制造企业提供高度自动化的测量编程解决方案。

NX 9已上市发行,如欲详细了解NX 9的所有新功能,敬请访问: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/products/nx/9/index.shtml

欲详细了解Siemens PLM Software的产品和服务,敬请访问: http://www.siemens.com.cn/plm

Siemens PLM Software 官方微博:http://e.weibo.com/chinasiemensplm

西门子工业自动化业务部旗下机构Siemens PLM Software是全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商,在全球拥有71,000个客户,近700万装机量,总部位于美国得克萨斯州普莱诺市。Siemens PLM Software以开放式的解决方案与企业协同工作,帮助他们将更多的创意转换为成功的产品。欲详细了解Siemens PLM Software的产品和服务,敬请访问:www.siemens.com.cn/plm

西门子工业自动化业务部 (德国纽伦堡)支持行业客户的整个价值链 -- 从产品设计到生产、服务,将自动化技术、产业控制技术和工业软件无与伦比地结合在一起。该业务部运用先进的软件解决方案,能够帮助企业缩短50%以上的产品上市时间。工业自动化业务部由五个业务单位组成:工业自动化系统部,部件控制和系统工程部,传感器和通讯部,西门子产品生命周期管理软件部,以及水资源技术部。欲了解更多信息,敬请访问: http://www.automation.siemens.com/mcms/automation/zh/Pages/automation-technology.aspx

Siemens和Siemens标识是西门子股份公司(Siemens AG)的注册商标。NX 是Siemens Product Lifecycle Management Software Inc及其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。本文中提到的所有其它商标、注册商标或服务标记均属于其各自的持有人。

主要联系方式


+86-10-8520 3952
li.xi@siemens.com