跳至内容

01 June 2011

MBDA 导弹系统选择 VISTAGY 的 FiberSIM® 软件,积极推进公司的全球改进计划

美国马萨诸塞州沃尔瑟姆市 2011 年 6 月 1 日讯 — 全球领先的特定产业工程设计软件与服务供应商VISTAGY, Inc.今天宣布:导弹与导弹系统领域的世界领先企业 MBDA 已购买 FiberSIM® 软件,用以开发专用于导弹子系统、导弹弹体及导弹发射筒的复合材料。本次采购是 MBDA 全球改进计划的一部分。全球改进计划是一项公司内部倡议,旨在使整个公司各部门间的工作流程实现精简高效化,包括加强合作和改进产品开发方法。

采购 FiberSIM 软件的最主要目的是加强设计、分析和制造团队之间的紧密合作,通过使跨学科间的重复程序更快速、更准确,从而缩短复合材料部件的开发周期。MBDA 预计 FiberSIM 软件将有助于减少产品开发周期中的重复作业达 30%。

通常而言,导弹复合材料子系统可能要用 3 年时间来完成开发与工业化。MBDA 预计 FiberSIM 软件将帮助他们缩短开发时间大约 3 到 6 个月,尤其在对产品交付期限要求极为严苛的时代来说,节省时间就显得极为重要。

FiberSIM 软件将用于详细设计和平面模型的定义。选择 FiberSIM 软件的主要原因之一是,它是唯一可以与 PTC Pro/ENGINEER CAD 系统兼容的复合材料设计工具。另一个原因是它可以与 MSC.Software Laminate Modeler 实现无缝整合。

MBDA 的机械技术负责人 Etienne Rauscher 说:“我们的全球改进计划表明,我们的最主要核心是提高跨学科之间的效率。FiberSIM 软件完全符合这一主旨要求,因为它为设计、分析和制造提供了统一的工作环境,因而大幅度精简了复合材料从设计到制造的整个工序。”

VISTAGY 的产品和市场战略略部主任 John O’Connor 说:“我们非常高兴有机会与世界顶尖的航空航天与防务企业 MBDA 合作。FiberSIM 软件非常适于帮助 MBDA 达成其加强各关键学科间通力合作的目标,从而可以按时并按预算交付优质的复合材料部件。我们非常期待与他们共同实现这一目标。”

关于 MBDA

MBDA 是导弹与导弹系统领域的全球领先企业,是一家在法国、英国、意大利、德国和美国拥有超过 9,750 名员工的跨国集团。MBDA 的三大航空与防务公司股东分别是:BAE Systems(占有 37.5% 的股份)、EADS(占有 37.5% 的股份)和 Finmeccanica(占有 25% 的股份),堪称首家真正的欧洲联合防务公司。在 2010 年,集团的营业额达到 28 亿欧元,生产超过 3,000 枚导弹并获得总计 108 亿欧元的订单。MBDA 在全世界与 90 余支军队建立了合作关系。

VISTAGY简介

VISTAGY, Inc. 是全球领先的专业工程软件设计和服务供应商,公司制作了完善的产品说明,帮助用户在设计阶段之初即能做出更明智的决策。通过应用专业的流程知识和专业领域知识,公司增强了商用 3D CAD 平台以创建解决方案,从而解决世界上最复杂的工程问题。通过此举,客户显著增加了对工程数据的再利用,最终实现了降低成本、提高质量和缩短把产品推向市场的时间。VISTAGY 与航空航天、汽车、风能产业的数百家一流制造商建立了战略合作伙伴关系,包括庞巴迪宇航公司 (Bombardier Aerospace)、通用汽车公司 (General Motors) 和中材科技风电叶片有限公司 (Sinomatech Wind Power Blade Co.)。VISTAGY 总部位于美国马萨诸塞州沃尔瑟姆市,公司网址是 www.vistagy.com。

VISTAGY.Engineer success.™

VISTAGY、VISTAGY 标志、FiberSIM 和 Engineer Success 均为 VISTAGY, Inc. 在美国和其他国家的注册商标或商标。本文提及的所有其他公司和产品均有商标或注册商标,且隶属于其各自的持有者。

###

在Siemens PLM Software 于2011年12月6日收购这家公司之前,这篇新闻报道已经被Vistagy发表了。

主要联系方式

Jeff Grossman
+1 781 250 6895
jeff.grossman@vistagy.com