01 August 2010

庞巴迪航空公司紧固件管理系统转为VISTAGY的SyncroFIT®软件

WALTHAM, Mass., (USA), August 31, 2010 — VISTAGY 公司,特定行业工程 软件及服务提供的领导者,今天宣布庞巴迪航空公司(多伦多证券交易所: BBD) 已 经购买SyncroFIT® 软件以缩短其商业飞机的研发时间以及提高装配的精度,从C 系列的喷气式飞机机翼开始使用。庞巴迪将使用SyncroFIT 来定义以及管理复杂 装配件的零件之间的连接,使得许多繁复的计算工作自动化(如计算紧固件夹持长 度)、确认是否符合设计规则以及生成BOM 表。

复杂飞机装配中涉及到的紧固件信息上百万个,传统地,管理这些信息是靠手 工的,靠手工管理这些紧固件成本高而且非常难,特别地当遇到设计修改的情况 时,更改这些紧固件信息更是繁琐。通过自动化的管理紧固件信息,SyncroFIT 充 分地减少了手动管理紧固件时的时间和成本。

在最初的测试过程中,相对于原来手动管理紧固件的方法,庞巴迪的工程师们 想将在复杂的复合材料机翼部件的定义孔和紧固件的时间减少75%。该装配件含有 26 个零件,1300 个紧固件,这些紧固件含四类基础牌号的紧固件,336 种不同的 直径以及长度并且还有不同的螺母及垫圈。SyncroFIT 已用于C 系列飞机机翼的细 节设计阶段,庞巴迪已得到类似能大量减少其时间及成本的结果。

庞巴迪所有飞机研发中复合材料部分使用VISTAGY 的FiberSIM®来使得复合材 料设计标准化,紧随着就购买SyncroFIT 来管理紧固件。研发复合材料飞机时,有 效定义孔和紧固件是尤其关键的,因为蒙皮厚度的变化使得紧固件也必须跟着变 化,这样也就增加了设计的复杂性。

SyncroFIT 使得飞机制造更省时,通过提供基于系统的设计方法使得工程师更 好的理解设计,更好的理解整个飞机研发过程中的设计修改,从而能制造出最好的 飞机。结果是,飞机制造者能够将精力集中在零件设计的优化上,同时对飞机装配 定义更新非常有信心,因为设计更改时其紧固件信息会迅速更新,并且在多次更改 过程假如有不符合设计规范的部分会立即显示出来。

“VISTAGY 在航空业的专业反映在SyncroFIT 的功能上”庞巴迪航空公司的产 品研发高级主管Nick Perkins 如是说,“SyncroFIT 使得我们更完整的掌握设计 的信息并且更好的平衡这些信息,在整个飞机研制过程中提高了效率”。 “我们非常荣幸能够有机会和世界顶级航空公司拓宽合作” VISTAGY 航空产品 和市场战略部主管Steve Peck 如是说,“庞巴迪在C 系列飞机机翼部分采用 SyncroFIT 后,我们在管理飞机装配件的装配界面、连接、紧固件和孔方面建立一 个工业标准上朝前迈进了一大步”。

关于VISTAGY公司

VISTAGY 公司是一家开发商业三维CAD 特定功能而让产品研发过程更优化的全 球顶级工程软件及服务的提供商。在近20 年里, VISTAGY 在获取完整虚拟产品定 义信息、在公司内部及供应链中使设计信息自动重复利用、数据高效交换中贡献巨 大,一直是提供特定行业解决方案的先驱。VISTAGY 的解决方案能够帮助客户按时 按预算地传递巨大的产品信息,提高生产力,加强产品周期的数据交流,使得在 设计过程中更早、更好的做出设计决定。公司的客户为超过200 家的航空、汽车、 风能等行业的全球顶级制造商。VISTAGY 总部在美国的马萨诸萨州的Waltham,可 通过电话+1.781.250.6800 或者访问www.vistagy.com 联系。

在Siemens PLM Software 于2011年12月6日收购这家公司之前,这篇新闻报道已经被Vistagy发表了。

主要联系方式

Jeff Grossman
+1 781 250 6895
jeff.grossman@vistagy.com