跳至内容

23 February 2010

凯门(Kaman)使用 FiberSIM® 软件,以期将复合材料直升机桨叶的层板研发时间缩短近 80%

美国马萨诸塞州沃尔瑟姆市 2010 年 2 月 23 日讯 – 全球领先的专业工程设计软件和服务供 应商 VISTAGY, Inc. 今日宣布,美国凯门航太公司(纳斯达克全球精选市场上市交易 代码:KAMN)之分属机构 – 凯门直升机制造公司(Kaman Helicopters)已签订协议 准许使用 FiberSIM® 复合材料工程设计软件。该软件通过提前预见可生产性问题以及为复 合材料制造数据传送至车间提供便利的转接条件,用以简化大型复合材料直升机桨叶设计 到制造的整个过程。

根据大量的评估,凯门预测 FiberSIM 能够帮助公司将层板研发时间由 180 个小时减少至 40 个小时,节省 78% 的时间;部件敷层平均工期由 32 个小时减少至 20 个小时,节省 38% 的时间。

凯门直升机制造公司是旋翼桨叶及主要分包总成组件、元件和零件的原始设备制造商与供 应商,它将通过运用 VISTAGY 专业服务机构的方式,利用 VISTAGY 专业领先的复合材料专业知识为标准化复合材料研发过程中的研发与实施提供最佳方法。 凯门直升机制造公司正在其西门子 NX 计算机辅助设计(CAD)系统中使用 FiberSIM。 FiberSIM 已完全与商用版的 3D CAD 系统整合为一体,专为研发先进复合材料制品提供 强大的功能。

凯门直升机制造公司之所以选择使用 FiberSIM 是因为在复合材料设计中定义每个层板的 平面模型会耗费大量时间。通过使用 FiberSIM,公司预计能够大幅度缩短层板研发和敷层 所需的时间,简化制造过程并最终取消对麦拉(Mylar)膜片的使用。凯门公司使用该软 件定义平面模型,并生成数据以驱动其激光投影系统。两家不同的激光投影设备供应商均 向凯门直升机制造公司推荐 VISTAGY。

“从事复合材料工作极其费时且乏味,”凯门直升机制造公司的卓越桨叶中心及分包产品 组总经理 Tim Bates 说道,“通过使用 FiberSIM,我们期望使非增值任务能够实现 自动化,从而显著提高生产率、改进整体部件质量及可重复性,并增加产量。VISTAGY 在航空复合材料工程设计领域之领先地位也是我们决定与之合作的决定性因素。” “我们很高兴能够同直升机产业的领先供应商之一合作,” VISTAGY 的飞机结构产 品和市场发展策略部主任 Steve Peck 说道,“通过使用 FiberSIM 并利用我们的专业 服务团队在航空领域的丰富经验,凯门直升机制造公司能够提高生产力以实现其业务 目标,对此,我们信心十足。”

关于凯门直升机制造公司

凯门直升机制造公司为凯门航太公司之分属机构,是凯门集团公司(纳斯达克全球精选市 场上市交易代码:KAMN)旗下一员,该公司在航空航天及工业布局市场领域开展业务。该集团是复合金属、商用、军用和通用航空飞机复合材料结构及组件的分包商,为美军及 其同盟军设计并制造引信装置,并销售、支持其 SH-2G 和 K-MAX 直升机。 凯门航太公司

VISTAGY 公司简介

VISTAGY 公司是全球领先的工程设计软件和咨询服务供应商,其产品和服务可通过强化商用 3D CAD 系统的功能而优化客户的产品开发过程。近 20 年来,VISTAGY 一路领先,以向各行业 客户提供具体解决方案为己任,帮助客户实现全面有效的产品设计,并帮助客户在整个企业和供应 链内实现工程设计信息的自动再用和有效交换。VISTAGY 公司提供的解决方案,可通过提 高生产率、改进整个产品生命周期中的信息沟通以及可在设计初期使用的基于全面项目信息的决策 工具,帮助客户按期在预算内交付可靠的产品。在全球范围内,本公司客户现包括 200多家大型厂商,跨越航空航天、汽车、交通工具内饰以及风能发电等行业。VISTAGY公司总部 设在美国马萨诸塞州沃尔瑟姆市(Waltham),联系电话:+1.781.250.6800,网址: www.vistagy.com/cn

在Siemens PLM Software 于2011年12月6日收购这家公司之前,这篇新闻报道已经被Vistagy发表了。

主要联系方式

Jeff Grossman
+1 781 250 6895
jeff.grossman@vistagy.com