30 March 2010

BAE Systems 公司重申将长期投资于 VISTAGY FiberSIM® 软件, 实现从 CATIA V4 到 V5 的顺利过渡

WALTHAM, 马萨诸塞州, (美国),2010 年 3 月30 日 — 世界领先的产业专用工程软件和服务提供商 VISTAGY, Inc. 今日宣布,全球最卓越的防卫、安全、航空公司 BAE Systems 已经升级到 FiberSIM® 2009 复合材料工程软件,从而使该公司能够充分利用先进的设计能力并压缩开发周期时间,实现从 CATIA V4 计算机辅助设计 (CAD) 平台过渡到 CATIA V5。VISTAGY 的专业服务机构将协助开发和实施最佳规范,确保针对整个计划的复合材料开发程序实现标准化,并最终促进平稳过渡。

BAE Systems 公司使用 FiberSIM 已有十年之余,并设计出数百种高度复杂的复合材料部件,包括机翼外壳、进气整流装置、机身外壳以及翼梁,这些产品广泛应用于各种航空项目,如联合攻击战斗机、欧洲台风战斗机、各种空中客车项目,以及最近的无人驾驶机 (UAV)。

BAE Systems 公司自主智能系统和未来性能需求业务部的机体构架设计研究和技术团队负责人 Bill Sargeant 说:“我们对其他选项方案进行过全面的评估,但是与 VISTAGY 的成功合作已逾十年之久,因此,当我们决定是否继续投资于 FiberSIM 时,我们充满信心,完全相信我们之间的成功合作必将发挥重要作用。我们面临着巨大的挑战,也就是说与过去的计划相比,我们的产品开发周期必须压缩 75%,这样,FiberSIM 才能顺利协调复合材料工程流程,从而有力地支持我们的计划。”

“进而言之,我们需要能够获取和转移遗留数据,以便利用我们工程师的专业经验和技术来实现从 CATIA V4 到 V5 的过渡。FiberSIM 完全整合到产品的两个版本中,并提供稳健的升级途径以支持我们在该领域的需求。”

BAE Systems 公司的资深支持工程师 Tony Rudd 说:“我们已经看到,FiberSIM 非常易于使用而且功能强大。灵活的设计方案使我们能够快速地进行升级或调整,复合材料的制造工艺和流程中仿真技术的运用给予用户更完美的体验,同时非常易于使用。”

VISTAGY 飞机结构学产品与市场战略部总监 Steve Peck 说:“BAE Systems 这样卓越的客户坚持完全信赖我们的解决方案,并将其作为公司在启动新计划时业务流程中不可分割的部分,这确实令我们倍感欣慰。我们非常高兴有机会继续提供产品和专业的服务,为 BAE Systems 公司创造重要的价值,满足公司简化和协调管理复合材料工程流程的目标。”

关于 BAE Systems 公司

BAE Systems 公司是防御、安全、航空领域中的一家世界级领先公司,在全球共拥有大约 107,000 名员工。公司为空军、陆军、海军提供全套的产品和服务,并涵盖先进的电子、安全、信息技术解决方案,以及客户支持服务。2009 年,BAE Systems 发布的销售额为 224 亿英磅 (约合 362 亿美元)。

VISTAGY, Inc. 公司简介

VISTAGY 公司是全球领先的工程设计软件和咨询服务供应商,其产品和服务可通过强化商用 3D CAD 系统的功能而优化客户的产品开发过程。近 20 年来,VISTAGY 一路领先,以向各行业客户提供具体解决方案为己任,帮助客户实现全面有效的产品设计,并帮助客户在整个企业和供应链内实现工程设计信息的自动再用和有效交换。VISTAGY 公司提供的解决方案,可通过提高生产率、改进整个产品生命周期中的信息沟通以及可在设计初期使用的基于全面项目信息的决策工具,帮助客户按期在预算内交付可靠的产品。在全球范围内,本公司客户现包括 200多家大型厂商,跨越航空航天、汽车、交通工具内饰以及风能发电等行业。VISTAGY公司总部设在美国马萨诸塞州沃尔瑟姆市(Waltham),联系电话:+1.781.250.6800,网址:www.vistagy.com/cn

在Siemens PLM Software 于2011年12月6日收购这家公司之前,这篇新闻报道已经被Vistagy发表了。

主要联系方式

Jeff Grossman
+1 781 250 6895
jeff.grossman@vistagy.com