跳至内容

04 November 2012

NX 8.5集成众多以客户为中心的增强特性,助力缩短产品上市时间

中国北京,2012年11月4日 - 全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商Siemens PLM Software公司发布最新版NX™软件 ,该软件是集计算机辅助设计、制造和工程分析(CAD/CAM/CAE)于一身的全面综合解决方案。最新版NX 8.5集成了众多以客户为中心的增强特性和新功能,可全面提升产品设计和制造环节的灵活性和生产效率,有助于缩短产品上市时间。NX 8.5基于Siemens PLM Software的HD-PLM愿景,旨在助力企业更加高效和充满信心地做出更加明智的决策。

Siemens PLM Software产品工程软件高级副总裁Jim Rusk表示:“NX 8.5集中了众多以客户为中心的增强特性和新功能,将帮助客户进一步缩短产品上市时间,做出更明智的决策,进而开发出更好的产品。通过智能地整合各类信息,我们还为客户提供高质量的用户体验,以强化Siemens PLM的HD-PLM愿景。此外,NX 8.5还延续了我们一直以来注重提高客户PLM投资回报率的传统。通过开展广泛测试以确认各个版本之间的兼容性,我们为客户搭建了一个具有前瞻性的、永远适用的架构。”

面向设计的NX 8.5

NX 8.5提供一系列广泛的新型和增强型设计功能,可帮助客户提高设计效率,缩短设计时间。优化后的工作流程和更好的用户体验有助于提高生产率、减少投入,以及减少完成设计任务所需的工作量。

此外,新的设计指令有助于将设计周期缩短30%。例如,新的“Emboss Body”指令可减少整合来自另一个固体或片体的边界所需的步骤。此外,NX 8.5还融合了特性建模、钣金设计、自由曲面建模、验证检查和绘图等新功能。

NX 8.5依然采用Siemens PLM Software独创的同步技术,兼具直接建模的速度和灵活性以及参数驱动型设计的精准控制特性,为设计人员和工程师提供了一种更好的创建和编辑设计方案的方法。

面向仿真的NX 8.5

NX 8.5包含众多全新的仿真增强特性,可帮助开发团队更加高效地开发产品。例如,NX Shape Optimization等全新的优化工具可以针对现有设计提出具体、详尽的改进建议,以减少应力集中问题。此外,NX 8.5还改进了模拟建模以及结构、热、流体、运动和多物理特性分析 ,能够以更快的速度搭建更加精确的分析模型,并将解决方案时间加快25%。

NX 8.5 for Simulation还包含新版NX Nastran®软件,它是一个应用广泛的高级FEA求解器,可提升计算性能、精度、可靠性和可扩展性。新版NX Nastran 8.5进一步增加了可执行的方案类型,并提供一系列可提升计算性能和改进工作流程的特性。例如,最新的边对边粘接和粘连技术。

面向制造的NX 8.5

NX 8.5包含完整的基于切削量的2.5D铣削。客户认为这个基于切削量的方法对可加工机械类零件进行编程的软件不仅非常易用,而且编程速度很快。除此之外,一些新功能还支持多部件和多级的自动加工。这些全新的NX 8.5 CAM功能与机械行业中常见的零件类型关系密切。

NX CMM数控测量编程提供的高度自动化质量检测编程功能也被添加到NX 8.5之中,用于在NX中分析和显示测量结果。NX CMM提升了NX作为涵盖广泛的整体制造工程解决方案的价值。

除此之外,新的刀具库和CAM数据管理功能支持更快的NC编程,便于客户查询和重复使用信息资源,确保从NC编程到加工之间的各个环节所使用的数据均正确无误。

如欲详细了解NX 8.5的所有新功能,敬请访问: www.siemens.com/plm/nx85.

关于 Siemens PLM Software

西门子工业自动化业务部旗下机构Siemens PLM Software是全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商,在全球拥有71,000个客户,近700万装机量,总部位于美国得克萨斯州普莱诺市。Siemens PLM Software以开放式的解决方案与企业协同工作,帮助他们制订更明智的决策并将之转化为更出色的产品。欲详细了解Siemens PLM Software的产品和服务,敬请访问:www.siemens.com/plm.

关于西门子工业自动化业务部

西门子工业自动化业务部(德国纽伦堡)支持行业客户的整个价值链 -- 从产品设计到生产、服务,将自动化技术、产业控制技术和工业软件无与伦比地结合在一起。该业务部运用先进的软件解决方案,能够帮助企业缩短50%以上的产品上市时间。工业自动化业务部由五个业务单位组成:工业自动化系统部,部件控制和系统工程部,传感器和通讯部,西门子产品生命周期管理软件部,以及水资源技术部。欲了解更多信息,请登录:www.siemens.com/industryautomation


注:Siemens和Siemens标识是西门子股份公司(Siemens AG)的注册商标。Fibersim是Siemens Product Lifecycle Management Software Inc及其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。本文中提到的所有其它商标、注册商标或服务标记均属于其各自的持有人。

主要联系方式


+86-10-8520 3952
li.xi@siemens.com