26 June 2012

新款Insight XT SharePoint 应用程序助力SOLID EDGE用户简化设计数据管理并降低成本

 

通过十年的技术领先地位以及与微软SharePoint软件建立的成功客户关系获得的设计数据管理方法

北京 - 2012年 6月26日- 西门子工业自动化事业部旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商-Siemens PLM Software今天发布了Insight™ XT™设计数据管理解决方案,用于管理Solid Edge®软件CAD文件和相关设计数据。通过更好的数据组织和处理能力,基于微软SharePoint®软件的Insight XT能够帮助Solid Edge用户大大简化其日常设计工作并提高效率。制造企业可以根据自身需求在Insight XT内添加新的部件、产品和项目结构,但标准SharePoint文件库中不具备这些功能。

该产品是在2012年Solid Edge大学项目中发布的,这是一项全球性用户活动,与会者能够亲身体验Insight XT如何对Solid Edge起到补充作用。此外,公司还发布了Solid Edge ST5,包括1300多个以客户为主导、提高其生产力的增强功能。 (查看新闻)

Siemens PLM Software的主流工程副总裁Karsten Newbury表示, “随着产品复杂性的增加,相关的设计数据量也不断增加。主流制造商面临着巨大的压力,他们希望以更低成本管理这些日益增加的数据,却往往面临复杂的数据管理解决方案。Insight XT是一个简单、直观、易用的解决方案,有助于提高工作效率,并使主流厂商能够完全控制他们的数据和知识产权。Insight XT是我们十余年的技术领先地位以及与微软SharePoint软件建立的成功客户关系所取得的成果。”

Insight XT为Solid Edge文件和相关设计数据提供轻松加密和检索,以新的方法来管理部件、产品、项目结构以及与之相关的文件,从而实现自动化并简化复杂的容易出错的过程,如从新产品引进、发布到生产制造。新的内容和关系浏览器界面所提供了一个动态的可视化方式来显示数据之间的关系和相关的任务,使用户能够快速理解复杂的设计数据和设计变更所带来的影响。此外,Insight XT提供了一种管理设计数据的直接方法,有助于用户把花在搜索上的时间转为与数据进行交互,简化他们的设计。

设计数据管理的最佳实践

最近,在独立研究机构Tech-Clarity 的支持下,Siemens PLM Software对来自全球制造企业的2,000多位代表进行了一项调查,结果发现大部分受访者仍在使用Windows®应用程序文件夹和网络驱动器来管理他们的设计数据,而不是任何特定类型的数据管理软件。这些用户正面临“找到工程变更的数据”和“跟踪过程”方面的重大挑战。调查显示,约有25%的企业将超过20%的时间用于非增值的数据管理任务上,相当于每周花去一个工作日。

那些产品开发绩效排名靠前的企业受访者更有30%的可能性来使用特定的数据管理解决方案,并在一些关键领域显著地提高效率,如发现和共享数据以及管理他们的设计项目。如需查阅《设计数据管理的最佳实践》的完整报告,请登陆: www.siemens.com/plm/bestpractices.

Tech-Clarity总裁Jim Brown表示,“调查发现,与公司规模相比,产品的复杂性是数据管理问题中更大的驱动力,这意味着不同规模的公司均享有提高数据管理性能方面的重要机会。也许最重要的是,产品开发性能方面排名世界前列的公司,将比其它公司在非生产数据管理任务上少花费25%的时间。”

基于微软SharePoint的Insight XT

基于微软SharePoint的Insight XT是一个易用的通用业务生产力解决方案,为所有的信息和协作任务提供了一个熟悉的环境。

微软全球离散制造业创新及产品生命周期管理解决方案主管Simon Floyd表示:“全球有越来越多的制造公司使用微软SharePoint 2010,以确保正确的人在正确的时间获取正确的信息,作出更明智的决策,并在最短的时间内完成项目目标等需求。Siemens PLM Software的跟踪记录给我们留下了非常深刻的印象,它将基于SharePoint的高附加值解决方案投入市场,用于设计数据管理和协作。Insight XT代表着设计数据管理领域的一次重要飞跃,使全球制造商能够同时利用SharePoint2010提供的关键业务数据和流程。”

全球产品生命周期管理咨询和研究公司CIMdata总裁Peter Bilello表示,“多年来,Siemens PLM Software业已证明,为Solid Edge提供的基于SharePoint的Insight数据和流程管理解决方案,为用户带来了重要的价值。随着Insight XT的引进,Siemens PLM Software将继续利用微软在SharePoint的大力开发投资及自身丰富的经验,帮助各行业领域的制造企业进行产品开发管理。 Insight XT增加了制造商所需的关键性能,如产品结构管理以及能够使复杂的数据关系易于理解的工具。 CIMdata公司强烈建议使用Solid Edge并关注数据管理成本和复杂性的制造商考虑使用Insight XT。”

利用SharePoint平台,Insight XT为需要管理Solid Edge文件和相关设计文件的公司提供了一个强大的易用的设计数据管理解决方案。需要PLM能力(包括多CAD和工程流程数据管理)的企业可以继续利用世界上应用最广泛的PLM系统-Siemens PLM Software的 Teamcenter®平台。

Insight XT预计将在今年夏季上市。如需了解更多信息,请登陆www.siemens.com/plm/insightxt.

关于 Siemens PLM Software

西门子工业自动化业务部旗下机构Siemens PLM Software是全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商,在全球拥有71,000个客户,近700万装机量,总部位于美国德克萨斯州的普莱诺市。Siemens PLM Software以开放式的解决方案与企业协同工作,帮助他们制订更明智的决策、制造更出色的产品。欲详细了解Siemens PLM Software的产品和服务,敬请访问:www.siemens.com/plm.

关于西门子工业自动化业务部

西门子工业自动化业务部(德国纽伦堡)支持行业客户的整个价值链-从产品设计到生产、服务,将自动化技术、产业控制技术和工业软件无与伦比地结合在一起。运用先进的软件解决方案,该业务部能够帮助企业缩短50%以上的新产品上市时间。工业自动化业务部由五个业务单位组成:工业自动化系统部,部件控制和系统工程部,传感器和通讯部,西门子产品生命周期管理软件部,以及水技术部。欲了解更多信息,请登录:www.siemens.com/industryautomation


注:Siemens和Siemens徽标是西门子股份公司(Siemens AG)的注册商标。NX, Teamcenter 和Tecnomatix是Siemens Product Lifecycle Management Software Inc及其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。本文中提到的所有其它商标、注册商标或服务标记均属于它们各自的持有人。

主要联系方式


+86-10-8520 3952
li.xi@siemens.com