主要联系方式
Kevin
Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com
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
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustrySmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Press Release Page
Siemens Digital Industries Software Press Release Page
中国北京,2011年10月27日——西门子工业自动化有限公司旗下的全球领先产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商Siemens PLM Software今天宣布,为Solid Edge® 软件推出一个全新的供应量零部件目录门户网站,该网站包含最新发布的Solid Edge ST4,这款软件可为用户提供获取大量原始3D Solid Edge格式的、市场在售的零件和装配件信息。全新的在线产品目录得益于与CADENAS公司合作建立的全新合作伙伴关系,大幅减少了对采购件、供应商或编目零件手动购买模式所需要的时间,有助于Solid Edge的客户显著提高产品设计生产率,改善产品质量,并缩短产品上市时间。
Siemens PLM Software公司Velocity Series市场营销副总裁John Fox表示:“现在,登录我们今天发布的门户网站,Solid Edge用户就可以获取数以百万计的市场在售零部件信息,他们可以在产品设计中使用这些信息,无需再额外建模,也无需在了解供应商的产品配置或查找零件编号上耗费精力和时间。除了能够显著提高生产效率和改善设计的完整性之外,我们的客户也能清楚地知道其产品中所集成的零部件是可以定购、市场有售并获得了厂商认证的产品,以便有效减少潜在的生产延误,增强Solid Edge用户抢在对手之前将其产品推向市场的能力。”
今天推出的新版门户网站,使个人用户可以获得CADENAS 推出的Solid Edge 3D产品目录管理体系PARTsolutions的特定版本。CADENAS是一家战略性零部件管理及电子产品目录行业的领先软件厂商。该系统使Solid Edge的用户能够快速查找、重复使用和控制商用零部件,并为他们提供多种搜索数据库的方法,可以检查经配置的零部件是否先前已被下载,并通过项目的特殊登录方式来控制或限制对产品目录的访问。
由于每个原生3D Solid Edge模型采取按定单实时构建方式,因此门户网站不包含任何实际的实体模型。由此,用户可以获取大量的零部件——如阀门、致动器、轴承等的信息,同时系统还会自动配置那些从厂商那里可能定购或获取到的零部件尺寸、可选配件和功能的信息。门户网站拥有300多个产品目录,其中任何一个产品目录都能配置数以百万计的组件信息。 通过向在solidedge.partcommunity.com网站上进行展示的公司收取一定的费用,CADENAS就能在不侵犯版权的前提下向Solid Edge的用户免费提供这些模型。最终用户可以通过独特的厂商或者零部件编码信息搜索产品目录零部件,并且基于零件几何尺寸的零件搜索能力,在已获知零部件形状而不了解供应商的情况下非常有用,该功能有望在年底前向市场推出。
在选定零件或配件后,用户可以立即通过电子邮件、下载到用户的计算机目录中,或直接到Solid Edge等方式获取产品完整的资料包和几何尺寸。除了精准的 3D Solid Edge模型(带有一个完整的特征树和所有为方便用户连接建模所必要的已定义接口)外, 用户还可选择接收详细的电子产品表和工程图纸所需要的标准件的二维视图。这些标准零件经过了各个厂家的 认证,能够确保零件的几何形状配置及零件编号均准确无误,以保证这些零件在最终的Solid Edge产品设计中具有合适的形状、装配和功能,从而大幅减少在装配设计上花费的时间,提高创建更逼真的组装件和精确零件清单的能力,而无需增加工作量。
为保护用户在购买Solid Edge早期版本中的投资,Siemens PLM Software和CADENAS已共同向用户保证,使用最早可以追溯至Solid Edge17版本的用户均可以获取在新的门户网站中创建的型号。此外, Solid Edge ST4提供了一个从Solid Edge主屏连接到门户网站的链接,升级到该版本的客户将从中受益。
用户现在即可访问 solidedge.partcommunity.com,体验新版Solid Edge供应商零部件门户网站。
Solid Edge®软件 是最完备的2D/3D混合计算机辅助设计(CAD)系统,它利用同步建模技术,使设计更为快速,转换更加便捷,并能够改进、再利用输入的数据。Solid Edge拥有卓越的部件、装配建模功能、草图设计功能、透明数据管理方案和内置有限元分析技术,是Velocity Series™ 软件包的核心组成部分,它使日益复杂的产品设计工作得到简化。
西门子工业自动化业务部旗下机构Siemens PLM Software是全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商,在全球拥有69,500个客户,近670万装机量,总部位于美国德克萨斯州的普莱诺市。Siemens PLM Software以开放式的解决方案与企业协同工作,帮助他们将更多的创意转换为成功的产品。欲详细了解Siemens PLM Software的产品和服务,敬请访问:www.siemens.com.cn/plm.
西门子工业自动化业务部(德国纽伦堡)支持行业客户的整个价值链-从产品设计到生产、服务,将自动化技术、产业控制技术和工业软件无与伦比地结合在一起。运用先进的软件解决方案,该业务部能够帮助企业缩短50%以上的产品上市时间。工业自动化业务部由五个业务单位组成:工业自动化系统部,部件控制和系统工程部,传感器和通讯部,西门子产品生命周期管理软件部,以及水技术部。欲了解更多信息,请登录:www.siemens.com/industryautomation
注:Siemens和Siemens徽标是西门子股份公司(Siemens AG)的注册商标。NX, Teamcenter 和Tecnomatix是Siemens Product Lifecycle Management Software Inc及其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。本文中提到的所有其它商标、注册商标或服务标记均属于它们各自的持有人。
Kevin
Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com