10 October 2011

Siemens PLM Software发布用于加强产品开发仿真能力的最新FEMAP 版本

中国北京,2011年10月10日——西门子工业自动化有限公司旗下的全球领先产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商Siemens PLM Software今天发布最新版本的Femap™软件,该产品是目前在Windows ®操作系统上运行的全球领先工程有限元分析(FEA)前后处理器软件。此次发布的最新版本Femap 10.3,其加强功能使终端用户操作复杂的几何模型变得更简便,并且速度明显加快,同时新的用户界面进一步扩展了对Siemens PLM Software的NX™ NASTRAN®软件综合FEA应用即先进功能的支持。

Siemens PLM Software负责Velocity Series产品研发的副总裁Bill McClure表示: “能够准确地在虚拟环境中将产品在现实世界中的运转状态进行仿真,这对该产品的成本、质量、安全和客户满意度会产生深远的影响。借助Femap 10.3的增强功能,我们可以不断提高工具仿真的效率,使工程师即使面对最复杂的几何形状也可以进行更彻底、更全面的分析。”

综合仿真创造更好的产品

Femap是一个具有成本效益和强大功能的FEM应用软件,易于使用,而且可以与几乎所有领先的CAD应用程序一起工作。 Femap帮助工程师更有效地制造各种各样的产品,增加他们在设计过程中的信心。 Femap 10.3在原有这些特征的基础上增加了新的功能,提高了数字仿真的速度和可用性,甚至可用于世界上一些最具挑战性的行业,如汽车和航空航天业。

  • 新的自动几何准备功能显著减少了对复杂几何图形进行FEM预处理(啮合)所需的准备时间,界面便于操作,并能够自动清理和处理问题几何图形,如毛条和短边。因此,网状模型可以在第一道关口创建出来,无需任何人工干预。
  • 增强的用户界面功能目前支持NX Nastran气动弹性分析能力的互动模式设置。这种无缝接口在复杂的气动弹性建模与分析过程中可以节省时间,例如用来确定气流对类似飞机机翼结构的影响,同时大大减少从FEM向FEA应用程序传输数据过程中出现错误的机率。
  • Femap的后处理工具箱已经得到扩展,包括自由体工具,提高了舒适度和速度,使用户可以创建自由体图表,并查看接口负载。

预测工程部首席机械工程师及所有者George Laird表示:“Femap 10.3新的自动几何准备功能支持复杂的几何体,只需点击几下即可实现啮合,这对于大多数商业软件来说是不可能的。事实上,有了这个最新版本,我们能够将典型铸造模型的平均啮合速度提高近50倍。 Femap 10.3是世界上真正改变啮合复杂实体模型游戏规则的主导力量。”

ATA工程公司项目工程师Eric Martin表示:“我曾使用过几个Nastran气动弹性预处理器,我的经验表明,FEMAP 10.3显然是最好的。”

Femap 10.3预计将于11月正式面世。欲了解更多信息,请登录:www.siemens.com/plm/femap.

关于 Siemens PLM Software

西门子工业自动化业务部旗下机构Siemens PLM Software是全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商,在全球拥有69,500个客户,近670万装机量,总部位于美国德克萨斯州的普莱诺市。Siemens PLM Software以开放式的解决方案与企业协同工作,帮助他们将更多的创意转换为成功的产品。欲详细了解Siemens PLM Software的产品和服务,敬请访问:www.siemens.com/plm.

About the Siemens Industry Automation Division

The Siemens Industry Automation Division (Nuremberg, Germany) supports the entire value chain of its industrial customers – from product design to production and services – with an unmatched combination of automation technology, industrial control technology, and industrial software. With its software solutions, the Division can shorten the time-to-market of new products by up to 50 percent. Industry Automation comprises five Business Units: Industrial Automation Systems, Control Components and Systems Engineering, Sensors and Communications, Siemens PLM Software, and Water Technologies. For more information, visit www.siemens.com/industryautomation


注:Siemens和Siemens徽标是西门子股份公司(Siemens AG)的注册商标。NX, Teamcenter 和Tecnomatix是Siemens Product Lifecycle Management Software Inc及其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。本文中提到的所有其它商标、注册商标或服务标记均属于它们各自的持有人。

主要联系方式

Kevin Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com