跳至内容

18 October 2011

最新Siemens PLM Software NX 8软件提供全方面增强功能,特别是CAE功能的增强

中国北京,2011年10月18日——西门子工业自动化有限公司旗下的全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商Siemens PLM Software今天宣布推出最新版本的NX™ 软件。该软件是Siemens PLM Software将计算机辅助设计、制造和工程分析(CAD/CAM/CAE)完全集成的解决方案。NX 8在其CAE方案中加入了大量的增强功能——包括用于解决世界上最具挑战性的仿真问题及应用广泛的NX Nastran® 软件。今天这个最新版本的发布进一步确立了NX CAE在产品开发仿真解决方案中的全球领先地位,同时展示了在整个NX设计和制造模块中基于Siemens PLM Software的全息PLM(HD-PLM)愿景,并且扩大了其为机械行业提供数字化制造产品的产品组合。

Siemens PLM Software公司产品工程软件部副总裁Jim Rusk表示:“NX 8代表了世界上领先数字化产品开发系统的重大演进。我们无可比拟的CAE解决方案经过进一步扩展,使用户能够在虚拟环境中更好地识别和消除问题,避免其演变成为真实世界中的问题。这种优化产品性能的能力,加上对NX设计和制造功能的大量增强,将帮助我们的用户进一步降低成本,缩短开发时间,并且做出有利于产出更优质产品的更加明智的决策。”

世界级的仿真生产力

各个行业的企业都在不断借助仿真软件来验证产品的功能、可制造性和可维护性,提升产品质量和改善产品外观。40多年来,Siemens PLM Software所提供的解决方案一直在帮助企业应对全球最严峻的建模和分析挑战,包括从结构的线性和非线性有限元分析(FEA)到热分析、运动分析和耐久性分析,以及流体和气流对产品的影响。NX CAE既可作为独立的仿真解决方案使用,也可作为NX产品开发套件中一个完全集成的组件。因此,它为企业提供了多种有效的方案部署方式。此外,与Siemens PLM Software的开放性业务模式保持一致,NX CAE可通过虚拟方式与所有领先的FEA解决方案以及Siemens PLM Software自有的NX Nastran配合使用。NX CAE的用户还可从多种来源导入几何图形,并可通过同步建模技术(Siemens PLM Software开发的一种能够将直接建模的速度和灵活性与尺寸驱动设计的精确控制有机结合的创新技术)轻松修改几何图形,满足快速模拟分析的需要。

NX 8的仿真功能提供了用于优化和多物理场分析的新型解决方案,以及用于分析复杂组件的新方法。NX Nastran的增强功能包括得到改进的非线性和动态分析,还有计算性能和建模易用性的提升。与传统CAE工具相比,NX CAE的新旧功能使准备和解决分析模型的时间最多可缩短70%。

  • 仿真环境和几何基础的改进,减少了工作中使用几何图形所耗费的时间,并加快了分析建模的速度。
  • 多学科仿真和优化增强功能,使NX CAE的应用范围扩大到了新的拓扑优化和多物理场分析解决方案。
  • 系统级仿真的改进,使有限元组件管理更加合理,并扩大了计算流体动力学(CFD)分析的高性能计算容量。
  • 全息三维(HD3D)能力,包括诸如新的仿真“结果测量指标”等增强功能,允许用户直接将结果与需求挂钩,从而使团队做出更加明智的决策。

CIMdata公司仿真与分析业务经理Keith Meintjes博士表示:“NX CAE有可能改变仿真的游戏规则。NX CAE是一套完整的仿真工具,有助于实现多领域分析和协作。此外,NX CAE内嵌的同步建模技术能够帮助CAE专家轻松接受来自多个CAD资源的模型,并可快速理想化、修改和创建分析所需的几何图形。这使得几何图形进入CAE迭代循环组,使CAE能够推动设计过程,而不仅仅是响应由CAD专家创建的设计模型。Siemens PLM Software对NX CAE的总体愿景、投资和相关的技术开发蓝图正在形成一个综合的、高产出的仿真和分析环境,该环境对那些甚至未曾使用NX作为其CAD制作工具的企业也能够适用。”

世界级的开发生产力

除了仿真解决方案以外, NX 8 还在其整个设计和制造功能中提供各种增强功能和新功能,提高产品开发的综合生产力。

NX 8 制造能力的增强包括集中在机械和模具设计的新功能或扩展功能,例如针对机床和重型设备部件生产优化的 NC 程序设计,以及整合了模具设计自动化与基于 CAE 的验证工具的改进功能。因此, NX 8 能够通过提供一次成型的设计帮助机械和模具公司获得更多的高产值项目。

NX CAM 针对机床和重型设备的增强功能通过全新自动化的、针对特定情境的功能,扩展了现有的 CAD/CAM 、编程自动化和整合的机械工具仿真能力 从而简化了为加工部件生成智能工具路径的过程。 N X CAM 提供基于体积的新型 2.5D 铣削操作,提高了程序设计,并能够在多环节机械加工流程中对未切削材料进行自动跟踪,加快了针对多部件设置的编程自动化的速度。由此可见, NX CAM 是机械加工行业首选的快速、高精度加工解决方案。

NX 8 在产品设计方面的增强功能包括更强大且更高效的建模、制图和验证解决方案,以及有利于做出更明智设计决策的扩展性 HD3D 支持。

  • 新型“部件模块”技术简化了复杂设计的建模和编辑过程,允许用户把设计分割为支持多个设计者并行开发的功能单元。
  • 扩展的HD3D和设计验证工具提供了增强的交互功能、更强大的报告功能、以及对更多来源 PLM 信息的强化视觉演示功能。标准的 HD3D 功能目前可提供一个视觉效果丰富且更加灵活的反馈环境,有助于用户进行快速定位、诊断和锁定问题的症结,确保设计遵从标准并满足要求。
  • 同步建模技术增强功能使修改模型和处理更多的几何建模问题变得更加轻松简便,同时还增加了以功能为基础的建模、钣金、图形定制、自由设计、线路系统和可视化等的新功能。
  • NX 8 中的特征建模得到了多方面的加强,包括在创建阵列中更多的灵活性和可控性。更多的阵列模式也可被创作出来,包括直线、多边形、引导曲线、参照物和圆形螺旋。用户现在可以用某个特征阵列填充至指定的边界,在线性布局中创造对称阵列和更多图形。

NX 8即将上市出售。欲了解有关NX 8所有新功能的详细信息,请登录:www.siemens.com/plm/nx8.

关于Siemens PLM Software

西门子工业自动化业务部旗下机构Siemens PLM Software是全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商,在全球拥有69,500个客户,近670万装机量,总部位于美国德克萨斯州的普莱诺市。Siemens PLM Software以开放式的解决方案与企业协同工作,帮助他们将更多的创意转换为成功的产品。欲详细了解Siemens PLM Software的产品和服务,敬请访问:www.siemens.com/plm.

关于西门子工业自动化业务部

西门子工业自动化业务部(德国纽伦堡)支持行业客户的整个价值链-从产品设计到生产、服务,将自动化技术、产业控制技术和工业软件无与伦比地结合在一起。运用先进的软件解决方案,该业务部能够帮助企业缩短50%以上的产品上市时间。工业自动化业务部由五个业务单位组成:工业自动化系统部,部件控制和系统工程部,传感器和通讯部,西门子产品生命周期管理软件部,以及水技术部。欲了解更多信息,请登录:www.siemens.com/industryautomation


注:Siemens和Siemens徽标是西门子股份公司(Siemens AG)的注册商标。NX, Teamcenter 和Tecnomatix是Siemens Product Lifecycle Management Software Inc及其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。本文中提到的所有其它商标、注册商标或服务标记均属于它们各自的持有人。

主要联系方式

Kevin Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com