16 June 2011

SOLID EDGE ST4推出新型工具,助力机械设计师与工程师加速更优秀产品的开发进程

中国北京,2011年6月15日 – 全球领先的产品生命周期管理 (PLM)产品及服务提供商、西门子工业自动化事业部旗下机构Siemens PLM Software,今天宣布推出Solid Edge® software ST4 (Solid Edge ST4),旨在帮助机械设计人员和工程师更快地开发出更好的产品。此次最新发布的Solid Edge 增加了许多源于客户需求的新功能,包括对同步建模技术的增强以促进更优秀的产品设计,并且引入广泛应用的JT™ 数据格式来提高多CAD的协同,增加了新工具以加速钣金设计验证,同时,进一步优化了其世界一流的制图功能,有助于降低文档费用。

Siemens PLM Software的Solid Edge产品开发总监Dan Staples表示:“Solid Edge ST4将突破性的同步建模技术变得比以往更易于融入日常工作,将核心建模工具的使用变得更加简单高效,从而帮助机械设计师和工程师开创一种更佳的设计方式。Solid Edge ST4带来的这种对同步建模技术的全新应用方式,让用户可以在任何最适合他们需求的设计环境中工作,并且能够全身心投入设计任务之中而无需考虑有关设计软件的问题。可以说,Solid Edge ST4在简化产品设计的同时为高级设计人员提供了一个业内最为强大的建模系统。”

助力机械设计人员和工程师更快速地开发出更好的产品

Solid Edge ST4继续推出新的功能,进一步增强创新性设计环境,帮助机械设计人员和工程师更快地设计出更好的产品。例如,全新的自动化“实时截面”功能,可以更加简单、快捷地创建和编辑旋转体;新的3D建模关系有利于对原生或导入的几何图形进行居中、偏移和编辑;新的3D装配关系可在装配中自动定位部件,避免部件干涉;爆炸视图功能得到加强;通过与Cadenas 股份有限公司合作,形成新的战略部件管理系统,为采用原生Solid Edge格式的3D标准配置和供应商部件提供了一个专用门户。

BEUMER Maschinenfabrik GmbH & Co. KG是一家位于德国的专业制造输送、装卸、码垛、包装、分拣和配送机械的国际领先内部物流系统生产商。该公司的机械工程师Volker Horstmann表示:“作为机械设计师,我们在工作中经常与大装配打交道。正因为这样,我们公司对Solid Edge ST4及其在装配环境下对生产效率的提升印象非常深刻。通过使用基于同步建模技术的新指令,我们能够直接在装配环境中编辑3D模型,无需绘制2D草图,这样加快了产品的设计流程。现在,我们可以更好地掌控设计工作并马上看到结果,立即做出采用、编辑或是否决解决方案的决策。Solid Edge ST4具有更大的设计灵活性,而且比以前更加直观。”

更好的协同、仿真和文档记录

Siemens PLM Software注重了解客户需求并能够直接响应他们的需要,Solid Edge ST4的许多新功能都是由此产生的,这确保了每种功能的加强都可以为客户带来真正的业务价值。通过这种基于客户需求的改善方式,Solid Edge ST4提高了用户与他们的客户及供应商之间的协同能力,简化了类似工程制图、钣金设计等日常产品开发任务,从而为用户带来实实在在的业务价值。

捷克医疗用床及家具设计公司Linet spol. S.r.o的设计开发总监Vladimir Kolar表示:“我们应用了Solid Edge的所有功能,现在我们已经离不开它了。我们设计的许多零部件都是复杂的塑料件,所以没有3D技术就无法进行有效设计。使用Solid Edge后,我们的零部件尺寸都很符合要求,并且我们已经基本消除了车间里的错误。我们是Solid Edge的老客户,Siemens PLM Software通过倾听了解客户需求来提升、加强产品的做法给我留下了深刻的印象。相信对Solid Edge ST4所作出的各项功能增强也会在业界产生深远的影响。”

支持JT和PDF格式

Solid Edge ST4的其中一个增强功能是专门针对企业与供应商、合作伙伴和客户协同的需求,他们往往使用多种互不兼容的计算机辅助设计(CAD)软件应用数据格式。Solid Edge ST4集成Siemens PLM Software 的数字生命周期管理解决方案Teamcenter® 软件或者Teamcenter® Express软件,充分利用JT这一得到广泛认可的轻量级3D数据格式,来准确、安全、高效地共享产品信息。Solid Edge是同类产品中第一个在装配中使用JT数据的CAD系统,并提供与JT数据内容充分关联的更新。由于JT已经在全球制造业和产品生命周期管理软件行业普遍使用,因而Solid Edge ST4能够大大减少甚至消除数据的不兼容性,从而创建了无缝的协同环境。

Solid Edge ST4的新功能还包括使用Adobe® Reader®软件使零部件和装配信息轻松保存为3D PDF文件,便于浏览和共享,进一步增强了协同能力。产品与制造信息(PMI)、尺寸和标注都包含在PDF文件中,并配有装配结构示意图。这种新格式文件非常适合在整个产品生命周期过程中向所有相关方传达3D的产品信息和创意。

世界一流的制图能力

Solid Edge的开发人员知道制图是工程师的一项重要任务,因此Solid Edge ST4延续了软件在这方面的领先优势,进一步加强了其世界一流的制图能力,使产品设计文档制作变得更加简单快速。Solid Edge ST4在表格自定义、标注与尺寸控制、创建自定义的视图标题、个别图纸的自动化视图缩放等更多功能上都有了显著增强。

荷兰大型热力交换机部件制造商Geha BV公司的工程经理Jan Bos表示:“我对Solid Edge ST4的印象非常深刻,特别是其在制图功能方面的加强。使用Solid Edge的体验让我们相信,Siemens PLM Software提供了业内最佳的CAD解决方案。使用Solid Edge后,我们的员工不仅在设计效率上事半功倍,同时提高了产品质量,降低了返工率。”

钣金设计验证

Solid Edge ST4对在Solid Edge中受到高度认可的钣金功能进行了多项增强改进,提高了计算机辅助工程(CAE)仿真能力,并加快了设计验证过程。现阶段,在装配层级就可以创建钣金中位面,而将表面和实体统一的新功能提高了有限元网格在极复杂零部件之间的可靠性。增加了改进和控制网格划分的新方法,如在边沿设置最小单元和为小部件设置最大单元,使用户能够增加细节以提高结果准确性。此外,曲面工具也可用于创建塑料部件等一般薄部件的中位面,加快结果显现速度,增加解算可靠性。这些新功能为在含有钣金部件的复杂模型上优化设计和更快地获得结果提供了一种简单易用的方法。

Solid Edge ST4有望于2011年第三季度上市。如需了解更多信息,观看Solid Edge ST4视频介绍(Dan Staples主讲),获得更详细的产品演示和新功能介绍等资料,请登录:www.siemens.com/plm/st4.

关于 Solid Edge

Solid Edge是最完整的2D/3D CAD 混合系统,它采用了同步建模技术,加快设计和变更速度,并提高导入模型的重用效率。Solid Edge是Velocity SeriesTM产品组合的核心组成部分,具有优异的零部件和装配建模、制图、透明数据管理和内置有限元分析功能,使日益复杂的产品设计变得轻而易举。

关于 Siemens PLM Software

西门子工业自动化业务部旗下机构Siemens PLM Software是全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商,在全球拥有69,500个客户,近670万装机量,总部位于美国德克萨斯州的普莱诺市。Siemens PLM Software以开放式的解决方案与企业协同工作,帮助他们将更多的创意转换为成功的产品。欲详细了解Siemens PLM Software的产品和服务,敬请访问:www.siemens.com/plm.

关于西门子工业自动化业务部

西门子工业领域旗下机构西门子工业自动化业务部(德国纽伦堡)是自动化系统、工业控制器和工业软件领域的全球领袖。其产品组合非常广泛-从用于制造和加工行业的标准产品到涵盖完整汽车生产厂和化工厂自动化的工业和系统整体解决方案。作为一家领先的软件供应商,工业自动化业务部可以为制造商优化整个价值链-从产品设计和开发到生产、销售和各种维护服务。西门子工业自动化业务部在全球共有33,000多名员工(截至9月30日),2010财政年度的总销售额达62亿欧元。敬请访问: www.siemens.com/industryautomation


注:Siemens和Siemens徽标是西门子股份公司(Siemens AG)的注册商标。NX, Teamcenter 和Tecnomatix是Siemens Product Lifecycle Management Software Inc及其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。本文中提到的所有其它商标、注册商标或服务标记均属于它们各自的持有人。

主要联系方式

Kevin Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com