跳至内容

25 October 2010

Siemens PLM Software推出Femap最新版,剑指世界级产品开发效率

中国北京,2010年10月25日——西门子工业自动化事业部旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件及服务提供商Siemens PLM Software今天宣布推出最新版的Femap™ 软件,该软件是基于PC的有限元建模构件,是Velocity Series™产品组合的组成部分之一。Femap 10.2是一种易学易用的高性能解决方案,25年来以其卓越性能而广受用户欢迎。

Femap 10.2使创建有限元模型模型变得更快更容易,便于工程师们进行有限元分析(FEA)模拟和分析产品性能。此次最新推出的版本具有一些独特功能,有助于增强模型精确度和更直观地评估分析结果。Femap 10.2的高效性能是为了简化流程,创建出能够确定复杂设计的零件、部件和系统的结构、动力和热性能的准确模型。

Siemens PLM Software负责Velocity Series产品研发的副总裁Bill McClure 先生表示:“Femap具有全面深入的有限元建模功能,并且与行业领先的Nastran解决方案进行完美集成,因此获得了全球设计人士的认可。今天发布的版本在Femap易用性的基础上,扩展了互动建模与分析功能,并提高了程序性能。 Femap 与作为行业标准解决方案的的成功集成,造就了一个具有世界水平的易用分析解决方案,我们称之为‘真正易用的有限元分析’。”

加快建模和分析速度,使用更容易,效果更精确

Femap 10.2增添了多项满足客户需求的功能和独有的新特性,可以改善从前处理模型创建到解决方案集成,再到后处理、可视化和分析的整个计算机辅助工程设计(CAE)。在Femap 10版本中推出的交互式网格工具箱(Interactive Meshing Toolbox)的功能也有所增加,实现了更快地进行互动有限元网格模型创建。它还采用了新的编辑功能,使用户能够移动孔或面等特征,同时网格模型自动更新反映新的变化。

新的拓扑优化功能使用户能够加载和约束包括全部设计的材料,通过去掉不必要的材料使重量降至最轻而硬度达到最大,最后得到经过优化的外形。这一外形可以用作今后设计的基础,从而大大缩短了完成最终设计所需的时间。

Femap 10.2包含的几项增强功能可以加快后处理分析的速度并提高精确度,包括一项用于梁元的新的强大功能。有了它,用户现在能够快速轻松地浏览梁横截面的应力曲线,不必再进行耗时的迭代分析,也显著提高了检测重点区域的能力。速度更快的数据处理还使Femap能够以更少的时间处理恢复的输出数据,而新的后处理工具箱在用户界面中加入多项功能,使其更加简单易用。

Femap保持了Siemens PLM Software一贯的开放业务模式,与行业所有重要的有限元分析解决方案进行合作。凭借Femap 10.2,将进一步拓展其与Nastran® 软件业已无出其右的集成水平,以新的“边界与面”接触特征支持NX™ Nastran 软件。这一水平的解决方案集成和支持将有助于在各种工程设计环境中保证准确的分析结果和互操作性。

Femap 10.2计划十月开始供货。如需了解更多信息,敬请访问:www.siemens.com/plm/femap.

关于 Siemens PLM Software

西门子工业自动化业务部旗下机构Siemens PLM Software是全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商,在全球拥有63,000个客户,近670万装机量,总部位于美国德克萨斯州的普莱诺市。Siemens PLM Software以开放式的解决方案与企业协同工作,帮助他们将更多的创意转换为成功的产品。欲详细了解Siemens PLM Software的产品和服务,敬请访问:www.siemens.com/plm.

关于西门子工业自动化业务部

西门子工业领域旗下机构西门子工业自动化业务部(德国纽伦堡)是自动化系统、工业控制器和工业软件领域的全球领袖。其产品组合非常广泛-从用于制造和加工行业的标准产品到涵盖完整汽车生产厂和化工厂自动化的工业和系统整体解决方案。作为一家领先的软件供应商,工业自动化业务部可以为制造商优化整个价值链-从产品设计和开发到生产、销售和各种维护服务。西门子工业自动化业务部在全球共有39,000多名员工(截至2009年9月30日),2009财政年度的总销售额达70亿欧元。敬请访问:www.siemens.com/industryautomation


注:Siemens和Siemens徽标是西门子股份公司(Siemens AG)的注册商标。NX, Teamcenter 和Tecnomatix是Siemens Product Lifecycle Management Software Inc及其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。本文中提到的所有其它商标、注册商标或服务标记均属于它们各自的持有人。

主要联系方式

Kevin Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com