主要联系方式
Kevin
Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com
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
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustrySmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Press Release Page
Siemens Digital Industries Software Press Release Page
德克萨斯州普莱诺市,2010年10月13日 – 全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件及服务提供商、西门子工业自动化事业部旗下的Siemens PLM Software今天宣布推出Solid Edge® 软件同步建模技术第三版 (以下简称为:Solid Edge ST3)。新版本的Solid Edge产品依靠同步技术为用户带来的新的功能,可显著加快产品设计速度并简化校正过程,并使导入和重复使用第三方CAD数据变得更加容易。此次新推出的Solid Edge ST3还包含多项增强功能,包括仿真、设计数据管理和应客户需求所进行的千余项改进。
CPDA产品生命周期管理调研总监Ken Versprille博士表示:“我们相信,Solid Edge ST3在满足客户具体需求的同时,也是同步建模技术发展的重要里程碑。同步建模技术能够完成多种设计任务,所需时间仅仅相当于传统方法所用时间的一小部分。这为工程师发挥创造力进行创新提供了更多的时间,使他们能够更快更好地完成产品设计。”
Siemens PLM Software负责Velocity Series和Solid Edge产品业务的副总裁兼总经理Karsten Newbury表示:“根据我们世界各地用户的反馈,同步建模技术大大提高了他们的生产效率,这是同步建模技术所带来的革命性突破的最好佐证。它不仅节省了大量的产品设计时间,更重要的是,采用同步建模技术的Solid Edge使用户能将精力从考虑如何使用软件转向实际的设计任务。”
同步建模技术现在已经更广泛地渗透到Siemens PLM Software的产品中。除了支持以前版本中的零部件建模和钣金设计功能之外,现在基于同步建模技术的模型还可以直接用于管道、钢结构、线缆等所有装配件应用。此外,它还实现了首个基于同步技术的零件间的相互关联,使用户能够在整个装配设计过程中实现设计变更。
Solid Edge ST3还带来了另一项开创性的功能,可以在相同的集成设计环境中采用同步和非同步(顺序)特征运行。用户可以利用同步功能实现设计加速和灵活编辑,同时增加设计过程型零件如铸件或机加工件的顺序特征。现有模型的顺序特征经过筛选可以迁入同步环境,这为设计人员提供了最大的灵活性和易用性。
随着越来越多的企业为了使用同步建模技术而从其他三维系统迁移到Solid Edge,将二维图纸与现有的三维模型融合在一起的新功能将进一步提高生产效率。二维图纸上的制造尺寸现在可以自动转换到相应的三维导入模型中。由此产生的“实际制造”三维尺寸可以立即编辑,用同步建模技术修改导入的三维模型。
Siemens PLM Software 公司Solid Edge产品开发总监Dan Staples表示,“Solid Edge ST3将同步建模技术这一革命性的突破应用于软件的所有方面,增强其各种功能,从而真正实现了同步建模技术的愿景。我们增加Solid Edge功能的首要目标是为我们的用户创造业务价值。我们相信,新推出的Solid Edge ST3必然能够实现这一目标。”
在其集成仿真应用基础之上,Solid Edge ST3包括了新的扭矩和轴承载荷、用户自定义的约束条件和装配部件(如螺栓和钣金边缘接头)连接的新方式。利用模型简化工具和更强的可视化功能可以快速显现效果,使用户能够看到模型内部。利用同步建模技术或顺序方法可以进行优化改进。Solid Edge可在产品开发过程中提前进行零件和装配体设计验证,从而加快了产品上市时间,降低了实物样机的建造成本。
Modern Mechanical Fab有限公司的机械工程师John Fillion表示:“在我们添加了Solid Edge Simulation功能后,我们外包专业工程师的费用降低了。”
采用Insight™ 数据管理解决方案的Solid Edge ST3延续了我们与微软SharePoint®产品的长期合作关系,新版本利用微软的SharePoint 2010进一步扩大可扩展的数据管理战略。Solid Edge ST3利用最新的SharePoint平台,通过扩展项目管理、业务分析和社交媒体的功能,将协同扩展到更大范围的CAD和非CAD用户。另外,Solid Edge所具有的独立物料清单(BOM)编辑器与嵌入式客户端使CAD和非CAD用户可以创建在Solid Edge中打开的产品结构(无论是Teamcenter® 软件还是Teamcenter Express 软件都可以)。由于初始BOM可以在产品设计开始之前建立和完善,因此加快了设计过程。
Inergi公司的工程设计总监James Bullington表示:“Inergi公司使用(Solid Edge with) Insight为30个不同客户管理超过10.5万个文件。Insight对我们的用户非常透明,无论他们使用远程服务器还是使用台式电脑工作。Insight是Inergi公司产品开发过程的重要组成部分,我认为任何设计公司都会从Insight的使用中受益。”
Solid Edge ST3具有千余项应客户需求所进行的改进,在整个产品开发过程中具有更强大的业务价值。新增添的功能分布在多个不同方面,包括钣金、管道和钢结构设计、装配管理和绘图。钣金方面的改进包括增添新的闭合角类型、蚀刻零件编号和其他几何图案,以及专门针对制造的功能,如为生产和运输增添的标签。Solid Edge继续提高制图标准,能够将所有的尺寸和注解,包括产品编号嵌入部件组装中,甚至将部件颜色在图中以线条样式显示出来。新的多文化图纸能够将不同语言的字符汇总在一个单一的图纸上甚至是单一的注解中。简化的用户界面包括充分可定制的环形菜单,可大量减少鼠标移动。简明的特点、零件管理对话和缩减尺寸的指令互动对话提供了最大的图形工作区面积。
SEB集团IT研发经理Olivier Pellerin表示:“我们使用Solid Edge已经十年了。Solid Edge ST3是我们见到过的最好的版本。Solid Edge最大的好处是能够非常快速地创建和修改模型。”
Siemens PLM Software Velocity Series产品开发副总裁Bill McClure表示:“Solid Edge ST3推动了广获褒奖的同步建模技术的发展,继续强调以客户为中心。我们对‘客户至上’的经营理念引以为豪,而Solid Edge ST3在产品的所有方面都体现了这一理念。Solid Edge ST3充分考虑了客户的需求,增加了多项新功能和应客户需求所进行的数千项改进。这展现了我们快速响应产品开发需求的能力。”
Solid Edge是最完整的二维/三维CAD 混合系统,它利用同步建模技术加快设计和变更速度,并改善导入的重复使用。作为Velocity Series™ 的核心组成部分,Solid Edge具备出色的零件和装配建模、制图、透明数据管理和内置有限元分析,简化了日益复杂的产品设计。
西门子工业自动化业务部旗下机构Siemens PLM Software是全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商,在全球拥有63,000个客户,近670万装机量,总部位于美国德克萨斯州的普莱诺市。Siemens PLM Software以开放式的解决方案与企业协同工作,帮助他们将更多的创意转换为成功的产品。欲详细了解Siemens PLM Software的产品和服务,敬请访问:www.siemens.com/plm.
西门子工业领域旗下机构西门子工业自动化业务部(德国纽伦堡)是自动化系统、工业控制器和工业软件领域的全球领袖。其产品组合非常广泛-从用于制造和加工行业的标准产品到涵盖完整汽车生产厂和化工厂自动化的工业和系统整体解决方案。作为一家领先的软件供应商,工业自动化业务部可以为制造商优化整个价值链-从产品设计和开发到生产、销售和各种维护服务。西门子工业自动化业务部在全球共有39,000多名员工(截至2009年9月30日),2009财政年度的总销售额达70亿欧元。敬请访问: www.siemens.com/industryautomation
注:Siemens和Siemens徽标是西门子股份公司(Siemens AG)的注册商标。NX, Teamcenter 和Tecnomatix是Siemens Product Lifecycle Management Software Inc及其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。本文中提到的所有其它商标、注册商标或服务标记均属于它们各自的持有人。
Kevin
Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com