主要联系方式
Kevin
Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com
中国上海,2010年5月20日- 西门子工业自动化业务部旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商Siemens PLM Software今天宣布为其NX™ 软件增添了最新增强功能。NXTM软件是一款集计算机辅助设计、制造和工程分析(CAD/CAM/CAE)于一体的集成解决方案。
于2010年上海世界博览会上推出的最新NX7增强版全方位地增加了重要的新功能。在今天发布的另一份新闻中,Siemens PLM Software发布了全新的精确定义产品生命周期管理(HD-PLM)技术框架,NX 与Teamcenter® 软件数字化生命周期管理系统是首款支持这一技术框架的软件产品。
Siemens PLM Software产品设计解决方案部副总裁Joan Hirsch表示:“我们新发布的HD-PLM技术框架在NX软件中提供了一个可视的直观环境,有助加快产品研发的决策过程,为我们的客户和整个行业创造重要价值。不仅如此,NX7增强版的价值不仅限于由许多新增功能所带来的优势,还在于该软件产品在设计、分析和零部件制造模块等几方面的功能都得到了增强。这些优势能使终端用户的生产效率提高至80%。”
随着去年三维精确描述(HD3D)环境的发布和这一技术在新版NX中的增强,Siemens PLM Software开始实施将HD-PLM技术全面融入其企业级解决方案的计划。HD3D在HD-PLM技术框架之下将NX和Teamcenter的强大功能结合起来,以可视的直观方式为全球分布的产品研发部门提供了解、协同和决策所必需的信息。
HD3D通过产品研发决策支持和分析解决方案,实现了HD-PLM的四项目标。该解决方案通过对用户进行个性化设置将用户置于适当环境下,主动协助用户完成任务,帮助做出协同决策,通过直接的信息展示使用户拥有清晰的体验,并参照已有基本原理验证用户决策的正确性。HD3D使用户能够通过交互式导航直观地理解PLM数据,并深入获取所需的详细信息。通过产品的3D展示,用户能轻易地进入正确的环境,从而快速地回答有关项目状态、设计变更、团队责任、各种事项、问题、费用、供应商等方面的问题。颜色编码、屏幕上的标记和图例,有助快速做出直观评价,并对产品开发问题和决策标准做出解释。
HD3D还与NX验证检测工具一起构成一个直观的互动平台,从而加快根据要求验证产品设计的速度。丰富的可视反馈信息使用户能够在整个研发过程中监控关键性功能要求,支持用户充满信心地快速决策,并充分确保产品质量。
DEVELOP3D杂志创始人兼主编AI Dean说:“Siemens PLM Software此次发布的新版本是一次很大的提升,通过在其丰富的产品范围内整合HD3D延伸了HD-PLM的概念。利用NX和Teamcenter将隐藏在数据库中的数据按照图形和内在关联性显示出来,用户能够快速评估各种产品研发问题和潜在瓶颈。反之,这套系统也能帮助流程中的每一位参与者更加自信和高效地做出明智决定,从而帮助客户大幅度地提高生产效率”。
除了支持HD-PLM,NX7还具有许多新的功能,可重新定义产品开发的效率。在紧密集成的CAD应用程序内,NX7的新增功能包括了多种快速设计工具 , 如更合理的草图工具、运用扩展的同步建模技术进行自由形状曲面的模型转换,可显著改进二维设计和绘图的DraftingPlus工具等。
实践证明,NX设计和分析环境可大大缩短工程师在设计过程中验证产品性能的时间。最新发布的NX提供了有史以来对CAE功能最多的提升。这些提升重新定义了CAE的效率,进一步改善了与产品设计的集成,在多学科仿真解决方案中扩展NX CAE的领导地位,并且使数字仿真模型与测得的数据相关联。因此,工程师们可在较短的时间内做出更合理的决策,生产出更优质的产品。
荷兰达门船舶有限公司研发部项目工程师Jerry Baffa表示,“当分析结果要求对设计进行变更时,我们就可以应用高效的同步建模技术。网格重划轻而易举,设计周期大大缩短。”
NX将CAM和CMM功能集成在一起,这是世界零部件制造最尖端的软件解决方案。NX 7进一步重新定义了零部件制造的效率。它引入了两种新的应用程序,将用户置于具体的编程任务环境中,大大缩短了叶轮类复杂形状零件的编程时间,同时实现三座标测量机(CMM)数控测量编程效率最大化。
著名CAD/CAM顾问兼撰稿人Charles Clarke博士说:“NX叶轮加工解决方案是为整体叶盘结构和叶轮特别设计的应用程序,它具有能为数控编程人员显著提高生产效率的优势。同时,高度自动化的NX CMM功能使检验编程成为PLM过程中不可或缺的组成部分。最新发布的NX将Siemens PLM Software的零部件制造效率带入了一个新的高度。”
Siemens PLM Software今天在2010年上海世博会上推出了NX 7,随后还将于下周在美国田纳西州纳什维尔举行的Siemens PLM Connection美洲用户大会上进行展示。如需了解NX 7的更多信息,请访问 www.siemens.com/plm/nx7.
全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商Siemens PLM Software是西门子工业自动化业务部旗下机构,在全球拥有670万装机量,63,000个客户,总部位于美国德克萨斯州的普莱诺市。Siemens PLM Software以开放式的解决方案与企业协同工作,帮助他们将更多的创意转换为成功的产品。欲详细了解Siemens PLM Software的产品和服务,敬请访问:www.siemens.com.cn/plm.
西门子工业领域旗下机构西门子工业自动化业务部(德国纽伦堡)是自动化系统、低压开关设备和工业软件领域的全球领袖。其产品组合非常广泛——从用于制造和加工行业的标准产品到涵盖完整汽车生产厂和化工厂自动化的工业和系统整体解决方案。作为一家领先的软件供应商,工业自动化业务部可以从产品设计和开发到生产、销售和各种维护服务为制造商优化整个价值链。西门子工业自动化业务部在全球共有39,000多名员工,2009财政年度的总销售额达70亿欧元。 www.siemens.com/industryautomation
注:Siemens和Siemens标识是西门子股份公司(Siemens AG)的注册商标。NX是Siemens Product Lifecycle Management Software Inc及其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。本文中提到的所有其它商标、注册商标或服务标志均属于它们各自的持有人。
Kevin
Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com