主要联系方式
Kevin
Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com
北京 (2008年5月21日) — 西门子工业自动化业务部旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商 Siemens PLM Software今天发布了NX®第6版数字化产品开发软件,其中包括由Siemens PLM Software最近发布的同步建模技术所带来的新功能。
Siemens PLM Software于今日在波士顿举行的年度行业分析师大会上发布了这一消息。
Siemens PLM Software NX产品开发部副总裁Joan Hirsch指出:“NX6将我们上个月发布的在设计生产力方面的突破技术付诸实施。我们已将同步建模技术集成到NX,实现了在设计、仿真和制造能力方面的大幅度提升。本次发布增强了我们的强劲动力,也加速了NX不断增加的市场份额。”
日产汽车公司(Nissan Motor Co., Ltd )过程信息管理部门研发工程管理部总经理 Keigo Fukushi 表示:“实施NX所带来的生产力的提高已经远远超过了我们的预期目标,总体而言,我们的CAD运行效率提高了20%。我们深信,NX团队将会一如既往地帮助我们实现在产品开发方面的长期目标。”
凭借最新的同步建模技术应用层,NX6拓展了“无约束设计”功能。NX6的“无约束设计”提供了创建和编辑几何体的新方法。这些改进使CAD对于产品生命周期中的所有人而言都更为容易,包括设计师、工程师、分析师和制造工程师。
新的“主动选择”功能可在需要时增加设计的智能度。这些先进的选择功能可自动识别数据的逻辑和特征关系,即使是外来数据也一样。
海信空调开发中心主任工程师冯连国表示:“NX6的‘无约束设计’功能极大地降低了工程师处理企业外部的非参数化模型的复杂度,我们能够更容易的使用来自外部CAD软件的数据,而不需要关注特征参数是否存在,而且模型编辑能力更为灵活快速。毫无疑问,它将成为工程师强有力的帮手,在很大程度上改变工程师的工作方式。”
除了“无约束设计”,NX6还通过改进NX5中基于角色的用户界面,为用户带来了更多的灵活性,从而继续改善用户体验。NX6用户界面添加了全屏模式以最大化制图,增加了可定制的屏幕弹出菜单来加速互动。这样以来,不管是临时用户还是最富有经验的CAD用户都可以使用这一系统。
美国建筑及开采机械公司Hughes Christensen的自动化专家Elango Ramanathan指出:“NX最新版本提高了我的效率和生产力。可定制的弹出式菜单确实有助于提高速度。现在,我可以将我常用的所有指令都置于鼠标下,无需再从菜单栏中选择指令。能够使用我所有的屏幕空间进行制图,实在太棒了,这使复杂的设计工作简单了许多。”
NX6继续发展Siemens PLM Software的生命周期仿真愿景,使仿真在整个产品生命周期中进一步深入,以便进行高质量的设计并推动产品创新。新版本包括一整套强大的多行业仿真解决方案,可满足高级CAE分析专家、设计师以及设计工程师的需求。
NX6仿真对集成其中的Advanced Flow和Advanced Thermal解决方案进行了延展。可实现多物理场耦合的全方位仿真,包括传导、强制对流和液化等。此外,新的FE模型关联功能使CAE工程师能够根据物理样机的真实表现测量值来验证其仿真结果的准确性。从而,带来了基于更高准确度的更好的设计决策。
北汽福田汽车工程研究院的CAE所经理助理刘丽萍女士表示:“我们对NX6新的CAE功能抱有兴趣,无论从前后处理的方式还是NX NASTRAN求解器的计算能力,都是我们分析工程师时时关注的问题,其中的CAD/CAE一体的工作模式继承了你们软件的传统优势,中性面的提取与修正与其它前处理软件并驾齐驱。另响应分析中容器中流体虚拟质量的处理、线性接触的解算方法等也给我们留下了深刻的印象。我们期待能够有机会试用这一产品。”
”
NX将产品的生命周期中的CAD/CAM/CAE功能进行集成从而提供更好的协调性。这一一体化的过程可对集中管理的知识进行访问,加速产品开发。
通过产品和制造信息(PMI)数据,产品信息可以在下游应用中得以利用。NX6利用PMI数据显著改进了整个生命周期中的信息流。与NX CAM基于特征的自动化编程相连,可缩减20%的数控编程时间。
此外, NX高级仿真(NX Advanced Simulation)还可以利用全新的CAE数据模型和Teamcenter® for Simulation中的 CAE装配架构(CAE Assembly Product Structure)来了解产品知识。与Teamcenter的集成使新产品开发过程实现全球性的转变,这一集成包括来自商业和内部仿真工具的数据。
NX6还具有更快的数据管理功能,可以改善协作性。这个新版本产品采用了源自全新Teamcenter架构的最新性能。这对于在各个分散地点工作的用户而言尤其重要,信息的实时交换尤为关键。
通过使用NX的Geolus® Search功能,工程师们现在可以根据诸如大小和形状等特征搜索一般零部件。Geolus Search是一种三维搜索引擎,可根据诸如大小和形状等几何特征快速发现零部件。Geolus搜索结果可包括NX零部件、JT数据或来自其他CAD系统的数据。
使NX领先于竞争系统的一个重要功能是其在CAD/CAM/CAE环境中捕获和重用知识的能力。NX6提供了提高产品重用率,缩短设计时间的重要新功能。“无约束设计”允许用户在必要时添加智能性,保留了多CAD设计的意图 。
意大利阿维奥股份有限公司(Avio S.p.A.)的CAD-CAM产品组合经理Danila Marco表示:“NX6的新编辑功能使我们可轻松快速地进行更改,这确实很神奇。你可以直接修改从其他CAD系统导入的数据,而不需要知道这些数据的历史。另外,JT格式的集成在处理大装配方面也迈进了一大步,新的界面很直观,十分吸引人。”
此外,NX6还支持一种名为“剪贴建模”的新工作流,它使用户可以剪切、复制并粘贴模型的一部分,提高对几何体的重用。这可减少高达70%的模型准备工作。
除了在设计中重用产品知识,NX还可在制造过程中重用流程,从而缩短整体制造周期。比如,新的NX6加工知识数据库(NX6 Machining Knowledge Database)存储了基于特征的加工过程,可支持编程自动化,分享公司的最佳实践。预建机床工具包也可帮助加速实施。
NX6预计将在6月30日之前上市。如果需要完整的新品介绍,请访问http://www.ugs.com.cn/products/nx/greaterpower.aspx。
关于Siemens PLM Software
Siemens PLM Software是西门子工业自动化业务部旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商,在全球有51,000个客户,约550万台许可装机量,总部位于美国德克萨斯州德普莱诺市。Siemens PLM Software的开放式企业解决方案让各个企业及其合作伙伴通过全球创新网络进行协作,提供世界级的产品和服务。要想了解关于Siemens PLM Software产品和服务的更多信息,请登录网站:www.siemens.com/plm。
关于西门子工业自动化业务部
西门子工业领域旗下机构西门子工业自动化业务部(纽伦堡)是自动化系统、低压开关设备和工业软件领域的全球领导者。该业务部的产品组合范围非常广,从用于制造和过程工业的标准产品到涵盖完整汽车生产厂和化工厂自动化的工业和系统整体解决方案。作为一个领先的软件供应商,该部门可以为制造商优化从产品设计和开发到生产、销售和各种维护服务的整个增值链。
# # #
注:Siemens(西门子)和西门子的标志是西门子公司的注册商标;NX、Geolus和Teamcenter 是西门子产品生命周期管理软件公司(Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.)或其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。NASTRAN是美国航空航天管理局的注册商标。本文中提到的所有其它商标、注册商标或服务标记均属于其各自持有人。
Kevin
Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com