跳至内容

25 July 2008

SIEMENS PLM SOFTWARE 推出VELOCITY SERIES 新产品

中国北京,(2008年7月25日)— 西门子工业自动化业务部旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商 Siemens PLM Software,今天宣布推出完整的Velocity Series™ 产品组合的新版本,其中包括Solid Edge with Synchronous Technology®软件。

Velocity Series是业内第一款专门针对中端PLM市场而推出的综合的、预配置的软件组合,包含数字化产品设计、分析、制造和数据管理软件。这一组合是在两年半之前推出的,在推出后为Siemens PLM Software带来了稳定而强劲的营收增长。

Siemens PLM Software主席、首席执行官Tony Affuso表示:“两年半前,我们率先向中端市场推出了一套完整的 PLM 组合。我们为其自推出以来的出色表现和市场采用情况而深感自豪。这一组合目前是我们各产品线中增长率最高的产品之一。致力于这样的一套 PLM 组合,为中小企业提供更快的配置、更高效的发布和更低的总体拥有成本,对我们的成功是至关重要的。”

强大的性能

Velocity Series的营收成长率一直保持在PLM 中端市场的行业增长率(14%)的两倍左右。除了营收成长,Velocity Series还在 Siemens PLM Software的渠道拓展中发挥了积极作用。目前,Siemens PLM Software在全球拥有超过425个渠道合作伙伴,占Siemens PLM Software许可营收的三分之一。此外,目前将近90%的Velocity Series许可营收来自于渠道合作伙伴,80%的 Velocity Series渠道合作伙伴现在经营着多项 Velocity Series 组合产品。

Siemens PLM Software Velocity Series产品全球营销副总裁Bruce Boes指出:“我们的成长凸显了中端市场客户对PLM的需求。Velocity Series产品组合是业内独有的可以全面升级的PLM解决方案,具有预配置的最佳实践,从而 Velocity Series 产品更容易部署和使用。它具有业界最低的总体拥有成本,可以保护中小企业客户的投资。我们一直在不断改善系列中的所有产品并使它们互相集成。Velocity Series可提供一套完整的一体化的 CAD 和PDM 环境,CAM 和 CAD 之间全面的关联性以及在 CAD 中嵌入 CAE。对于中小企业而言最重要的是,该组合能在任意阶段开始实施并可随着企业需求而进行拓展。”

CIMdata总裁Ed Miller 表示:“Siemens PLM Software 的Velocity Series是率先向中端企业提供的广泛的 PLM解决方案之一,它在不同领域中不断扩展的实施经验充分证明了这一套独立又相互集成的产品组合的成功。与大企业一样,中端企业一般不会一次性实施一套完整的 PLM战略。通常他们会以企业能够适应的速度分步骤实施PLM, 一步一步地加入各种过程和技术。这使他们能够更好地实现其短期和长期的价值。”

Solid Edge with Synchronous Technology

Solid Edge 是 Velocity Series中的CAD组件。Solid Edge with Synchronous Technology这一新版本集成了 Siemens PLM Software于五月发布的突破性数字化产品开发技术。Solid Edge with Synchronous Technology是一套完整的基于特征的2D/3D CAD系统,将直接建模的速度和灵活性与尺寸驱动设计的精确控制能力相结合。集成同步建模技术的Solid Edge将从根本上改变工程师们使用CAD软件进行设计的方式。凭借无历史纪录、基于特征建模的更大的灵活性,设计师们将可以在更短的时间内生成更多的设计选项,推进创新,提高质量,同时缩短产品上市时间。

除了无历史纪录、基于特征的建模特性外,新功能还包括对过程特征(Procedural Features)进行参数化修改而无需按建模顺序重新计算;同步解析(Synchronous Solve)技术允许编辑时不考虑创建次序;新的动态规则(Live Rules)可以从现有几何体推断出功能;以及3D驱动尺寸(Driving Dimensions)允许对已完成的模型进行尺寸修改,所有这一切都是通过一个新的灵活的用户“随时取用”(Grab and Go)互动界面来实现。 (请参阅单独的新闻稿。)

Teamcenter Express协同产品数据管理组件

Teamcenter® Express是Velocity Series中预配置的协同产品数据管理(cPDM)组件。最新推出的是第四版,可提高项目经理、主任工程师和车间用户的协同和控制力。其中两个新的模块可帮助中小企业简化他们的工程资源,拓展对于他们产品数据的访问。第一个是面向项目经理的一个嵌入式项目和程序管理选项。第二个是面向车间用户的低成本的网络客户端,可实现同样快速的产品数据访问,业界分析人士预计这将节省设计师和工程师们10-12%的时间。Teamcenter Express现在含有面向这些主要功能的针对性支持,可进一步提高中小企业更快地将新产品推向市场的能力,在拥有最佳品质的同时还可优化对其资源的使用。

CAM Express数控编程

CAM Express 是 Velocity Series的数控编程组件。它覆盖各种编程要求,如高速加工、多功能铣削和五轴加工等。最新版本是第六版,在三轴加工和基于特征的自动化编程方面有重大进展。新功能包括拐角边缘处的切削、三维轮廓铣、优化拐角倒圆、通过专门的刀轨点分布实现更高精度加工以及新的刀具路径编辑工具。此外,第六版还包括来自Tecnomatix®的特征识别和知识编辑器技术,Tecnomatix® 是Siemens PLM Software的数字化制造软件组合,可为重复功能节省多达90%的编程时间。

Femap有限元分析组件

Femap®是Velocity Series的有限元分析(FEA)组件。第十版本提供更高级的网格划分功能可帮助用户轻松、快速地从CAD数据创建FEA 模型。它可实现当前网格技术的自动化,同时添加新的互动网格、模型和单元检查功能。这些改进以及新的预先定义的标准化工作流方法使我们可以更轻松、稳定而准确地制作网格分析模型。第十版还增强了 Femap 的解算器集成支持,以保持其作为一套单独的、独立于解算器的FEA建模解决方案的优势。

上市时间

Solid Edge with Synchronous Technology、Teamcenter® Express第四版和CAM Express 第六版 将于下个季度上市,而Femap将在之后的一个季度上市。详细信息,请访问:www.siemens.com/velocity

关于Siemens PLM Software
Siemens PLM Software是西门子工业自动化业务部旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商,在全球有51,000个客户,约550万台许可装机量,总部位于美国德克萨斯州德普莱诺市。Siemens PLM Software的开放式企业解决方案让各个企业及其合作伙伴通过全球创新网络进行协作,提供世界级的产品和服务。要想了解关于Siemens PLM Software产品和服务的更多信息,请登录网站:www.siemens.com/plm

关于西门子工业自动化业务部
西门子工业领域旗下机构西门子工业自动化业务部(纽伦堡)是自动化系统、低压开关设备和工业软件领域的全球领导者。该业务部的产品组合范围非常广,从用于制造和过程工业的标准产品到涵盖完整汽车生产厂和化工厂自动化的工业和系统整体解决方案。作为一个领先的软件供应商,该部门可以为制造商优化从产品设计和开发到生产、销售和各种维护服务的整个增值链。

# # #

注: Siemens(西门子)和西门子的标志是西门子公司的注册商标;Solid Edge、Tecnomatix、Femap、Teamcenter 和 Velocity Series 是西门子产品生命周期管理软件公司(Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.)或其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。 本文中提到的所有其它商标、注册商标或服务标记均属于其各自持有人。

主要联系方式

Kevin Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com