23 April 2008

SIEMENS PLM SOFTWARE的同步建模技术在数字产品开发领域取得重大突破

Siemens PLM Software实现促进 CAD技术突破,在产品发布中集成同步建模技术

北京(2008年4月23日) - 西门子工业自动化业务部门旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商 Siemens PLM Software,今天公布了同步建模技术——数字产品开发方面取得的又一项重大突破,PLM行业首个基于特征的无参数建模技术,这项技术可以把用户的设计速度提高100倍。

在德国汉诺威工业博览会上,Siemens PLM Software通过网上直播在全球正式发布了该项正在进行专利审批的技术。该项技术把最好的约束驱动技术与直接建模完美地结合在一起,而且正被集成到该公司的 NXTM 和Solid Edge® 软件即将发布的版本当中。

西门子工业自动化业务部首席执行官Anton Huber 表示:“在收购UGS的过程中,西门子已经意识到同步建模技术的巨大潜力,明确数字模型是我们统一产品和生产周期这一共同愿景的核心。我们加速了这一CAD技术的突破。数字模型可以影响到PLM过程的每个阶段,是实现更快创新的关键所在。该技术将从根本上改变制造商设计产品的方法,使他们加快创新的过程,最终驱动收入的增加。”

Liebert 公司PLM经理Jack Beeckman 指出:“这一新的同步建模技术确实是一大突破。它开创了建模的新纪元,赋予工程师应有的自由。有了同步建模,人们将改变对使用CAD的看法。更为重要的是,它使人们能更多地考虑去干什么,去建什么,而不是考虑如何去建模。”

业内首个基于特征的无参数建模技术

该技术是第一个能够借助新的决策推理引擎,同时进行几何图形与规则同步设计建模的解决方案。它加快了四个关键领域的创新步伐:

  1. 快速捕捉设计意图:同步建模技术能够快速地在用户思考创意的时候就将其捕捉下来,使设计速度提高100 倍。有了这些新技术,设计人员能够有效地进行尺寸驱动的直接建模,而不用像先前一样必须考虑相关性及约束等情况,因而可以花更多的时间用来进行创新。在创建或编辑时,这项技术能自己定义选择的尺寸,参数和设计规则,,而不需要一个经过排序的历史记录。
  2. 快速进行设计变更:该技术可以在几秒钟内自动完成预先设定好的或未作设定设计变更,而以前则需要几个小时,编辑的简单程度前所未有 - 不管设计源自何处,也不管是否存在历史树。
  3. 提高多CAD环境下的数据重用率:该技术允许用户重用来自其它CAD系统的数据,无需重新建模。用户通过一个快速、灵活的系统,能够以相比原始系统更快的速度编辑其它CAD系统的数据,并且编辑方法与采用何种设计方法无关。因此,用户可以在一个多CAD环境中进行成功应用。通过一个名为“提示选择”的技术,可以自动归纳各种设计要素的功能,而无需任何特征或约束的定义。这样,就提高了设计重用率和原始设备制造商(OEM)/供应商的效率。
  4. 新用户体验:该技术提供了一种新的用户互操作体验,它可以简化CAD,使三维变得与二维一样易用。这一互操作性将过去独立的二维和三维环境结合在一起,它兼具了成熟三维建模器的稳定耐用性以及二维的易用性。新的推理技术可以自动根据鼠标位置归纳常见约束,并执行典型的命令。因此,对于不常使用的用户而言,这些设计工具非常易学易用,推动下游的应用进入制造和车间级别。

Siemens PLM Software 负责产品的执行副总裁Chuck Grindstaff 表示:“虽然三维设计技术在近几年取得了长足的进步,但是设计人员依然无法在不需要重新计算构造历史记录模块的情况下创建一致的特征。传统的参数化建模按序列把规则应用于几何图形,有助于自动完成设计意图的变更,但是无法解决意料之外的工程变更。无参数建模以一种不受约束的方式集中处理几何图形,但往往牺牲了系统智能和设计意图。直接编辑可使理解一个复杂历史记录的必要性降到最低,但是并不能处理各种特征。我们这种新的同步建模技术,则是把最好的受约束和不受约束技术融合在一起,能够以一种极为强大、高效的方式处理变更。以最合适的技术来处理手头上的工作,可以使尺寸驱动的建模充分发挥其潜能,产生的生产力远远高于传统方法。”

CPDA 公司PLM 研究部主管Ken Versprille博士表示:“同步建模技术突破了基于历史记录的建模系统所固有的结构性障碍。它能识别当前的几何图形状况,并实时地使相关性得到本地化,从而允许同步建模技术解决模型变更,无需回放自编辑点起的全部构造历史记录。用户可以根据模型的复杂性以及编辑发生的时间,亲眼看到性能所获得的极大提升。据保守估计,速度会提高100倍。”

该技术由Siemens PLM Software的 NX 和Solid Edge 团队联合开发。截至目前为止,该项研发已经产生了10项专利技术。 在下一版Solid Edge和NX中,Siemens PLM Software的同步建模技术将作为建立在D-CubedTM 和 Parasolid®软件基础上的一项专用的应用技术来加以实施。上述Solid Edge和NX新版本计划于5月21日在波士顿举行的Siemens PLM Software 年度媒体和分析师大会上发布。

要想了解更多信息,请登录 www.siemens.com/plm/breakthrough ,重新播放全球发布网络会议录像。

关于Siemens PLM Software
Siemens PLM Software是西门子工业自动化业务部旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商,在全球有51,000个客户,约460万台许可装机量,总部位于美国德克萨斯州德普莱诺市。Siemens PLM Software的开放式企业解决方案让各个企业及其合作伙伴通过全球创新网络进行协作,提供世界级的产品和服务。要想了解关于Siemens PLM Software产品和服务的更多信息,请登录网站:www.siemens.com/plm

关于西门子工业自动化业务部
西门子工业领域旗下机构西门子工业自动化业务部(纽伦堡)是自动化系统、低压开关设备和工业软件领域的全球领导者。该业务部的产品组合范围非常广,从用于制造和过程工业的标准产品到涵盖完整汽车生产厂和化工厂自动化的工业和系统整体解决方案。作为一个领先的软件供应商,该部门可以为制造商优化从产品设计和开发到生产、销售和各种维护服务的整个增值链

# # #

注: Siemens(西门子)和西门子的标志是西门子公司的注册商标;Solid Edge、D-Cubed、Parasolid和NX是西门子产品生命周期管理软件公司(Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.)或其在美国和其它国家的子公司的注册商标。本文件中提到的所有其它商标、注册商标或服务标记均属于其各自持有人。

主要联系方式

Kevin Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com