21 February 2008

Siemens PLM Software公布关键行业NX最新客户,NX 5用户好评如潮

北京(2008年2月21日)– 西门子工业领域旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商Siemens PLM Software今天公布了关键行业的一系列主要的NX最新客户。与此同时,NX软件也获得各行业用户的极大好评。

2007年4月,Siemens PLM Software 推出了具有400项增强功能的NX 5软件。NX 5是Siemens PLM Software数字产品开发软件组合NX品牌的新一代产品,旨在帮助企业加速产品创新,实现更高的成本效益。

Siemens PLM Software董事会主席兼首席执行官Tony Affuso 表示:“我们非常高兴NX‘如虎添翼’技术的突破性所获得的极大反响。2007年,NX的增强功能不仅使我们的许可证收入大幅增加,而且还提高了我们在CAx市场的份额。自NX 5面市以来,Siemens PLM Software签订的合同中,许多都是因为NX 5而签订的,其中包括我们今天所宣布的这些合同。我们在PLM行业 CAD/CAM/CAE 领域的发展势头可谓前所未有,实证之一就是最近佳能选择了我们的技术作为其全球下一代产品的开发平台。”

西门子工业自动化集团首席执行官Anton Huber 指出:“NX 5的成功面市以及面市后市场份额的增加,进一步增强了Siemens PLM Software 对PLM行业中的CAx 市场承诺。随着CAx技术被更加广泛地集成到支持更长产品生命周期的应用软件中,西门子工业领域与 Siemens PLM Software之间的结合无疑将提高对CAx解决方案的要求。在企业评估 CAx解决方案以及为此类投资开发投资回报率(ROI)模型时,最终利益不只是传统的建模特征和功能,而是如何在产品开发的更大范围内使用 CAx产品组合。”

新客户以及现有客户均实施 NX

Siemens PLM Software今天公布的NX 5新客户包括:

  1. 上海中船三井造船柴油机有限公司 - 中国最大的船用高功率柴油发动机制造商。“NX新的主动数字样机技术是我们选择NX5 的最主要的原因。”技术部部门经理张光海说:“通过此项技术,我们能够更容易地进行大型装配的设计。此外,NX5强大的CAE前处理功能也对我们极为重要。因此,我们选择NX5 设计系统进行我们复杂的船用发动机设计。
  2. 江汉石油钻头股份有限公司 - 亚洲最大油用钻头制造商、世界油用钻头制造商五强之一。技术中心部长田宏平表示:“公司钻探用钻头外观复杂,按照传统方式无论从结构设计还是后续加工都存在极大困难,需要不同的软件完成不同的工作。NX5软件很好地满足了这两方面的要求,CAD/CAM一体化改善了原有的工作方式;借助于NX5软件的知识熔接工具,原有复杂的外观设计更是大大简化,并且能够在设计结构的同时很好地兼顾到工艺和其他工程方面的需求。”
  3. 宁波合力模具有限公司 - 中国最大的汽车发动机集体铸造模具制造商。总经理樊开曙表示:“在选择CAD软件时,我们考虑三个主要因素:功能性、可用性以及优异的CAM集成性。NX 5在所有这些方面的功能都很强大。当然,没有人会怀疑NX 5的 CAD/CAM 功能,但是NX的易用性和灵活性仍给我们留下了深刻的印象。我们的新工程师和加工工艺因NX 5而受益匪浅。”
  4. Kennametal(凯南麦特) - 工业市场客户所用工装解决方案、工程零件和先进材料的顶级全球供应商。为了增强多个CAD系统之间的协同,减少管理这些系统的成本,该公司已经把Siemens PLM Software的NX技术作为其全球计算机辅助设计(CAD)平台。作为这一重要许可协议的组成部分,凯南麦特 实施了NX,以增强全球各个工程中心之间的协同并且更有效地整合被收购的企业。
  5. Gispen International BV - 一家专门从事办公装饰和家具制造的公司,以营造理想的办公环境为宗旨。项目工程师Marcel van Leusden 表示:“在过去十年间,我们与Siemens PLM Software 之间建立了非常好的关系。在这段期间,我们实施了Siemens PLM Software提供的几种解决方案,比如 NX和Teamcenter。由于NX 5具有的先进的直接建模和钣金特征,我们后来又升级到NX 5。实际上,我们80%的工作在这些领域里实施。因此对我们的成功而言,NX 5起到了至关重要的作用。”
  6. In-Motion (前身为“JiR Engineering”) - 竞赛摩托车制造商。工程技术总监Giulio Bernardelle 表示:“我们已经认识到Siemens PLM Software的NX 3维 CAD系统的全面性和可靠性。现在有了NX 5软件包,我们发现它是我们的关键设计开发工具。”
  7. Tromosa -汽车注塑模设计和制造商。研发总监Miguel Reboreda Tourón 指出:“在设计方面,NX是市场上最好的产品之一。我们以前一直在寻求集成化的 CAM 功能以及能满足我们具体要求的系统。我们认为,把资源用于探索NX提供的各种可能性,用于分析每个新版本的改进很重要”。 Reboreda相信,NX之所以受到如此好评,是因为它不仅具有很好的易用性,而且还提供了很多可能性。
  8. Ingenieria de CAD CAM Otazu, S.L - 一家为水电和航空航天业提供服务的工程公司。该公司总监Francisco Javier Balsategui 表示:“利用NX 5的设计功能,我们能够更轻松、更快地创建几何数据。NX 5 CAM 变得更美观了,设计得也更好了。我们使用NX的时间已经长达五年了。在这期间,我们开发过程的速度更快,更可靠、质量更高。利用NX,我们能够更好地满足很多不同行业的客户需求,比如水电、航空航天和生产商货物。”
  9. Moldes Barcelona S.A. –注塑模制造商。CAD/CAM经理Jose Luis Plegezuelos 指出:“为了保持最高的生产力和竞争力,我们的技术部评估了最新的NX技术 。我们建议的增强功能中,有很多被Siemens PLM Software纳入NX,对此,我们感到很高兴。该产品的速度更快、更直观,使我们的生产力逐步得到提高。NX能够满足模具市场的特有要求,对我们这样的工具和模具制造商而言,这一点很重要。我们期待NX的每一个新版本。”

CIMdata 公司总裁Ed Miller 表示:“通过发布NX 5,Siemens PLM Software实现了一个重要的里程碑。通过NX 5,Siemens PLM Software还实现了长期目标,即之前宣布的NX开发路线图以及对在其核心CAD/CAM/CAE技术解决方案中提供增强功能的承诺。相对于当前的市场成长速度而言,NX的销售步伐以及客户采用NX的步伐都非常快,这表明技术进步在机械设计自动化中继续起着关键作用,在多CAD数字样机和工作流程生产力等方面尤其具有重要作用。”

独立机械设计和技术交流顾问Jeff Rowe 表示:“NX 5不仅具有非常强大的功能,而且还很好用。与一些竞争产品相比而言,NX 5的功能更强。该产品真可谓物超所值 - 即使小企业也能买得起。虽然价格低廉,但是它的综合性非常强,足以满足公司的成长需要。”

要想了解关于NX的最新信息,请登录网站 www.siemens.com/nx

关于 Siemens PLM Software

Siemens PLM Software是西门子工业领域旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商,在全球有51,000个客户,约460万台许可装机量,总部位于美国德克萨斯州德普莱诺市。Siemens PLM Software的开放式企业解决方案让各个企业及其合作伙伴通过全球创新网络进行协作,提供世界级的产品和服务。要想了解关于Siemens PLM Software产品和服务的更多信息,请登录网站:www.siemens.com/plm

关于西门子工业领域

西门子工业领域及其产品和解决方案为生产、运输和建筑系统领域的客户提供服务。西门子工业领域于2008年1月1日成立,主要由以前的西门子自动化与驱动集团(A&D)、西门子工业系统及技术服务集团(I&S)、西门子楼宇科技集团(SBT)、欧斯朗有限公司和西门子交通技术集团(TS)组成,目前约有209,000名员工。2007财政年度该领域的收入约为400亿欧元。要想了解关于西门子工业领域的更多信息,请登录网站:www.siemens.com/industry

# # #

注: Siemens(西门子)和西门子的标志是西门子公司的注册商标;Teamcenter 和NX是西门子产品生命周期管理软件公司(Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.)或其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。本文件中提到的所有其它产品名称均属于其各自的持有人。

主要联系方式

Kevin Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com