跳至内容

04 January 2008

Siemens PLM Software公布数字生命周期仿真领域的“重要里程碑”

这些里程碑建立在Siemens PLM Software在CAE工程领域的“强大”动力基础之上(包括2007年发布的主要新技术)

北京(2008年1月4日)– 西门子自动化与驱动(A&D)集团旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务供应商Siemens PLM Software今天宣布了在PLM市场中高速发展的数字生命周期仿真(计算机辅助工程- CAE)领域的几项“重要里程碑”,这些里程碑是基于该公司2007年推出的CAE技术。

在这些里程碑中,有两个重要CAx客户选择了Siemens PLM Software的产品。Siemens PLM Software在CAE领域的专业知识是他们做出这一选择的主要原因。

  • 辽河油田, 中国石油天然气集团公司旗下主要企业之一,是中国第三大油田。辽河油田勘探局科技处处长高远文指出:“NX 丰富的大型装配和装配分析能力是吸引我们的一个重要原因,同时,强大的NX Nastran解算器和高级前后处理工具,以及完全与NX CAD的集成,最终促使我们做出选择。通过不太长时间的应用,我们已经开始逐步实现预期目标。”
  • 欧洲直升机集团,是世界上最大的直升机制造商,隶属于航空航天、国防和相关服务领域的世界领导者欧洲宇航防务集团(EADS)。该集团选择了Femap® 和 NX™ Nastran来取代MSC Nastran™ for Windows®作为军用直升机系统应力分析和验证的集成平台。欧洲直升机集团发言人Christopher Bach表示,“Femap的集成化Visual Basic界面提供了一种无与伦比的方法来集成我们的计算工具,帮助我们对应力分析进行后处理、证实和文档管理工作,尤其适合于复合结构。整个过程实现了自动化,速度也更快。”

另外,Siemens PLM Software今天还宣布任命Ken Blakely为CAE业务开发部副总裁。Ken Blakely在MSC.Software和数字生命周期仿真行业拥有长达23年经验,是业内资深人士,在MSC.Software公司管理层担任过多种职务,包括领导该公司的全球销售、市场营销、软件开发和专业服务团队,最近的职务是担任该公司全球服务副总裁。在Siemens PLM Software,Blakely的主要工作是与市场营销和产品部门一起制定销售计划,增加Siemens PLM Software在全球的 CAE销售收入。 Blakely的汇报上级是Siemens PLM Software的全球销售和服务执行副总裁 John Graham。

Graham表示:“赢得了这些重要客户,一方面充分表明我们在CAE领域的不断成长,另一方面也证明了我们的CAE解决方案在企业级和中端市场上所带来的价值。Ken在一个非常好的时间加入到我们的团队来。Ken的主要任务是充分利用部门的所有资源来实现CAE的增长目标。现在,我们的销售团队中有了一位公认的领导者来专门负责CAE业务,我们深信,这将帮助我们更好地满足客户对我们世界级仿真产品日益增长的需求。”

新的调查研究和技术发布突显了在CAE领域的领导地位

在任命Blakely前不久,管理顾问公司Spar Point Research LLC发表了一篇题为“实现数字仿真和分析”的新报告。该报告研究了几乎涵盖所有垂直行业的企业最佳仿真实践,这些行业包括航空航天/国防、飞机引擎、汽车动力传动系、消费电子、医疗器械和越野设备。调查研究发现企业的 CAE分析贯穿从早期的概念设计到制造工程的整个产品开发过程。

“虽然我们所调查的企业来自非常不同的行业,但是它们都在寻求仿真技术中相同的关键功能,” Spar Point 调查副总裁Bruce Jenkins表示,“利用这些关键功能,领先企业能够在整个产品生命周期中实施数字仿真,Siemens PLM Software是带来这些关键功能的先行者。”

Spar Point的报告详细描述了领先仿真供应商必须提供的八大功能以满足对仿真分析的复杂需要。2007年,Siemens PLM Software在其新发布的NX5(2007年4月发布)和Teamcenter® 2007(2007年10月发布)中提供了具有这些关键功能的仿真技术。

Delphi 的高级分析师Jack Webb表示:“我们与Siemens PLM Software共同完成了一个仿真项目,如果使用我们以前的仿真工具,我们根本无法完成这个项目。我们以超纪录的时间完成了分析 - 整个分析只花了两天时间,而以前却需要五天。我们用NX 5的仿真工具进行结构分析以及流体和热分析。”

Siemens PLM Software的NX 5提供了九种新的仿真产品,而最近发布的Teamcenter 2007组合则在其端到端仿真数据管理环境中并入了下一阶段所需的工具。利用新技术,用户可以在一个统一的环境中管理Spar Point所指出的八大特别分析需求:

  1. 可升级性和一致性 提高组织内部各个部门的人员以及产品开发各个阶段的生产力。
  2. 智能模型生成 以便制造企业能够利用节省大量资金来开发并记录产品设计。
  3. 业界领先的效率 满足模型尺寸和复杂性不断增加的行业趋势需要。
  4. 多物理场和多学科 高效地耦合各种的仿真应用,允许高效地把一项仿真分析的结果用作其它仿真分析的输入。
  5. 开放式集成 使公司能够使用大量专门分析工具,保持竞争优势。
  6. 可视化和协同 最多可以容纳20人同时使用每个作者生成的信息。
  7. 可重用的过程和知识 解决时间太少、缺乏经过培训并且知识丰富的专业人员等问题。
  8. 仿真过程管理 解决从数字仿真投资中获得更大价值所面临的最大制约因素 - 对CAE数据、过程和工作流程管理不够重视。

Siemens PLM Software董事会主席和首席执行官Tony Affuso表示:“ 以我们在CAE领域已有的强大地位为基础,这些里程碑更进一步地表明了我们加强在这一领域领导地位的决心。Siemens PLM Software拥有40年的CAE经验,长期以来一直是该领域的卓越领导者。我们很高兴能在这一领域加强为广大客户服务的力度。”

如欲下载Spar Point 报告和更多关于仿真的白皮书,要了解关于NX 5和Teamcenter 2007的更多信息,请登录网站 www.siemens.com/plm

关于 Siemens PLM Software

Siemens PLM Software是西门子自动化与驱动集团(A&D)旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商,在全球有51,000个客户,约460万台许可装机量,总部位于美国德克萨斯州德普莱诺市。Siemens PLM Software的开放式企业解决方案让各个企业及其合作伙伴通过全球创新网络进行协作,提供世界级的产品和服务。要想了解关于Siemens PLM Software产品和服务的更多信息,请登录网站:www.siemens.com/plm

关于西门子自动化和驱动集团(Siemens A&D)

西门子自动化和驱动集团(A&D)位于德国纽伦堡,是自动化和驱动领域内的全球领先制造商。A&D开发的产品包括:为制造和工艺行业以及电气安装行业提供标准产品,为机床提供系统解决方案,并且为所有行业提供解决方案,比如为整车厂或化工厂提供自动化解决方案。除这些产品和服务外,A&D 还提供用于连接生产与管理(水平和垂直IT集成)以及优化生产过程的解决方案。A&D 在全球有70,600名员工,在2006年财政年度(截止9月30日),整个集团订单金额为141.08亿欧元,销售收入为128.48亿欧元,盈利高达15.72亿欧元(根据美国GAAP)。要想了解A&D的更多信息,请登录网站:www.siemens.com/automation

# # #

注: Siemens(西门子)和西门子的标志是西门子公司的注册商标; AG, NX, Femap和Teamcenter 是西门子产品生命周期管理软件公司(Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.)或其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。MSC. Nastran 是MSC.Software公司的注册商标。Nastran是美国国家航空航天局(NASA)的注册商标。所有其它商标、注册商标或服务标记分别属于其各自的持有人。

主要联系方式

Kevin Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com