主要联系方式
Kevin
Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com
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
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustrySmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Press Release Page
Siemens Digital Industries Software Press Release Page
德克萨斯州普莱诺市 – 全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS公司今天发布了对Solid Edge® 运动仿真和动画功能的增强。Solid Edge V19 利用UGS自己的D-Cubed 技术,通过装配工程管理器(AEM)来对装配和机构的运动进行逼真的仿真。
Solid Edge 是新推出的UGS Velocity 系列中的CAD 组件,而D-Cubed AEM组件提供了对运动进行快速、准确研究的能力。运动仿真工具增加了对设计进行爆炸、渲染和动画处理等新功能,可以让Solid Edge用户通过电动机来产生运动,利用齿轮、滑轮和液压缸等组件对完整的产品功能进行仿真。
“通过把全运动仿真以及对设计进行爆炸、渲染和动画处理等超凡的功能结合起来,Solid Edge 客户不仅可以减少设计错误,而且还不需要昂贵的物理原型,”UGS的Solid Edge 营销总监Adrian Scholes说,“不仅如此,该技术还可以改善设计评估团队、项目工程师/组长、制造工程师、流程规划人员以及服务团队之间的协同。”
如果同时使用Solid Edge的运动、爆炸和渲染工具,则用户能够创建非常独特的动画和表述。动态三维运动文档可以传达设计创意,在维护和修理手册中创建技术图例,并且制定更清楚的装配生产指导书和培训视频。
AEM是建立在UGS自己的 D-Cubed 技术基础之上的,是UGS的PLM Components 组合的一部分,旨在用于与 CAD 提供商的核心CAD系统集成。通过在Solid Edge里面继续使用D-Cubed技术,UGS把世界上领先组件提供商的地位进一步扩展到了CAD/CAM/CAE/PLM应用软件开发领域。
通过AEM,可以在Solid Edge装配平台里面对运动进行仿真。Solid Edge装配平台支持两个关键工作流程:第一,它可以帮助设计团队传达设计理念,描绘大型复杂装配,并且在维护和修理手册中创建技术图例;第二,它可以捕捉逼真的动画,将其作为标准的AVI,改善装配生产指导书和培训视频。
通过下列关键特征,AEM能够满足Solid Edge 里面工程设计流程的严格要求:
除了AEM以外,D-Cubed 还开发了一系列的几何软件组件,为CAD / CAM / CAE / PLM应用软件提供了关键功能,包括画草图,零件和装配建模,运动仿真和隐藏线可视化。要想了解更多信息,请访问网站www.ugs.com/d-cubed。
要想了解关于Solid Edge的更多信息,请访问网站http://www.ugs.com.cn/products/velocity/series/SE/index.aspx。
关于UGS Velocity 系列
UGS Velocity产品系列是一套模块化、集成的解决方案,用于满足中端市场产品生命周期管理(PLM)的需求。UGS Velocity系列由预配置的数字化产品设计、分析和数据管理软件组成,利用行业最佳实践、在易用性与实施方面实现了重大突破。中型制造商可以利用UGS Velocity产品系列的强大功能变革其创新流程,同时维持较低的总体拥有成本;而且,UGS Velocity产品系列的所有产品均可以完全扩展至由UGS提供的、行业领先的企业级PLM解决方案。
关于UGS
UGS公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有46,000家客户,全球装机量超过400万套。公司总部设于美国德克萨斯州布莱诺市。UGS的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以生产出世界级的产品并提供最完善的服务。同时,利用UGS开放的企业解决方案,帮助企业完成变革创新流程的伟大使命。
注:UGS、Solid Edge和Transforming the process of innovation是UGS公司或者其在美国及其它国家的子公司的商标或注册商标;所有其它商标、注册商标或服务标记分别属于其各自的持有人。
本次新闻发布中的非历史陈述(包括关于本产品的预期利益、客户采用、持续创新的陈述以及其它带有前瞻性词汇的陈述,比如“可能”、“会”、“预期”、“计划”、“期望”或“预测”等)都属于前瞻性陈述。由于各种风险和不确定因素,实际结果可能会严重偏离这些陈述,这些风险与PLM行业发展、竞争、无法创新、伙伴战略、严重设计错误或安全漏洞以及知识产权有关。关于这些和其它相关风险因素,UGS已经在向美国证券交易委员会(SEC)提交的、截止2006年6月30日会计期间的Form 10-K季度报告中进行了讨论。不管因为以后出现的新信息、未来事件或其它原因,UGS都不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述。
Kevin
Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com